47165 个讨论
常见问题
[FAQ] PROCESSOR-SDK-AM57X: 如何创建 SDK 为定制电路板提供的 CCS 工程
Cherry Zhou
Part Number: PROCESSOR-SDK-AM57X 问: 我已经按照此处所述的所有步骤创建了定制板库: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/rtos/index_board.html#creating-board-library-with-custom-name 我可以在 pdk/package/ti/board/lib/ 中看到为我的定制板创建的库。 但是,当我从程序包文件夹中为我的定制板调用…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] J721EXSOMXEVM: 如何在 SDK 中将 Linux 内核页大小从默认的 64K 更改为 4K?
Cherry Zhou
Part Number: J721EXSOMXEVM 问:对于 SDK 下载表单 www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E , 我找到了内核配置 board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/configs/tisdk_j7-evm_defconfig CONFIG_ARM64_PAGE_SHIFT=16 CONFIG_ARM64_CONT_SHIFT=5 …
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 如何为 AM335x/AM437x Cortex A8/A9 内核创建基于 SYS/BIOS 的 CCS 工程?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: AM3359 , SYSBIOS 问:我需要使用 SYS/BIOS 为 AM335x/AM437x 器件构建一个 CCS 工程。如何开始?
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] DRA821U: DRA829:面向 CPSW 5G/9G 的电路板特定修改指南
Cherry Zhou
Part Number: DRA821U 问:需要在 enet-lld 和 EthFW 中进行哪些更改来进行面向 CPSW 5G/9G 的电路板特定修改?
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 66AK2E05: 如何为 K2E 生成 CCS PDK 示例?
Cherry Zhou
Part Number: 66AK2E05 问: 在 Processor SDK 中,创建 CCS PDK 示例的步骤更通用。 我想知道可用于 K2E 的示例列表,并想生成这些示例。
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] TDA4VM: 适用于 TDA4 的 Windows DFU 工具和驱动程序
Cherry Zhou
Part Number: TDA4VM 问:在我们的生产过程中,我们需要在 Windows 系统中通过 DFU 将一些软件下载到 TDA4 中。 在哪里可以获取 TDA4 在 Windows 系统上正常工作所需的 DFU 工具和驱动程序。 答:DFU util 是一款可以使用的开源软件。我们在 Linux 上使用过它。 请参阅 https://www.ti.com/cn/lit/an/spracy5/spracy5.pdf 问:我阅读了您提供的文档。文档中指出建议仅在 Linux 环境中使用 DFU…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] TDA4VM: 是否可以在 Uboot 下启用 CPSW 5G/9G
Cherry Zhou
Part Number: TDA4VM 问:是否可以在 Uboot 下启用 CPSW 5G/9G 交换机端口?执行相同的操作所需的更改是什么?
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] PROCESSOR-SDK-AM65X: 如何在 AM65X 上使用 UART 进行引导?
Cherry Zhou
Part Number: PROCESSOR-SDK-AM65X 问:我想在 AM65x 上通过 UART 引导 uboot。您可以为我提供需要遵循的程序/环境设置建议吗?
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] SK-TDA4VM: sprr438 中采用 Altium 格式的 PCB 原理图和布局
Annie Liu
Part Number: SK-TDA4VM Q: 我们想使用 SK-TDA4VM PCB 原理图和布局来开始自己的 PCB 设计。尤其是,高速 DDR4 设计和 PMIC 设计会为我们节省大量的设计时间并避免很多风险。遗憾的是,我们有 Altium,但 sprr438.zip 中提供的设计文件都是使用 Cadence 制作的。如果没有安装 Cadence 软件,Altium 将无法导入这些文件。 是否有人可以将设计文件转换为 Altium 格式并提供转换后的文件?并检查生成文件的合理性。 (我担心的是…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] PROCESSOR-SDK-K2E: Rootfs 映像创建
Cherry Zhou
Part Number: PROCESSOR-SDK-K2E 1. 使用以下命令安装依赖项 “sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gawk chrpath dos2unix wget unzip socat doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386” 2. 配置 Dash “sudo dpkg…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
建议的答案
AM2432: Implementing the AM2432ALV as a High-Speed LVDS Interface
0
136
视图
2
回复
最新
12 天前
由
Eirwen
建议的答案
AM6422: TI AM64 u-boot DFU 模式下无法访问SPI flash
0
353
视图
4
回复
最新
12 天前
由
Eirwen
建议的答案
MSPM0-SDK: 申请不了sdk
0
95
视图
1
回复
最新
12 天前
由
Lydia
建议的答案
TMS320F28P650DK: TMS320F28P650DK采用内部 VREG时,1.2V上升过程中电压波形存在台阶,该台阶产生的原因有哪些,是否会影响芯片工作?
0
127
视图
2
回复
最新
15 天前
由
Vivian Gao
建议的答案
TMS320F28P650DK: TMS320F28P650DK的3.3V 的电源电压斜升速率过低是否会影响芯片工作?
0
124
视图
2
回复
最新
15 天前
由
Vivian Gao
未回答
EDGE-AI-STUDIO: CC2755 + MPU6050 六轴数据在 Edge AI Studio 中使用 NPU 模型训练失败的问题
0
115
视图
2
回复
最新
15 天前
由
zhao
建议的答案
AM2432: Implementing the AM2432ALV as a High-Speed LVDS Interface
0
136
视图
2
回复
最新
16 天前
由
Taylor
建议的答案
RM57L843: Can RM57L843 use SPI as the interface for OTA upgrade?
0
115
视图
2
回复
最新
16 天前
由
Lydia
未回答
SK-AM64B: AM64x CPSW3G split ownership: Linux port1 + R5 port2 EtherCAT, shared RX channel / RX flow issue
0
158
视图
3
回复
最新
21 天前
由
Daolin Qiu
建议的答案
TMS320F280039C: QPOSCMP register is active register or shadow register ?
0
142
视图
2
回复
最新
22 天前
由
FRANK1
已回答
CCSTUDIO: 在线下载out文件后,再verify program 必然失败
0
175
视图
4
回复
最新
23 天前
由
wapdasta
未回答
TMS320F28379D: 28379芯片的PWM输出在启用死区和禁用死区之间切换时候出现异常的PWM占空比
0
142
视图
3
回复
最新
23 天前
由
Srikanth Yerra
建议的答案
F29H859TU-Q1: F29 Busoff处理
0
219
视图
5
回复
最新
24 天前
由
Alice
建议的答案
TMS320F280039C-Q1: 如何基于F280039C,实现ASILB等级功能安全。有没有指导或案例。
0
93
视图
2
回复
最新
25 天前
由
Taylor
建议的答案
TMS320F280039C-Q1: 如何基于F280039C,实现ASILB等级功能安全。有没有指导或案例。
0
58
视图
1
回复
最新
25 天前
由
Daniel
已回答
TMS320F2800157: MCAN tx confirm in ISR
0
101
视图
2
回复
最新
25 天前
由
Alice
未回答
CCSTUDIO: Type can't locate the package 'configPkg' along the path:
0
210
视图
6
回复
最新
25 天前
由
FRANK1
建议的答案
TMS320F28335: 正常运行中使用28335的xintf读外部RAM死机
0
211
视图
5
回复
最新
29 天前
由
Daniel
已回答
AM69A: AM69A uses SERDES2_RX3/SERDES2_TX3 of serdes2 to connect with YT8614 for Ethernet functionality, the connection mode is QSGMII, and the ping network is not work
+1
216
视图
4
回复
最新
30 天前
由
kevin yang
建议的答案
CCSTUDIO: Type can't locate the package 'configPkg' along the path:
0
117
视图
2
回复
最新
1 个月前
由
FRANK1
<
>