开关和多路复用器论坛

  • 开关和多路复用器论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
开关和多路复用器论坛
  • 话题 284 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TI 的信号开关/多路复用器命名约定是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    TMUX 命名约定 TMUX 产品系列包括各种器件,具有低压 (Vsignal <= 24V)、中压 (25V < = Vsignal <= 99V) 和高压 (Vsignal >= 100V) 选项。TMUX 器件还分为通用、精密、保护和汽车等类别。下表列出了 TMUX 系列的命名约定: TS 系列命名约定 TS 产品系列包含各种模拟开关,具有不同的电阻、带宽、电荷注入和总谐波失真,可适用于各种应用。下表列出了相应的命名约定: SN74CBx 系列命名约定 CBT…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] TI 的自主音频附件检测和配置开关 IC(TS3A225E、TS3A226AE 和 TS3A227E)如何检测音频附件类型?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E , TS3A225E , TS3A226AE TI 的自主附件检测 IC 系列是很有用的器件,可根据检测到的附件类型自动路由 3 或 4 极音频附件。不过,在系统中实施这些器件时,务必了解附件如何工作以更大限度地提高器件的实用性,同时防止在以次优配置实施器件时遇到设计障碍。 自主附件检测 IC 系列中的所有三款器件(TS3A227E、TS3A226AE 和 TS3A225E)使用相同的检测方案。通过软件或物理激励(例如插入附件…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] 如何使用 TI 的自主音频附件检测和配置开关 IC(TS3A225E、TS3A226AE 和 TS3A227E)进行设计

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E , TS3A225E , TS3A226AE 德州仪器 (TI) 的自主音频附件和开关路由 IC 系列包括 TS3A225E、TS3A226AE 和 TS3A227E 器件。乍一看,这些器件似乎很难以理想的方式集成到系统中 – 本常见问题解答将快速演示如何将该系列的器件设计到您的系统中。 为了简化这些器件,可以将引脚分为五个大组: 电源 通信 检测 开关连接 + 测量 /MIC_PRESENT(仅限 TS3A227E…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] TI 的自主音频附件检测和配置开关 IC(TS3A225E、TS3A226AE、TS3A227E)之间有何差异

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E , TS3A225E , TS3A226AE TI 的所有自主音频附件和开关路由 IC(TS3A225E、TS3A226AE 和 TS3A227E)都具有同一个目标:检测音频附件类型并在音频编解码器和 3.5mm 附件插头之间路由接地和/或麦克风信号。不过,这些器件的功能可归纳为:226AE 功能是 225E 功能的子集,而 225E 功能是 227E 功能的子集 – 下面提供了图形表示。 本常见问题解答将简要介绍各个型号之间的相似之处及差异…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] 模拟开关/多路复用器中的先断后合 (BBM) 和先合后断 (MBB) 功能是怎样的?它们之间有何差异?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160 先断后合和先合后断之间有何差异? 先断后合 (BBM) 和先合后断 (MBB) 是许多模拟开关/多路复用器提供的两个相似但非常不同的安全延迟功能。这两个功能都涉及触发开关事件时所选输出的连接行为。 在具有 BBM 功能的器件中,当所选的信号路径被输入控制逻辑更改时,两个多路复用路径之间则不会以电气方式连接。这可以确保两个多路复用路径之间的隔离,并在信号从一个通道传输到另一个通道期间防止信号失真,适用于大多数多路复用应用…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] TI 模拟多路复用器和开关中的注入电流控制是如何工作的?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    什么是注入电流? 注入电流是输入电压 (VIN) 高于正电源电压 (VDD + ∆V) 或低于接地基准(VSS 或 GND)而强制输入引脚的电流。该电流流经输入保护二极管并流入器件的任一电源,可能会影响系统的精度和可靠性。注入的电流可能来自不同的源,具体取决于应用。下面介绍了一些可能的源示例: 具有长电缆的恶劣环境和应用(例如工厂自动化和汽车系统)可能会受到开关或瞬态事件的注入电流的影响。 如果输入信号来自各种传感器或电流源,则其他自包含系统也可能受到注入电流的影响。 这会如何影响您的系统? …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] 如何根据协议的数据速率选择合适的模拟开关/多路复用器带宽?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E 如何根据协议的数据速率选择合适的模拟开关/多路复用器带宽? TI IC 的带宽具有特定的定义。在讨论器件的特定带宽时,带宽指在信号衰减 3dB 或损失一半的信号功率之前,可以通过器件(在数据表提供的指定负载条件下)的正弦波的最大模拟信号频率。鉴于带宽通常以 Hz 或每秒周期数为单位进行测量,带宽仅指通过器件的模拟信号的最大频率。不过,带宽通常与数据速率互换使用。在给定信号协议的情况下,需要使用数据速率和协议的规格来确定选择…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] 如何估算模拟开关/多路复用器中的传播延迟和通道间延迟?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TS5A2066 TI 的模拟开关和多路复用器通常会增加很小的传播延迟,而在多通道器件中,这种延迟会扩展为通道间延迟。在某些情况下,数据表中不包含这些参数,不过,根据数据表规格和负载条件进行一些简单的计算后,可以很容易地得出这些参数的近似值。 为了说明该过程,我们将使用闭合开关的简化无源等效电路。当开关闭合时,该模型(如下所示)将多路复用器显示为一个简单的 RC 电路。 开关只是一个低通滤波器,其中 R ON 是开关的导通电阻(见数据表…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] TMUX1072: UART 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TMUX1072 Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1 , TMUX1209 , TMUX1309-Q1 主题中讨论的其他器件: TMUX1072 、 TS5A23157-Q1 、 TMUX1209 、 TMUX1309-Q1 在为微控制器或其他低压器件寻找 UART 模拟开关/多路复用器时,了解 UART 标准的一些规范非常重要: 两线制通用异步发送器/接收器 微控制器侧的电压电平:3V 和 5V 频率:数据速率最大值为 ~5Mbps…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] TMUX1575: SPI 应用(三/四线制 SPI、QSPI 或 OSPI)应该使用什么模拟开关/多路复用器?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TMUX1575 当查找 SPI、QSPI 或 OSPI 模拟开关/多路复用器时,了解各种 SPI 标准的一些规范非常重要。下面列出的频率是一些常见范围,但不一定是绝对最大值: 多线制、多点、推挽式通信协议 串行外设接口(SPI 三线制和四线制): 电压电平:8V、3.3V、5V 典型频率:特定于器件,通常小于 100MHz 四线串行外设接口 (QSPI) 电压电平:8V、3.3V 典型频率:特定于器件,通常为 100MHz – 120MHz 八进制串…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    SN74CBTLV16212: 开关切换信号过冲问题 0 已锁定

    1332 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 建议的答案

    SN74CBTLV3257: this ship can use for VGA switch 0 已锁定

    962 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 已回答

    MUX506: MUX506 单电源接法 0 已锁定

    1310 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Amy Luo
  • 已回答

    Level Shifter 0 已锁定

    2278 视图
    4 回复
    最新4 年多前
    由 Esen Yue
  • 已回答

    TMUX6234: 求助TMUX6234:想实现24V2A和DO(数字输出)切换,电流较大,该怎么处理? 0 已锁定

    1277 视图
    2 回复
    最新4 年多前
    由 deng li
  • 未回答

    MUX509: 切换时间过长 0 已锁定

    2318 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    TMUX7211: 购买TMUX7211问题 0 已锁定

    1522 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Amy Luo
  • 未回答

    TS5A23166: TS5A23166 0 已锁定

    939 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 已回答

    CD74HCT4051: 能否为CD74HCT4051提供Spice/Pspice/Ibis model 0 已锁定

    1992 视图
    2 回复
    最新4 年多前
    由 Depeng Man
  • 未回答

    CD4051B: 使用CD4051b 扩展串口使用,IC的VEE悬空状态,发现有IC失效,这个失效的原因可能是什么? 0 已锁定

    1201 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 建议的答案

    CD4051B: 我想问一下CD4051这个料,在单电源应用场景中,VEE引脚悬空状态,会影响什么?供电5V,通过此器件扩展串口。 0 已锁定

    4171 视图
    9 回复
    最新5 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    TS5A3357: TS5A3357选择某个通道后,其他两个通道为什么电压不为0? 0 已锁定

    1659 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    TS5A3159: TS5A3159接通后的电压异常 0 已锁定

    1212 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    求助 0 已锁定

    1561 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 已回答

    TMUX154E: 能通过模拟信号吗? 0 已锁定

    1928 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    CD4051B: 这个料在单电源场景应用中VEE悬空,会产生什么样的后果? 0 已锁定

    1216 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    SN74LVC1G3157: 功率信息确认 0 已锁定

    1191 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 建议的答案

    TS5A23166: 开关关断电阻 0 已锁定

    1109 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    TS3A27518E-Q1: 使用该芯片进行FLASH芯片烧录复用芯片,结果无法进行程序烧录 0 已锁定

    1398 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 建议的答案

    TS3USB30: TS3USB30能用作Ethernet lan switch吗 0 已锁定

    4577 视图
    6 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
<>