开关和多路复用器论坛

  • 开关和多路复用器论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
开关和多路复用器论坛
  • 话题 284 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TMUX136: I3C 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TMUX136 在寻找 I3C 模拟开关/多路复用器时,了解 I3C 标准的一些规范非常重要: 两线制推挽协议 电压电平:8V、3.3V 和 5V 频率*:5MHz 最大时钟。 最大总线电容:50pF(最大值) *请勿与可能会有所不同的数据速率混淆(请参阅 [常见问题解答] 如何根据协议的数据速率选择合适的模拟开关/多路复用器带宽? ) 了解上述知识并知道 I3C 是一种两线制推挽协议后,利用以下面向模拟开关/多路复用器的 4 个关键规格,可帮助您为系统选择正确的器件: …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] I2C 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器?

    Annie Liu
    Annie Liu
    在寻找 I2C 模拟开关/多路复用器时,了解 I2C 标准的一些规范非常重要: 两线制开漏协议 电压电平:2V、1.8V、3.3V 和 5V 频率:通常约为 400kHz,但在独特情况下可达到 5MHz 最大总线电容:标准模式和快速模式为 400pF,超快速模式最高为 550pF 了解上述知识并知道 I2C 是一种两线制开漏协议后,利用以下面向模拟开关/多路复用器的 4 个关键规格,可帮助您为系统选择正确的器件: 模拟开关/多路复用器的配置。如前所述,I2C 是一种两线制协议,因此需要一个双通道器件…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] 是否可以对 TI 模拟开关/多路复用器执行接地漂移?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101 通常有一些系统利用 TI 开关/多路复用器,这些器件无法连接传统和公共电源轨,但设计人员仍需要为这些器件供电。幸运的是,TI 开关/多路复用器允许进行接地漂移,这在尝试设计实际电源方案时可以提供极大的灵活性。接地漂移的定义是将器件的接地基准设置为非零电压,从而改变器件本身的工作点。下面给出了一个示例,其中传统的 5V 多路复用器(例如 TMUX1101)由一个 15V 电源轨和一个 10V 电源轨(连接到 GND 引脚…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] 我是否可以使用具有单电源或非对称电源的双电源模拟开关/多路复用器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219 TI 的许多模拟多路复用器和信号开关不仅能够传递正信号,还能够传递负信号。这些类型的器件称为双电源开关/多路复用器。通常可通过具有独立电源轨(除 VDD、VCC 或 V+ 电源轨外,还称为 VSS、VEE 或 V-)的器件来识别它们。 双电源轨开关/多路复用器支持同时传输正负信号,也可在非对称应用中进行灵活地设置。只要这些器件采用正负电源轨间电压差相关的建议工作条件,就可以支持满足这些条件的任何电源。例如,TMUX6219…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
  • [FAQ] 如何替换具有逻辑电源引脚的引脚对引脚多路复用器

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TMUX8212 TI 多路复用器和信号开关通常设计为无需外部逻辑电源,但仍有许多引脚对引脚多路复用器使用包含逻辑电源引脚的架构。因此,出现了这样一个常见问题:如果要将现在具有逻辑电源引脚的多路复用器或信号开关替换成没有逻辑电源引脚的类型,该怎么做? 当您使用真引脚对引脚器件替换具有上述架构的器件时,逻辑电源引脚在大多数情况下将与一个“无连接”(NC) 或“无内部连接”(NIC) 引脚匹配,并可能导致在处理这种情况时引起困惑。让我们看看下面这个示例…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 开关与多路复用器
    • 开关和多路复用器论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    SN74CBTLV16212: 开关切换信号过冲问题 0 已锁定

    1334 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 建议的答案

    SN74CBTLV3257: this ship can use for VGA switch 0 已锁定

    963 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 已回答

    MUX506: MUX506 单电源接法 0 已锁定

    1314 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Amy Luo
  • 已回答

    Level Shifter 0 已锁定

    2283 视图
    4 回复
    最新4 年多前
    由 Esen Yue
  • 已回答

    TMUX6234: 求助TMUX6234:想实现24V2A和DO(数字输出)切换,电流较大,该怎么处理? 0 已锁定

    1277 视图
    2 回复
    最新4 年多前
    由 deng li
  • 未回答

    MUX509: 切换时间过长 0 已锁定

    2320 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    TMUX7211: 购买TMUX7211问题 0 已锁定

    1523 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Amy Luo
  • 未回答

    TS5A23166: TS5A23166 0 已锁定

    939 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 已回答

    CD74HCT4051: 能否为CD74HCT4051提供Spice/Pspice/Ibis model 0 已锁定

    1993 视图
    2 回复
    最新4 年多前
    由 Depeng Man
  • 未回答

    CD4051B: 使用CD4051b 扩展串口使用,IC的VEE悬空状态,发现有IC失效,这个失效的原因可能是什么? 0 已锁定

    1203 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 建议的答案

    CD4051B: 我想问一下CD4051这个料,在单电源应用场景中,VEE引脚悬空状态,会影响什么?供电5V,通过此器件扩展串口。 0 已锁定

    4182 视图
    9 回复
    最新5 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    TS5A3357: TS5A3357选择某个通道后,其他两个通道为什么电压不为0? 0 已锁定

    1661 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    TS5A3159: TS5A3159接通后的电压异常 0 已锁定

    1214 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    求助 0 已锁定

    1564 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 已回答

    TMUX154E: 能通过模拟信号吗? 0 已锁定

    1932 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    CD4051B: 这个料在单电源场景应用中VEE悬空,会产生什么样的后果? 0 已锁定

    1218 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Amy Luo
  • 建议的答案

    SN74LVC1G3157: 功率信息确认 0 已锁定

    1192 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 建议的答案

    TS5A23166: 开关关断电阻 0 已锁定

    1110 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    TS3A27518E-Q1: 使用该芯片进行FLASH芯片烧录复用芯片,结果无法进行程序烧录 0 已锁定

    1399 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 建议的答案

    TS3USB30: TS3USB30能用作Ethernet lan switch吗 0 已锁定

    4587 视图
    6 回复
    最新5 年多前
    由 Kailyn Chen
<>