• UCD3138: Quick use of UCD3138

    Part Number: UCD3138

    Could you please tell me how to start developing and using UCD3138 quickly?Especially the compilation environment of the file.

  • TMS320C6678

    按照流程我到了编译的步骤,可是第二个项目编译不过去,第一个可以正常编译。

    感觉像是库没有包含进来,大家又遇到这种情况吗?

    报错:cannot open source file "cerrno"

  • CCS 5.4版本怎么软件仿真c54x系列的汇编代码?

    输入一段汇编代码后不能识别“BRC”,有错误(1 Assembly Error, No Assembly Warnings BRC)

    如果汇编代码没有错误又有这俩错误:

    error #10234-D: unresolved symbols remain
    error #10010: errors encountered during linking; "test.out" not built

    怎么解决啊??我就想仿真而已,没有连接硬件CPU

    汇编源代码:

  • CSS9.2.0安装时报错

    Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

    安装程序到快结束的时候,报错了,目前不知道应该怎么解决

  • AWR1843: CCS 溢出检测使用问题(dynamic stack overflow checking)

    Part Number: AWR1843

    在MSS工程编译中开启溢出检测选项,提示在引用的lib库中未定义handle_stkovf,且__stack地址与启动入口地址_c_int00均报重定义错误,与MSS工程中自定义boot.asm中的地址冲突。

    handle_stkovf这一地址应当如何配置?在AWR1843的相关文档中没有找到对应的结果,有无可以参考的例程或文档?

  • CC2642R: Code Composer Studio 11.1.0无法打开和查看工程文件

    Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

        

    如上图所示,无法打开查看项目工程文件,文件图标也无法正常显示,双击打开文件时会崩溃,但是可以正常编译使用;尝试修改Eclipse.ini配置文件中的内存大小以及重装CCS软件都没能解决;尝试升级到CCS12.2解决了这个无法查看和编辑文件的问题,但是12.2版本使用我当前的sdk包似乎有兼容问题,导致编译无法正常通过,因此把版本回退成现在11.1的版本,结果11.1版本还是存在这个问题,请问出现这种问题的原因是什么…

  • CCS编译报错,gmake和gmake[1],怎么解决?看不懂

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

    CCS10.1.0+mmwave SDK 3.5版本,进行AWR1843毫米波雷达开发。

    程序编译出错,截图如下。

    xdctools_core中有相关文件,但是不知道什么意思。这个报错,needed by‘BIOS.obj’是什么意思,

    怎么解决?与什么配置或改动有关?

  • CCS编译报错,gmake和gmake[1],怎么解决?看不懂

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

    CCS10.1.0+mmwave SDK 3.5版本,进行AWR1843毫米波雷达开发。

    程序编译出错,截图如下。

    xdctools_core中有相关文件,但是不知道什么意思。这个报错,needed by‘BIOS.obj’是什么意思,

    怎么解决?与什么配置或改动有关?

  • CCS编译报错,#1965 cannot find source file,怎么解决?

    Win10,64位平台电脑。

    CCS版本10.1.0,mmwave SDK软件为3.5.0.4版本。我安装CCS和mmwave SDK软件是默认路径是C:\ti,

    新建的工程dss(C674x型DSP)和mss(Cortex R4F架构MCU)进行编译,dss出现下图错误,这是什么原因?

    common是基础库吗?安装CCS时,我没有发现common。哪里出错?

    谢谢

  • CCS编译报错,#1965 cannot find source file,怎么解决?

    Win10,64位平台电脑。

    CCS版本10.1.0,mmwave SDK软件为3.5.0.4版本。我安装CCS和mmwave SDK软件是默认路径是C:\ti,

    新建的工程dss(C674x型DSP)和mss(Cortex R4F架构MCU)进行编译,dss出现下图错误,这是什么原因?

    common是基础库吗?安装CCS时,我没有发现common。哪里出错?

    谢谢

  • CCS10.1.0新建CCS工程后,还未进行任何配置或操作,编译dss和mss时都报错,dss报错是:warning#10247-D:creating output section “.text”without a SECTIONS specification以及error #10234-D:unresolved symbols remain和error #10010:during linking;.out文件not built等错误,怎么解决?

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, SYSBIOS

    平台:64位Windows系统。

    安装的CCS版本为10.1.0

    安装的mmwave SDK软件版本为mmwave_sdk_03_04_00_03。

     

    进行毫米波雷达工程的创建(目标板为AWR1843),新建CCS工程中,命名MCU(Cortex R4F架构)对应文件名为m0329_mss,命名DSP(型号为TMS320C674x)对应文件名为m0329_dss。CCS工程新建完成后(过程没有问题,SYS…

  • CCS安装成功后,新建CCS工程时,CCS未识别出mmwave SDK软件的SYS/BIOS问题

    Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

    64位Windows电脑上。

    使用CCS软件和mmwave SDK软件配合使用用于毫米波雷达开发,以CCS为开发平台,本人在新建CCS工程时,未出现SYS/BIOS见1图,而mmwave SDK 软件是包含SYS/BIOS、dsplib、mathlib等的(见2图),怎么样可以成功新建含有SYS/BIOS的CCS工程(别人的成功例程,见3图)。

  • CCS12.2安装时,check Anti-virus问题

    大家好,本人电脑安装条件为:Win10系统,64位。

    安装过程中,CCS12.2软件包路径没问题见左图,以管理员权限运行setup,勾选 “I accept the agreement”,出现五项check见右图,其中第四个是anti-virus check问题。已多次试过卸载杀毒软件,及关闭Windows防火墙。

    如何解决anti-virus  check问题,求解答,万分感谢。

  • CCS6.2安装失败

    Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

    在win10系统安装CCS6.2,提示失败,杀毒软件已经关闭。log文件和失败提示如下:

    11/15/2022 02:49:15(GMT) - InstallBins - cmd = "D:/ccsv6/eclipse/downloads/sd_emupack_setup_5.2.0.14.exe" --mode silent --prefix "D:/ccsv6/ccs_base" /noc2400 /noc5400…

  • 是否有脚本命令实现程序下载的芯片

    在不启动CCS页面的情况下 ,是否有脚本命令实现程序的下载;

  • NA

    NA

  • CODECOMPOSER: 不小心按了Ctrl+减号,导致工作区Console部分字体变小

    Part Number: CODECOMPOSER

    您好,我在CCS开发程序的时候不小心按了ctrl和减号键导致工作区的console部分字体变的很小,无法正常阅读,我尝试在window->preference中的colors and fonts中的Deug console fonts中增大字体大小,但设置完后发现字体没有发生变化,可否为我提供一些帮助,非常感谢~

  • AM5728 Build error

    Hello everyone, here are my questions:

    The IPC project is built using Windowns CCS.

    Ti_ipc_remoteproc_Resource_physToVirt__E. / edma_test. Obj

    I hope you can help me. Thank you.

    The following is the Error projectPP.zip

  • CCS未编译代码背景颜色设置。

    使用的CCS11.0版本,将主题设置为Dark后,未编译的代码背景颜色如下图所示,请问在哪里设置未编译代码部分的背景颜色?

  • CCS怎样找到高亮显示设置

    各位大神好,我有个工程,里面有一个C文件,大概有5000行,然后无法显示高亮了,看起来比较揪心,在哪儿设置能把高亮弄回来呢?

    感谢~~

  • CCS 11 安装失败,定位于eclipese插件安装失败,请朋友们一起看看如何解决,windows的最新版本

    Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

    如题,如图,失败后,应用无法使用,尝试了很多次安装

  • 下载C2000 Compiler出错

    想下载C2000 Compiler来导入学习一下官方例程,但下载时总出错,请问这个错误怎么解决呀

  • 将例程加载到工作空间出现无法解析存档的警告

  • CCS6.2 和 xds560v2仿真器 license问题

    TI的老师们:

    您好。

    我在搭配 CCS6.2 和 xds560v2仿真器使用的时候 遇到了这样的报错:

    请问我该如何获取相应的license?谢谢。