Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14363 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LE数据长度扩展

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640的电源配置修改

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE的连接参数及其设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    Annie Liu
    Annie Liu
    1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE入门和常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    CC2642R: CC2642不同配置的功耗表有没有呢?麻烦提供一下,谢谢 0 已锁定

    374 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC26X2R1: OAD安全校验 0 已锁定

    783 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 已回答

    LAUNCHXL-CC26X2R1: 怎么优化simple_peripheral_oad_onchip编译出来的Bin文件大小? 0 已锁定

    4214 视图
    15 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC26X2R1: FlashSectorErase( NOROM_FlashSectorErase)接口一次擦除8k,如果擦除指定位置和大小,应如何调用? 0 已锁定

    1286 视图
    10 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 已回答

    CC2652P7: CC2652RB移植至CC2652P7 0 已锁定

    2256 视图
    8 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC26X2R1: osal_snv_write/read接口使用的必要条件是什么? 0 已锁定

    517 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    CC2642R-Q1: SRRC认证的时候这三种 发射前搜索/监测与避让/ 等效占用 方式支持? 0 已锁定

    702 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    cc2640r2和cc2340r5芯片在使用Ble5x协议栈条件下,不包含客户应用,使用RAM峰值是多少?预留给客户使用的RAM是多少? 0 已锁定

    400 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    CC2650: 请问这个芯片的BSDL在哪里下载?通过XDS100和Jlink分别怎么访问? 0 已锁定

    703 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    CC2642R: CCS IDE如何 添加hex转换为bin的后处理指令 0 已锁定

    932 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    CC2642R: 关于CCS IDE 目录标识的疑问 0 已锁定

    321 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 已回答

    BLE那款芯片支持AB分区及较大的Flash和Ram? 0 已锁定

    642 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC26X2R1: simple_peripheral_oad_onchip为什么有两个NV,分别用来做什么? 0 已锁定

    1693 视图
    8 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    CC2642R: 使用软件接口无法复位 0 已锁定

    1521 视图
    9 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    LAUNCHXL-CC26X2R1: persistent_app有没有自己的NVS?可以使用osal_snv的接口吗?如果要和onchip_app公用一个SNV应如何让修改 0 已锁定

    988 视图
    6 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC26X2R1: BIM_onchip_APP工程读取persistent_app工程写入切换分区标志怎么实现? 0 已锁定

    1018 视图
    4 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC26X2R1: 每写一次NV后,读取Flash发现写入数据一直向后偏移,是否正常? 0 已锁定

    409 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC26X2R1: OAD工程,如果已经刷写了UserApp,如何切回到persistentApp进行下次升级新的UserApp? 0 已锁定

    370 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 已回答

    LAUNCHXL-CC26X2R1: 使用UniFlash工具刷写bin,导致设备被锁,希望可以提供有效的解锁方法 0 已锁定

    5446 视图
    23 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 未回答

    CC2642R: 如何保存LOG文件,并通导出log文件 0 已锁定

    1007 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
<>