Bluetooth
蓝牙论坛
蓝牙论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
蓝牙论坛
话题
14361 个讨论
常见问题
[FAQ] LE数据长度扩展
Annie Liu
一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] CC2640的电源配置修改
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE的连接参数及其设置
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题
Annie Liu
Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正
Annie Liu
1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE入门和常见问题解答
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
<
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
已回答
CC2640R2F: 串口只要接收到错误的数据,就会永久性的关闭串口接收??如何解决?
0
已锁定
649
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
?? ?
已回答
CC2640R2F: 如何实现手册上写的待机模式下得1.1uA功耗( Standby: 1.1 µA )
0
已锁定
1533
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
已回答
LAUNCHXL-CC1352R1: scifWaitOnNbl的使用問題
0
已锁定
1111
视图
5
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
CC2652R: how to find the specific function definition in CCS?
0
已锁定
1126
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
已回答
LAUNCHXL-CC26X2R1: LAUNCHXL-CC26X2R1
0
已锁定
2105
视图
9
回复
最新
4 年多前
由
?? ?
建议的答案
CC2640R2F: CC2640R2F内部DCDC的功耗与参数,有没有说明
0
已锁定
1169
视图
5
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
CC2640R2F: Flash Programmer 2不识别FRE014RHBR (CC2640R2FRHB)
0
已锁定
2148
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
CC2640R2F: sysconfig 是否支持CC2640R2F
0
已锁定
1094
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
已回答
CC2640R2F: Simpleink starter 打开后 TI OAD Service点进去后按钮都是灰色的,请问可能是什么原因呢?
0
已锁定
1167
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
CC2642R: PIN19,PIN20找不到
0
已锁定
551
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
未回答
CC2642R: Flash Programmer 2不能识别CC2642
0
已锁定
560
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
YiKai Chen
未回答
CC2640R2F: CC2640R2F 的外设的引脚如IIC的复用是怎么配置的,是固定还是可以随意与IO绑定
0
已锁定
400
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
YiKai Chen
已回答
LAUNCHXL-CC1352R1: reset sensor controller
0
已锁定
1371
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
CC2640R2F: 作为主机扫描时,问题1:能否设置为单通道持续扫描?问题2:如果不能配置为单通道扫描,3通道的扫描时如何切换的?
0
已锁定
1369
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
yushi zhang
建议的答案
CC2642R: PIN19,PIN20无法重新配置
0
已锁定
451
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
未回答
CC2640R2F: 请问ti的蓝牙芯片一个主机最多连多少个从机?
0
已锁定
586
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
YiKai Chen
建议的答案
LAUNHHXL-CC26X2R1 外接天线板相应的电容丢失
0
已锁定
1010
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
未回答
CC2640R2L: blestack\simple_peripheral_oad_offchip OTA不成功
0
已锁定
439
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
未回答
CC2642R: I2C 问题
0
已锁定
1048
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
CC2640: 通讯距离
0
已锁定
902
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
YiKai Chen
<
>