• CC2642R: GIthub 示例工程HOGP-BLE-HID-EXAMPLE-main无法导入到版本12.8 CCS

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    TI的技术专家们:

    我在做一个HID的项目,在github上找到了相关工程,但是在导入工程时提示错误 ,提示需要 SDK 5.10版本,但是TI的下载地址已失效,您这边有提供下载的其他地址吗?

    我又尝试了使用多版本sysconfig打开配置,也报错误。帮忙解决下

  • LP-EM-CC2745R10-Q1: LP-EM-CC2745R10-Q1开发板,导入basic_ble例程跑不起,看起来是BLE协议栈未正确完成初始化

    Part Number: LP-EM-CC2745R10-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    LP-EM-CC2745R10-Q1开发板,导入basic_ble例程跑不起,看起来是BLE协议栈未正确完成初始化,如何解决?

    描述:

    1.  使用最近2个SDK版本都存在该现象...f3_sdk_8_40_00_61版本 和...f3_sdk_8_40_02_01

    2.  基于最新CCS 12.8.1 Version: 12.8.1.00005,(sy…

  • CC2340R5: 當配對時不需要輸入Pin Code

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    Hi.

    當使用 Android 10 以上版本,同時使用設定/藍芽 進行配對,或需要輸入 Pin code 才能配對完成,要如何移除輸入 Pin code 步驟,直接配對完成?

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan
  • LAUNCHXL-CC26X2R1: 两个手机同时连接蓝牙,同时给同一个UUID写和读数据,会出现问题吗?

    Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

     两个手机同时连接蓝牙,同时给同一个UUID写和读数据,会出现问题吗?

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan Hmong Daw Romanian
    Chinese Simplified Hungar…
  • CC2340R5: SDK中宏定义在哪个文件

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    PERIPHERAL_CFG , CENTRAL_CFG,BROADCASTER_CFG这些个宏定义在哪个文件,找不到啊

  • CC2340R5: 請問該如何在配對完成後,不直接綁定,而是等待CC2340 按鍵按壓才進行綁定?

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    請問該如何在配對完成後,不直接綁定,而是等待CC2340 按鍵按壓才進行綁定?

    需將程序加在哪邊?

    手機按壓2次配對按鍵後,便直接進入到綁定完成的狀態,即使在void Pairing_pairStateHandler(uint32 event, BLEAppUtil_msgHdr_t *pMsgData)

    中的 case BLEAPPUTIL_PAIRING_STATE_STARTED…

  • CC2652RB: 无法使用Log_info0函数进行串口打印

    Part Number: CC2652RB
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    我将UartLog.c和UartLog.h文件复制到了simple_central对应工程的对应文件夹,并添加了include路径,在main函数中加入了UART_init();  UartLog_init(UART_open(CONFIG_DISPLAY_UART, NULL));初始化串口,并将程序内的display在sysconfig中禁用。以上步骤完成后,工程能编译通过…

  • CC2340R5: host_test 更换uart 脚后编译错误如何解决?

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    我用host_test例程编译时,需要更换uart脚位适配硬件,配置.syscfg的Display模块Tx Pin DIO13, RX Pin DIO12后遭遇编译错误。(syscfig未提示错误)

    SDK版本simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64

    请问应该如何解决?

    我对host_test工程的工作原理不太理解,难以排查问题,请求指点…

  • CC2642R-Q1: 问题描述如下:

    Part Number: CC2642R-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    CC2642R-Q1这个芯片手册描述有两个UART,具体引脚是哪些?如果有三个串口需求,这个芯片是否可以实现,如果可以,请告知实现方法!

  • LAUNCHXL-CC26X2R1: 主机工程不写CCC的属性值却收到从机的notify

    Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    我现在在主机工程simple_central.c的

    static void SimpleCentral_processGATTMsg(gattMsgEvent_t *pMsg)这个函数中加入以下分支判断

    else if (pMsg->method == ATT_HANDLE_VALUE_NOTI)
    {


    Display_printf(dispHandle…

  • LP-EM-CC2340R5: 怎么将mac地址添加到名称中

    Part Number: LP-EM-CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    请问一下,怎么将mac地址后3字节添加到蓝牙名称中。我的添加是在App_StackInitDoneHandler中获取mac地址,然后覆盖scanResData1和attDeviceName对应数据,如下图,是可以更改,但是有时候扫描是sysconfig中配置的名称。比如,sysconfig中是abc001-xxxxxx,我想用mac替换xxxxxx,有时候扫描的是abc001…

  • CC2640R2F: 新建的simple_peripheral例程无法使用,程序卡在Pin_init

    Part Number: CC2640R2F
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640, SYSCONFIG

    使用CC2640做的小板子,在CCS下载了simple_peripheral后编译通过烧录后无法正常运行,程序卡在

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    /*
    * ======== CC2640R2_LAUNCHXL_initGeneral ========
    */
    void CC2640R2_LAUNCHXL_initGeneral(void)
    {
    Power_init…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CC2340R5: 燒錄軟體

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

    想請問一下,CC2340除了CCS以外是否有其他專門的燒錄軟體?

    我想要燒錄兩個程式進去,但其中一個我想要設定讓他在後面一點才開始寫入

    例如:有一主程式以及一個判斷是否要更新的小程式,一開始會先執行判斷更新的小程式,如果沒有要更新就直接跳到主程式開始執行,反之如果要更新就會複寫主程式

  • CC2642R: CC2642R1串口配置后,RX引脚在接收数据时依旧为低电平(通过逻辑分析仪查看)导致无法进入接收回调函数

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    串口配置界面

    程序代码

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    int uarttree = 0;
    static void writeCallback(UART_Handle handle, void *rxBuf, size_t size)
    {
    // Do nothing
    uarttree ++;
    }
    static void readCallback(UART_Handle…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CC2340R5: 利用Code更改Device Name

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    目前我嘗試的方向是當check_Len = 13時中斷廣播,
    之後跳到case
     BLEAPPUTIL_ADV_END_AFTER_DISABLE進行GGS_SetParameter(GGS_DEVICE_NAME_ATT, GAP_DEVICE_NAME_LEN, attDeviceName);
    然後再開啟廣播,
    但這樣的作法並沒有效果,我打開nRF查看,Device Name並沒有更新成新的…

  • CC2642R: cc2642串口配置相关问题请教

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LAUNCHXL-CC26X2R1

    我在使用ccs的配置工具配置完串口1时并未找到波特率和回调函数相关的配置,同时想问串口如果初始化相关的函数名称是什么.

    望解答Rose

  • CC2340R5: 修改MAC Address

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    我該如何修改CC2340的MAC Address變成我自己要的?

  • LP-EM-CC2340R5: cc2340r5怎么进入standby模式

    Part Number: LP-EM-CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    我有个工程需要初始化ble协议栈和用户任务后进入standby模式,等待按键唤醒后立即广播,想请问下cc2340怎么进入standby模式,Api是哪个,另外,在sysconfig应该怎么配置成按键io唤醒standby。

  • CC2340R5: 藍牙廣播Interval時間

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    除了在Syscfg裡可以設定藍牙廣播間隔時間,要如何在Code裡面設定廣播時間

    例如:if達成某個條件Interval變成500ms,else就保持1000ms

  • CC2642R: XDS110下载程序,UniUniFlash提示设备已锁,Do you want to do a mass erase to unlock it? The flash memory on this device will be wiped.

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LAUNCHXL-CC26X2R1

    用TI开发板给设备下载固件,电脑能识别设备端口,但是不能正常下载固件

    提示 device is lock ,Do you want to do a mass erase to unlock it? The flash memory on this device will be wiped.

    当选择yes后出现以下

  • CC2642R: 周期时间设置

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    使用工程simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang,实现与雷达之间的数据通讯,雷达周期为100ms,那么蓝牙周期应该设置为多少,具体在哪设置

  • CC2642R: 串口配置

    Part Number: CC2642R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    工程内配置的串口CONFIG_DISPLAY_UART是BT_UART_RX和BT_UART_TX吗

    现在串口CONFIG_DISPLAY_UART,不能打开

    目前想要打开BT_UART_RX和BT_UART_TX串口,应该如何配置

  • CC2340R5: 如何保存一个数据,在oadResetDevice之后读出来?

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    现在有一个需求,保存一串字符,在oadResetDevice之后重新读取这一串字符,要如何才能实现?

  • CC2642R-Q1: 设备休眠问题

    Part Number: CC2642R-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    想要让芯片进入休眠,是直接调用接口PowerCC26XX_standbyPolicy,还是在调用接口前做什么操作,比如关串口之类的?

  • CC2340R5: 芯片如何睡眠和唤醒

    Part Number: CC2340R5
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    使用的是SDK版本为 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_35,如何使芯片进入睡眠模式,可以提供一下芯片进入睡眠与唤醒的例程吗?

1 2 3 4 5 »