低于 1GHz

低于 1GHz

低于 1GHz 论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
低于 1GHz 论坛
  • 话题 7916 个讨论
常见问题
  • [FAQ] EnergyTrace用户指南

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE EnergyTrace™技术是CCS的功率分析器工具,可测量应用程序的电流消耗。CC13X2和CC26X2系列LaunchPad上带有板载的电流跟踪芯片,用于测量和显示应用的电能系统配置并帮助优化应用以实现超低功耗。 EnergyTrace使用方法: 1.下载需要测量应用程序到LaunchPad中 2.确保此应用程序未处于调试状态,然后单击EnergyTrace按钮,如图所示: 3. 会弹出一个对话框…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 获取芯片版本的三种方式

    Annie Liu
    Annie Liu
    1、 API读取 TI提供了可读取芯片版本号的API——ChipInfo_GetHwRevision,位于chipinfo.c中,此文件在C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_4_20_00_04\source\ti\devices\cc26x0r2\driverlib 【CC13XX/CC26X2也类似】 2、 通过smartrf flash programmer读取 把设备连接到smartrf flash programmer,界面左下角会自动显示芯片版本号…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 使用wireshark及launchpad抓取TI 15.4 数据包

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 一、 前期准备 1.1、 首先请下载并安装packet sniffer 2,里面有提供firmware供烧录。下载地址: https://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER 1.2、 请按照packet sniffer用户手册进行wireshark的安装及其他操作: http://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 使用map文件

    Annie Liu
    Annie Liu
    1、什么是map文件 CCS编译后会生成后缀为.map的文件,此文件映射了所有的程序、数据及IO空间 2、map文件有什么用 程序开发的时候需要分析内存使用情况,查看是否溢出等,map文件可以直观地展现项目的内存使用情况 3、如何生成map文件 3.1、CCS一般是默认生成,build后一般位于workspace下项目的debug文件夹下。 3.2、IAR按照下图设置 4、map文件跟.out文件有什么区别 常常有客户咨询没加多少功能,为什么生成的.out文件这么大。CCS编译生成的.out文件大小不代表下载进芯片的程序有这么大…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] CC13XX切换传输速率

    Annie Liu
    Annie Liu
    CC13XX切换传输速率 使用CC13XX开发产品的过程中,经常会遇到切换速率的场景,比如此刻使用50Kbps速率传输,下一时刻使用500Kbps速率传输,那么如何有效的在各个速率之间切换,这里提供两种方法: 一、 使用RF_control来切换速率 二、使用RF_close来切换速率 将RF关闭,然后重新初始化RF,再打开RF,就切换到新的速率了,具体使用方法如下:
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] CC13XX/CC26XX的晶振选择及cap array调整问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 晶体振荡器频率取决于晶体的电容负载值。一般晶振手册上都会列出该晶振的最佳负载电容--- CL,该总CL通常包括外接负载电容以及布局和封装产生的寄生电容。使用外部电容获得正确的频率意味着必须将内部电容设置为最小值。 打个比方,一个应用可以使用大约2 pF的最小片上电容和7 pF的片外电容器来获得总负载电容9 pF。 CC13XX/CC26XX有内部配置的capacitance array,通常情况下不需要外部负载,直接调整内部的就够了…
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    CC1352P: RF HID command interface of CC1352P 0

    41 视图
    2 回复
    最新5 天前
    由 Jan
  • 未回答

    CC113L: CC113L--Enabling Manchester decoding results in a decrease in reception success rate. 0

    141 视图
    3 回复
    最新20 天前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    CC1312R7: CC1312R7原理图Review 0

    147 视图
    7 回复
    最新21 天前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    LMX9830-SW: 我想下载TICSPRO-SW软件被拒 0

    61 视图
    2 回复
    最新27 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1310: 50k速率下的信道间隔多大合适 0 已锁定

    136 视图
    6 回复
    最新1 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    CC1310: 使用CC1310F128RSMR芯片,无法烧录程序,但仿真器能搜索到设备,无法烧录程序 0 已锁定

    65 视图
    2 回复
    最新1 个月前
    由 Eirwen
  • 未回答

    CC1310: CC1310F128RSMR可能出现无法烧写程序,射频无法工作 0 已锁定

    54 视图
    1 回复
    最新1 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    CC1312R7: 产品介绍 0 已锁定

    95 视图
    2 回复
    最新1 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    CC1310: cc1310 problem 0 已锁定

    83 视图
    2 回复
    最新2 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1310: CC1310: 在-20℃设备通信正常,当从-20℃取出来放到室温(25℃)下升温过程中发现个别CC1310死机,目前观察到的死机状态: VDDS供电都正常,DCOUPL无电压,VDDR、VDDR_RF无电压,程序有设置看门狗,但是没复位。 0 已锁定

    212 视图
    9 回复
    最新2 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    CC1310: 个别CC1310死机,目前观察到的死机状态: VDDS供电都正常,DCOUPL无电压,VDDR、VDDR_RF无电压,程序有设置看门狗,但是没复位。 0 已锁定

    138 视图
    5 回复
    最新2 个月前
    由 ?? ?
  • 建议的答案

    CC1352P7: 读取NVS导致系统重启 0 已锁定

    103 视图
    2 回复
    最新2 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    CC1352P7: 读取NVS导致系统重启 0 已锁定

    124 视图
    1 回复
    最新2 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1312R: an updated Audio Plugin for CC1312R1 supporting SysConfig 0 已锁定

    199 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    CC1310: REV A版本通信问题 0 已锁定

    219 视图
    5 回复
    最新3 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    CC1310: CC1310低频晶振在系统中的作用 0 已锁定

    122 视图
    2 回复
    最新3 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1200: 關於新的安規認證 0 已锁定

    166 视图
    2 回复
    最新4 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK: TI_ucc5881qdfcrq1电气仿真SPICE模型咨询 0 已锁定

    269 视图
    4 回复
    最新4 个月前
    由 Taylor
  • 未回答

    CC1101: CC1101的RSSI读取数值异常 0 已锁定

    306 视图
    4 回复
    最新5 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    CC1312R: 大核应用程序中如果使用ADC功能,小核(SENSOR传感器控制器是否就不能初始化通过),两者不能同时使用么? 0 已锁定

    250 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Links
>