• CC1312R: sub1g模块在发送的时候底层还能接收到数据吗?

    Part Number: CC1312R

    我现在正在使用sub1ghz模块,有一个问题,假设A模块送了一个数据包,在等待B回复的时候 A又发送了另一个数据包,正好在A发送的过程中,B发送的数据到达了,那请问当这个A模块退出发送状态回到接收状态时,还能否收到B回复的数据包

  • CC1310: MAC地址会重复吗?

    Part Number: CC1310

    请问从0x500012F0地址读出来的mac地址,是每个芯片都不同的吗?还是有概率会重复?

  • CC1310: SysCtrlSystemReset能复位RF核吗?

    Part Number: CC1310

    假设我现在让1310的RF核进入持续RX模式,这时候调用SysCtrlSystemReset(),此时RF那边也是重置了吗,还是还在RX模式。

  • CC1310: RTC寄存器计时精度是否与外部晶振的精度有关

    Part Number: CC1310

    如题,我系统用的是外部晶振,外部晶振的精度是20ppm,那我RTC计数的精度误差是否也是20ppm?我看RTC寄存器的说明是32-kHz LF clock。这个时钟是内部还是外部?

  • CC1310: 能否实现1310 和 cc1120间通信

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1120, SYSCONFIG

    大家好:

             请教一个问题,能否实现CC1310 和 CC1120 之前的互相通信,目前网关端已经选用1120 作为收发机,设备端想选用soc的 cc1310,既实现控制,又实现无线收发,请问cc1310 能否与 cc1120 实现无线通信。

    谢谢。

  • CC1310: RTC计时是否会遇到时间虫问题。

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS,

    我使用simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07里面的Seconds_set这一API来设置系统时间,再通过localtime来获取年月日等信息,请问这个SDK内部是否已经处理过时间虫问题?例如2038年时间虫问题。

  • CC1310: CC1101 connect to CC1310 failed because of the cc1101 receive the wrong data

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101, , CC1350

    With the CC1310 and 1310 communication data being normal, and the 1101 and 1101 communication data being normal, in non-Manchester encoding mode, the data received between CC1310 devices…

  • CC1310: 芯片烧写问题

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    目前我们了解到两种烧写方法,一种是使用code composer studio进行烧写,另一种是通过SmartRF Flash Programmer 2烧写bin文件;

    由于后期工作需要委外进行,出于保密考虑,想寻求另外一种烧写代码的方法,可以对芯片厂商与型号进行隐藏。

    需求:除上述列出的两种烧写方法外,是否还存在别的烧写方法?

  • CC1310: 挂机中遇到芯片烧坏

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640,

    我在前一天晚上将芯片串上电流表挂功耗,挂了15小时是6uA,但是过一段时间,发现芯片已经发烫烧掉了,此时外部供电是3.2V,且无短路现象,但是芯片正负极已经是短路状态。挂机期间只有RF在工作,我们怀疑是内部LDO发热导致的,请问内部LDO的性能参数在哪,我没在手册里找到。

  • CC1310: 如何修改寄存器的值

    Part Number: CC1310

    我想修改寄存器的值,请问该如何操作,例如我想修改图内寄存器的某一个位。

  • CC1310: 程序死机不工作

    Part Number: CC1310

    我有个产品,出现死机情况,程序是有设置看门狗的。

    我做了两个任务,一个RF任务优先级最高,2分钟唤醒发一包数据。另一个任务优先级低一级,维护闪灯和串口,8s唤醒一次并喂狗,可通过引脚中断唤醒,唤醒后开启串口休眠前关闭串口。

    现在有个产品,无线不工作了,且串口也不工作了。我尝试通过debug running去查看目前程序处于什么情况。但是连接不上,报错,我试了一下其他的板子,都是可以仿真的。这是怎么回事,求助!

  • CC1310: 芯片烧录报错Debug interface is locked

    Part Number: CC1310

    我手上有一批芯片,有的芯片能直接烧录,有的芯片烧录就提示Debug interface is locked。执行强擦后又可以烧录,请问这是什么情况 。

    是不是这些芯片之前烧录的时候被人勾选过Lock debug interface 烧录过。

  • CC1311R3: CC1311是不是也有CC1310 433Mhz 下1.5Mbps速率高速模式?

    Part Number: CC1311R3
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    如题,我们有一个项目需要比CC1310的端口多和SRAM比较大,我们选择了CC1311R3。我们以前CC1310 HS模式通讯速度在433MHZ能达到1.5M,CC1311R3有没有这个高速模式?或者有没有计划退出像CC1310那样的高速补丁?

  • CC1310: 调试rfPacketErrorRate的Legacy Long Range (625 bps)没有接收到任何数据

    Part Number: CC1310

    TI工程师:你好!

    硬件:2块LAUNCHXL-CC1310开发板

    SDK:simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03

    demo:simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03\examples\nortos\CC1310_LAUNCHXL\drivers\rfPacketErrorRate

    IDE:CCS 12.0.0.00009

    步骤:在CCS中从SDK导入rfPacketErrorRate例程,不做任何修改,编译OK…

  • CC1310: 烧录时芯片无法识别

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    我用CC1310LAUNCHXL来烧录程序,第一次烧录成功了,然后后面再去烧录的时候,开发板识别不到芯片了。一直提示Debug interface is locked。

    然后我换了一个芯片,又出现这个问题。我在论坛里看了别人提供的方法,使用UniFlash去擦除程序。

    但是失败了。

    我的程序还是在运行的,但是已经无法重新烧录了,请问该如何解决。

  • CC1310: 芯片卡死

    Part Number: CC1310

    sdk:simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07

    我有一个代码在cc1310里面运行挂机,但是第二天发现他不工作了。我通过debug running去查找原因,发现每次程序都在main函数的入口处开始执行。这是不是说明我的代码在启动代码这卡死了?(debug配置过不复位芯片)

    并且在board_init()里面,有三个引脚我配置的是输入上拉,但是实测是低电平,这三个引脚在整个代码中没用到过,硬件上是悬空的。

    我通过仿真,可以让代码执行下去…

  • CC1310: RF_runCmd和RF_postCmd的区别?

  • LAUNCHXL-CC1310: CC1310 smartRF studio 7 错误

    Part Number: LAUNCHXL-CC1310

  • LAUNCHXL-CC1310: CC1310 F128RHBR 怎么修改工程才能不卡死?

    Part Number: LAUNCHXL-CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310,

    1. 官方例程是针对开发板的芯片开发的,现在新画板子,芯片是CC1310 F128RHBR,现在跑官方的例程rfPacketTx是死机.。在开发板LAUNCHXL-CC1310就运行的很好。

    2. 例程目录 :C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples\nortos\CC1310_LAUNCHXL\drivers…

  • CC1310: 硬件错误系统错误的时候,代码跑到哪

    Part Number: CC1310

    假设我在使用cc1310的时候遇到硬件错误、系统错误等,这时候程序是会跑到哪?看门狗复位能起作用吗?

    如果我想去处理,具体在SDK的哪段代码里面?

  • CC1310: CC1310 怎么计算代码执行时间?

    Part Number: CC1310

    CC1310 怎么计算代码执行时间?或获取系统内部的时钟心跳?

  • CC1310: RF_runCmd 是阻塞的,有没有非阻塞的函数?

    Part Number: CC1310

    RF_runCmd 是阻塞的,有没有非阻塞的函数?

  • LAUNCHXL-CC1310: CC1310 定时器参考代码

    Part Number: LAUNCHXL-CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    想使用下CC1310的定时器实现1ms的定时功能,有没有相关的例程?

  • CC1310: flash擦写次数限制

    Part Number: CC1310

    你好,我用NVS操作flash,划了4K*4,4个区块用来存储数据。我想知道flash擦写次数的限制,以及这个限制是4个区块共用的还是独立计算的。

  • LAUNCHXL-CC1310: CC1310 编译提示优化问题

    Part Number: LAUNCHXL-CC1310

    1.要怎么设置代码优化等级?

1 2 3 4 5 »