• CC1125: CC1125为什么输出会有500HZ的频偏?

    Part Number: CC1125
    Other Parts Discussed in Thread: CC1120

    CC1125的原理图和手册差不多,测量输出信号会发现有频偏

  • CC1310: 能否实现1310 和 cc1120间通信

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1120, SYSCONFIG

    大家好:

             请教一个问题,能否实现CC1310 和 CC1120 之前的互相通信,目前网关端已经选用1120 作为收发机,设备端想选用soc的 cc1310,既实现控制,又实现无线收发,请问cc1310 能否与 cc1120 实现无线通信。

    谢谢。

  • CC1120: 在接收模式下,即使没有射频信号存在,RSSI值也很高

    Part Number: CC1120
    Other Parts Discussed in Thread: CC1100E, , SMARTRFTRXEBK

    这是由SmartRF Studio生成的寄存器配置。

    CC1120__reg_config.c
    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    // Address Config = No address check
    // Bit Rate = 1.2
    // Carrier Frequency = 434.000000
    // Deviation = 3.997803…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CC1120: CC1120&CC1125

    Part Number: CC1120
    Other Parts Discussed in Thread: CC1125,
    • What is the relationship between CC1120 and CC1125, Are they compatible, pin 2 pin?

  • CC1120: 传输延迟

    Part Number: CC1120
    Other Parts Discussed in Thread: CC1125,

    使用CC1120设备接收CC1125设备发送的数据包时,传输时延增加1000ms左右(对比CC1125接收,CC1125发射情况下),请问出现该问题的原因是什么?

  • CC1120: 使用CC1120替代CC1125

    Part Number: CC1120
    Other Parts Discussed in Thread: CC1125,

    晶振从40改为32,芯片由CC1125改为CC1120之后发现不能用

  • CC1120: 遵循欧标EN13757 和 OMS协议吗?

    Part Number: CC1120
    Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310,

    客户海外有一个需求,需要实现WMBUS无线抄表,需要遵循欧标EN13757  OMS协议,了解到TI 有相应的技术解决方案,需要向贵司咨询一下。谢谢

  • CC1120: 如何实现接收信号时自动波特率?

    Part Number: CC1120
    Other Parts Discussed in Thread: CC1200,

    TI达人:

              如果让CC1120或者CC1200工作在模拟模式下接收数据,能否接收到2-5kbps不同波特率的数据呢?这些数据是否会准确?当然我们可以根据接收到信号的前导码、同步头,如0xAA、0x55之类的脉冲宽度来计算后面数据的波特率。但是我们不清楚CC1120、CC1200芯片能否把正确的抬头信号还原出来。

    假设如下:

               接收设备:设置CC1120在434…

  • CC1120EMK-420-470: cc1120与上位机通讯

    Part Number: CC1120EMK-420-470
    Other Parts Discussed in Thread: SMARTRFTRXEBK

    TI达人:

           SMARTRFTRXEBK 板子与上位机SmartRF Studio 7通讯的代码能否给出,我是按照这个开发板设计的硬件,但是与上位机通讯的swrc253e SDK并未找到,TI这边能否给出相应的代码?

    板子出处 www.ti.com.cn/.../SMARTRFTRXEBK

  • CC1120: 频偏和灵敏度问题

    Part Number: CC1120

    我的模块需要将蓝牙模块放在铝制的盒子中,需要确认以下问题:

    1.接收频偏只能与发射频偏一样,如果CC120的频偏设置大5-10K,是完全接收不到的了,是否应该提高晶振的精度?如果是,那这对晶振要求是不是很高?

    2.把模块装到带电机,从电机管里引天线出来,这样控制距离是没有问题的,但当我们把整台电机装进密封的管槽里面(铁或铝),接收距离就直接缩短2/3。这非常不理想。

     

  • CC1120: 发送字节超过128字节,应该怎么操作?

    Part Number: CC1120

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    rc = trxSpiCmdStrobe(CC112X_SFTX);
    if (s_TxLen != BuffLen)
    {
    s_TxLen = BuffLen;
    cc112xSpiWriteReg(CC112X_PKT_LEN, &s_TxLen, 1);
    Lg_printf(LG_CRT, "CC112X len = %d\r\n", s_TxLen);
    }
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CC1310 433MHz 射频端口最优阻抗是多少

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1120

    CC1310只给出了868/915MHz参考设计,并没有像CC1120那样给出433MHz的参考设计和射频端口最优阻抗,请问没有射频端口最优阻抗我如何做射频电路阻抗匹配?电感电容值如何选择?希望TI能提供433MHz参考电路和射频端口最优阻抗,从端口像天线端口看的阻抗值

  • SUB 1G下支持6LowPan的芯片选型问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1120, CC1101

    大家好:

    我想在SUB 1G下基于CONTIKI构建6LowPan无线网络,CONTIK提供的rpl-udp, 和rpl-border-router都是很好的例程,目前在硬件选型上遇到问题,在翻阅本网站的文章时,

    1>  www.ti.com/.../overview.html, 帖子中给出了sub 1G下 采用CC1310的方案。

    2>www.deyisupport.com/...…

  • 关于RF芯片CC1125与CC1120的请教

    Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120, CC1175, CC1121

    CC1125与CC1120在硬件上几乎是一致的(参考设计上只发现晶振不同),那么想请教一下:CC1120与CC1125的寄存器配置是否相同,是否可以直接把CC1125焊接到CC1120的PCB板上,更换晶振后直接使用。

  • CC1120发送模式

    Other Parts Discussed in Thread: CC1120

    想利用Stm32控制CC1120发送数据,自己写的模拟SPI时序,发送地址数据到CC1120,再读相应的寄存器,确定SPI读写没有问题。寄存器完全按照SmartRF生成的表来配置的,利用芯威的Demo板发送是可以接收到的,但是通过Stm32控制CC1120发送却接收不到数据。GPIO发送完成会先高后低,但是我的是一直都是低,说明数据根本没法出去。我是先强制进入空闲状态,写FIFO,然后进入发送模式,就是0x35,然后等待引脚变为高电平…

  • CC1120 每次发送包之前 需要清空FIFO吗

    Other Parts Discussed in Thread: CC1120

    你好 TI工程师

    请教个问题:cc1120每次发送包之前(STX)之前,必须要清空发送FIFO吗(SFTX),因为时间原因,我不想进入IDLE状态,IDLE切换到TX状态需要几百us的时间

    非常感谢!

  • cc1120 调整Bit Rate

    Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1310

    请教TI工程师
    我的一个应用需要用到CC1120,它的速率需要调整到200kbps,我从之前的程序中移植过来(Symbol rate = 38.4k Bit Rate =38.4k,之前的程序是能够正常工作的,CC1120之间通信OK,
    但是改过之后,不能互相通信了,不知可能的原因是什么,在移植中我只需要修改了以下几个寄存器,还有其他的需要修改,非常感谢!

    修改前
    eWriteReg(CC112x_DRATE2…

  • CC1120 narrow band评估问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1120EM-868-915-RD

    你好,我在用CC1120+CC-DEGUGER+smartRF studio(版本2.6.0)评估时,在典型设置中选择,bit rata 1.2kbps和300pbs narrow band的两种(红色框处),均不能收到数据,但用其它组配置能收到,我们需要用窄带功能,请问是哪里? 出了问题?请告知,谢谢。

  • CC1120可以传输100km?怎么做到的呢?看灵敏度和PA指标都并不优秀呀

    Other Parts Discussed in Thread: CC1120

    www.ti.com/.../watch.tsp

  • CC1120或者CC1310长距离问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1120, CC1190

    您好,

           这两款芯片都支持长距离模式,可是在哈尔滨地区,建筑墙体较厚,射频性能一直没有达到理想的状态。

    我们的需求如下:

           假设东北哈尔滨地区有个22层楼,每层有15户人家(最好是中心节点放在11楼室内),使用星型的网络拓扑结构,选择怎样的CC1120或者CC1310最小设置才能够满足这样一栋楼的覆盖要求?有没有一些相关的参考实验可以说明室内情况下CC1310或CC1120对于楼宇的覆盖情况…

  • CC1120+CC1190 915MHZ 评估板

    Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

    我们现在是从官网下载了CC1120+CC1190 915MHZ 评估板 的资料,SWRR089,我们是将文件发出去打板加工的,现在板子回来了,电源也有,32MHZ晶振也起振了,插在TRX EB上就是没有检测到模块,请问哪里有问题,麻烦TI工作人员回复,在线等复。

  • CC1310 与 CC1120 通讯不了。

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1120

    我在用CC1310 REV A ,433MHz 下 和 CC1120 通讯,几个相关的参数 一 一确认,就FILTER BW 不大一样,CC1120 28.6KHz, CC1310 39KHz.. CC1120 发射信号,CC1310接收。; CC1120 之间是可以相互通讯的。

    请问我在设置要注意什么? 应该CC1310 版本无关吧?我这里是强制REV A工作于433MHz,,,

  • CC1120芯片发射失锁 及发数据超时 导致通信严重不正常的问题描述 源代码及原理图已经附上

    Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1175, CC1125, CC1121

    使用的CC1120工作频点范围为410M-480M,
    接收电路及发射功放电路分离式,未使用T/RX SW芯片管脚,此管脚外部上拉。
    频率切换方式为将芯片复位,更改寄存器基本配置中频率设置寄存器,然后将芯片寄存器全部初始化,

    遇到的问题如下:
    1.若芯片工作在410M-420M之间或460M-480M之间时,使用频谱仪观察发的射频信号,信号处于失锁状态,在510M频率附近失锁震荡…

  • sinffer mode前导码设置问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1120

    cc1120的sinffermode问题。

    假设MASTER在50k的速率下发射包需要24个前导码,SLAVE接收端(运行sinffermode)设置前导码个数为4个。接收端接受到数据之后需要回包。那MASTER是否应该发送前就设置前导码个数为24个,接收就设置前导码的个数为4?

  • 请教cc1120用studio设置,不同速率的deviation怎么设置?

    Other Parts Discussed in Thread: CC1120

    在studio的CC1120设置参数中,433M官方给出1.2k,1.2窄带,50k的配置参数?如果想在30k,48,等这些速率中,改如何获得deviation的设置。是否有公式,或者其他的方法获得?

1 2 3 4 5 »