有contiki 6lowpan开发爱好者可以私信交流
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SYSCONFIG, CC2652RB
使用IAR编译官方工程报错:
使用IAR编译官方工程报错:
rfPacketRx程序中的rf函数里:
/* Enter RX mode and stay forever in RX */
RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropRx, RF_PriorityNormal, &callback, IRQ_RX_ENTRY_DONE);
应该是让系统一直处于接受状态,想…
这是官方提供的EasyLink配置。最下面官方注释掉开启HSM网络配置。请问如何配置在4M hsm 下使用easylink进行收发?
if (ui32ModType == EasyLink_Phy_Custom)
{
if(ChipInfo_GetChipType() == CHIP_TYPE_CC2650)
{
memcpy(&EasyLink_cmdPropRadioSetup.setup, &RF_cmdPropRadioDivSetup…
主机通过spi接口和cc2650相连,cc2650复位进入bootloader,主机通过spi发送03 00 00通信初始化,但是cc2650返回的数据一直是0xFF。
通过uart可以正常升级程序。是不是spi接口参数需要什么特殊设置啊?时钟1.5MHz,极性和相位都是0。
公司想用6lowpan设计智能家居类应用。但有两个问题不太理解。
1.6lowpan的芯片,比如cc2650,是直接通过家里的wifi连上互联网的吗?
2.EDGE router是什么?是家里用的路由器吗?有什么作用呢?
3.开发6lowpan是不是不需要设计网关?直接用家里的路由?
在测试定时器时代码如下:
void taskRFSFxn(UArg arg0, UArg arg1)
{
GPTimerCC26XX_Params rfsParams;
GPTimerCC26XX_Params_init(&rfsParams);
rfsParams.width = GPT_CONFIG_16BIT;
rfsParams.mode = GPT_MODE_PERIODIC_UP;
rfsParams…
一直没用过TI-RTOS,如何产生EVENT?
用况是这样的,我的定时器每10ms中断一次,我需要在中断中产生一个事件,然后去task中处理。
不同于free-RTOS,在网上找不到任何TI-RTOS这个方面的例程,尽管有文档,全是文字叙述。
有没有可供参考的例程?
此外,2650支持私有协议,但必须基于RTOS,又没有丰富的例程,把简单的事复杂了,而且RF部分的配置实时性还差…
由于TI官方没有CC1310,5XD封装的芯片例程,就在CC2650,5XD封装例程上面比对CC2650DK_5XD.c和CC2650DK_5XD.h修改成CC1310DK_5XD.h和CC1310DK_5XD.c,通过CCS编译生成HEX文件,烧录CC1310芯片后,代码没有运行,测量晶振发现也没有起振,程序没有跑起来。通过SmartRF_Studio测试硬件收发,发现硬件可以正常收发数据…
watchDog = Watchdog_open(CC2650_WATCHDOG0, &wp); // 打开看门狗 CC2650_WATCHDOG0这个数据是多少,怎么填?
是1.20么?因为固件更新回1.12了,找不到1.20的固件,想问在哪里能够下载?
CC2650使用6LowPan时做低功耗设计,有何建议,谢谢!
Hello, all!
由于在CCSv6.1中未能找到类似CC2650.h的头文件,所以无法在main函数中直接给CC2650的寄存器进行赋值。
问:如何给CC2650的寄存器赋值?
谢谢!
问题如标题,如何能在使能串口的同时,让其设备完全进入到睡眠模式,
还有就是睡眠的API接口
#if defined( POWER_SAVING ) && !defined(USE_ICALL)
else // Complete pass through all task events with no activity?
{
osal_pwrmgr_powerconserve(); // Put the processor…