• CC1354R10: RTC方式进入低功耗以及唤醒代码示例

    Part Number: CC1354R10

    CC1354R10低功耗代码,SDK的示例代码有shutdown方式进入的,但没有RTC方式的;

    RTC如何进入低功耗,进入前是否需要deinit外设?如何唤醒,唤醒后是否需要重新初始化外设?

    请帮忙提供相关的示例,谢谢。

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan Hmong Daw Romanian
  • LAUNCHXL-CC1352R1: cc1352r1 and cc1312r1

    Part Number: LAUNCHXL-CC1352R1

    i do code for my sensor GY-521 MPU6050 iys gyroscope and i find a output of gyro values x y z and acceleration and temperature and now i want to communicate beetween cc1352r1(Tx) and cc1312r1(Rx) i want to see output values…

  • CC1310: 带外部PA和LNA的模块在LBT例程中怎么控制引脚

    Part Number: CC1310

    使用rfListenBeforeTalk例程,在调用 RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdNop, RF_PriorityNormal,&callback, 0);会执行发送。可是我的模块存在外部PA和LNA,在执行LNA检测的时候,应该通过IO把LNA打开,PA关闭,然后再发送的时候需要关闭LNA,打开PA再延迟几个毫秒,执行发送,请问应该怎么实现这个功能?

    TRANSLATE with x
    E…
  • CC1101-Q1: infinite packet length mode 时是否支持address check

    Part Number: CC1101-Q1

    当data field length大于255时必须使用infinite packet length mode. 

    目前我的代码在infinite packet length mode 下工作正常 (data field length 大于256),此时我尝试enable address check功能,然后我发现RXBYTES status register的值始终为0(收不到任何数据).

    我想请问,CC1101-Q1在infinite packet…

  • CC1310: cc1101接收不到CC1310发送的数据

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101,

       以下是CC1101的设置

    RF_WriteReg(CCxxx0_FSCTRL1, 0x06);        
        RF_WriteReg(CCxxx0_FSCTRL0, 0x00);

        RF_WriteReg(CCxxx0_FREQ2,   0x10);
        RF_WriteReg(CCxxx0_FREQ1,   0xB1);
        RF_WriteReg(CCxxx0_FREQ0,   0x3B);
        
        RF_WriteReg…

  • LAUNCHXL-CC1310: cc1310 sniff 起来接受如果收不到数会执行用户主程序吗

    Part Number: LAUNCHXL-CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    cc1310 sniff 起来接受如果收不到数会执行用户主程序吗?规格书上描述起来接受如果没有收到数,只有几个uA,是不是起来嗅探如果没有数立即再次进入休眠?但实际仿真,没有嗅探到数,就又执行用户程序了,这样功耗上去了

    请解答,谢谢

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulga…
  • CC2520-CC2591EM_RD: CC2520-CC2591EM_RD

    Part Number: CC2520-CC2591EM_RD

    问题描述:
    现有乐器用无线收发器的发射板和接收板,发射板使用CC8520+CC2591,接收板只使用CC8520。传输距离只有3~5米,转身或者移动就会有卡顿;
    问题1:在接收板的CC8520前增加前置放大CC2591,按照典型电路连接或者同发射板类似的电路,是否能增加传输距离?是否需要修改CC8520的程序才能实现?
          2:CC2591只是用作前置放大器是否可以?控制端需要怎么配置?13864298897刘
     
  • LAUNCHXL-CC1310: CC1310与SI4463不能通讯应该怎样设置

    Part Number: LAUNCHXL-CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    你好,

        用CC1310与Silicon Lab的SI4463通讯,频率:433MHz,偏频:20KHz,波特率:10kbps,两个同步字节,SI4463发送,10s发一次,CC1310接受,用smart rf studion接受,现在接受数据不正常,发送几次,接受到一次,且接受的数据不对,跟发送的数据不一样,还需怎样设置?

       麻烦尽快解答,谢谢!

  • CC1310: RTC计时是否会遇到时间虫问题。

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS,

    我使用simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07里面的Seconds_set这一API来设置系统时间,再通过localtime来获取年月日等信息,请问这个SDK内部是否已经处理过时间虫问题?例如2038年时间虫问题。

  • CC1310: CC1101 connect to CC1310 failed because of the cc1101 receive the wrong data

    Part Number: CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: CC1101, , CC1350

    With the CC1310 and 1310 communication data being normal, and the 1101 and 1101 communication data being normal, in non-Manchester encoding mode, the data received between CC1310 devices…

  • CC1312R7: 关于替代py-spinel的方案实现

    Part Number: CC1312R7
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    亲爱的TI工程师,您好:

    最近仔细查看了基于Wisun-fan SDK中的工程代码,搭建了py-spinel工具的使用环境,发现一切正常,并且py-spinel的脚本命令是结合工程(例如:ns_br_src)的ncp_base_mtd.cpp文件中调取其他函数实现的。

    现在我想通过某些串口助手上位机替代py-spinel工具使用,在工程中通过识别串口的字符串来执行相应动作…

  • LAUNCHXL-CC1310: CCS project 重命名工程师 编译就报错,重新改回去后依然报错

    Part Number: LAUNCHXL-CC1310
    Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

    如下图 拷贝过来的例程可以直接编译通过,没有错误

    rename 后会多出来一个目录STWCC13xx_RTOS_Lib_Use 并且 rebuild后报错,工程路径也不太对

  • RE: CC1310: 关于外部晶振的疑问

    Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310

    你好,我们发现,只要在休眠期间短路外部低速晶振一段时间,那外部晶振就会停止。如图所示,短路晶振两边的电容中的其中一个。

    我们在开发板LAUNCHXL-CC1310上面也做了同样的测试,发现开发板也有这种现象。

    我是直接导入simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07的empty工程(simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples…

  • CC1310: 设置CC1310为长接收模式(bRepeatOk以及bRepeatNok都为1),在RF接收到数据后通过串口输出正常,但是串口收到数据后RF切换发送之后异常(调用RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropTx, RF_PriorityNormal, NULL, 0);导致设备重启)。

    Part Number: CC1310

    我现在的项目是CC1310上电为长RX状态,在收到数据后通过串口输出信息,串口收到外部指令后会取消当前RX状态切换为TX并且发送数据,发送完成后继续长RX模式。现在RF接收没有问题,但是一旦取消RX命令后调用RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropTx, RF_PriorityNormal, NULL, 0)会导致设备重启,我通过调试确定取消状态成功。感觉重启像是概率性的问题,因为我有多块我们自己的板子,有一块能够正常执行TX命令…

  • LAUNCHXL-CC1312R1: Turbo OAD 编译失败

    Part Number: LAUNCHXL-CC1312R1
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    Ti大神好:

    我在使用片外oad例程时,在sysconfig中开启了 Turbo OAD,并且选择了历史文件如图:

    但是编译的时候,dim文件会报错,似乎是python脚本执行问题,如图:

    请问如何解决

  • LAUNCHXL-CC1312R1: 片外OAD例程失败

    Part Number: LAUNCHXL-CC1312R1
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    我使用两块CC1312R1-LAUNCHXL,一块做sensor一块做coprocessor

    使用最新版本的linux 做oad,

    给sensor刷入bim例程的hex和sensor_oad_offchip_secure例程的bin后,在linux端发起升级(使用u命令)

    但是sensor端,会直接显示失败如图:

    linux这边会这样:

    ,请问 oad例程编译出来的bin文件可以直接传到linux上升级吗…

  • CC1312R: 断电后重新上电无法运行

    Part Number: CC1312R
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1310

    我使用cc1312R开发板测试协议栈

    使用15.4协议栈sensor_oad_offchip_secure例程,下载代码后,断电,重新上电,代码无法运行

    如果使用collector的例程没有问题,请问如何解决

  • CC1310: 调试rfPacketErrorRate的Legacy Long Range (625 bps)没有接收到任何数据

    Part Number: CC1310

    TI工程师:你好!

    硬件:2块LAUNCHXL-CC1310开发板

    SDK:simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03

    demo:simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03\examples\nortos\CC1310_LAUNCHXL\drivers\rfPacketErrorRate

    IDE:CCS 12.0.0.00009

    步骤:在CCS中从SDK导入rfPacketErrorRate例程,不做任何修改,编译OK…

  • CC1312R: CC1312想要 使用无线升级功能,应用程序APP想要从固定起始地址,如何设置?

    Part Number: CC1312R

    想要使用无线升级应用程序部分,执行编写boot loader 从起始位置运行,然后跳转到应用程序APP部分,APP部分起始地址如何设置呢?如何跳转?

  • CC1312R: CC1312的传感器控制器功耗测量

    Part Number: CC1312R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, ENERGYTRACE

    问题1:CC1312的传感器控制器 只能通过Sensor Controller Studio这款软件进行调试,不能永久的下载代码进入1312中吗?

    问题2:可以通过电流表测试传感器控制器的功耗吗?请问如何操作

  • CC1310: assert 函数 dionumberlegal检查出错

    Part Number: CC1310

    各位好,目前在调试CC1310程序时,有时候会出现dionumberlegal中返回0的情况,查看下来发现iocount的值为0,iocount是从FCFG1中的IOCONF的低8bits获取的,查看是0x1E,是什么原因会导致这个读取出错呢,有人遇到过这个问题吗

  • CC1312R: CC1312R1内部32.768晶振如何配置启用,

    Part Number: CC1312R

    外部没有预留晶振位置

  • CC1312R: CC1312R1例程GPIOstandby,使用开发板测试低功耗,开始是可以进入低功耗模式的,但是后面再测试就不能进低功耗了,例程未做任何改动,开发板也没有任何改动。请问是什么原因

    Part Number: CC1312R

    我采用的是电容放点测试供电电压方式,该方式测试功耗不需要特别精确的情况下没有任何问题。

  • RE: CC1312R: SUB1G发送数据丢帧严重

    Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310, SYSCONFIG, LAUNCHXL-CC1310, LAUNCHXL-CC1312R1

    我这边确实无法上传任何格式的文件,如果方便的话您可以提供一下邮箱么?

  • CC1310: CCS打开例程rfPacketRx_CC1310_LAUN....如何修改smartrf_setting里面的参数

    Part Number: CC1310

    在这藜麦你修改完之后,又变回原来的参数怎么回事,是从哪里引用编译直接生成的么

1 2 3 4 5 »