• CC3235S: 关于SPI通信

    Part Number: CC3235S

    您好,我想知道CC3235S SPI通信过程中数字,SPI接口的电平标准和供电电压,由0-1变换时的电压

    ******************************************************************************************************************************************************************************…

  • CC3235S: 无效的工程路径:包含路径无法找到

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC32XX-SDK,

    导入官方例程network_terminal出现警告,Invalid project path: Include path not found (E:\CCS_Project\CC32XX_5_30_SDK\simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08\.;D::\CCS_12_8_1\xdctools_3_62_01_16_core…

  • CC3235S: 10块CC3235S的板子作为STA连接不同的AP设备时,有的会连接成功log输出IP和Gateway的地址,有的会有一部分连接不上并且地址显示为0

    Part Number: CC3235S

    我现在用10块CC3235S的板子作为STA连接不同的AP设备时,有的会连接成功log输出IP和Gateway的地址,有的怎会有一部分连接不上地址显示为0。

    STA失败时返回以下log信息。有6台设备成功了,4台失败了。我应该如何继续调查这种事情的真正原因。AP的最大连接数是64.

    [NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=10.255.254.235 , Gateway=0.0.0.0

  • CC3235S: 用CC3235S做了个WIFI的中继器,但是中继器反复链接手机热点后,出现链接失败阻塞,程序不执行,OStimer停止的问题

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, , UNIFLASH,

    To:大家

       各位好,我现在使用的CPU是CC3235S,原有工程使用的是CCS10.4.0+simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06+sysconfig_1.8.0+xdctools_3_62_01_15_core,

    工程可以编译通过,程序可以用uniflash_6.4.0烧写到板子上并执行。但是板子链接自己手机的无线网络时…

  • CC3235S: TI的SDK和TIRTOS如何获取毫秒级的UNIX时间戳?我目前只能实现秒级的。

    Part Number: CC3235S

    To:各位
     

    我这里用TI的SDK和TIRTOS实现了秒级的UNIX时间戳的获取。

    代码如下所示:

    time_t ret = 0;
    int32_t status = 0;
    struct tm netTime;

    status = ClockSync_get(&netTime);
    if((status == 0) || (status == CLOCKSYNC_ERROR_INTERVAL)){
    //UART_PRINT("Local time = %s…

  • CC3235S: 使用uniflash给CC3235S下载程

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

    使用uniflash给CC3235S下载程序,出现以下情况是什么原因造成的呢?一开始是正常的,后来无法开机,无法下载程序,测量了供电电压正常,更换了flash、晶振都是不行。

    [2023/9/19 上午8:41:35] [INFO] Cortex_M4_0: CC3235S(Bootloader)
    [2023/9/19 上午8:41:35] [INFO] Cortex_M4_0…
  • CC3235S: 固定IP设置

    Part Number: CC3235S

    请问CC3235S以STA模式工作,在通过SSID连接到网络前,可否给CC3235S设置一个固定IP地址呢?

  • CC3235MODAS: SL_START消耗过多时间

    Part Number: CC3235MODAS

    在调用TS_OS中的函数"sl_start"时,即sl_start(0,0,0)时,系统会阻塞,约阻塞60s后,输出错误的返回值"-2005",进入到下面的sl_stop和第二次的sl_start继续执行,了解到为了避免阻塞可以为参数三设置回调函数,设置后不再阻塞了,但由于初始化未完成,会直接输出某模块错误。

    发生以上情况的原因是什么?想要保证初始化正常且不消耗过多时间,该怎么做?

  • CC3235S: WIFI兼容性问题

    Part Number: CC3235S

    TI工程师,您好。

    目前我使用CC3235遇到了一个奇怪的问题:当CC3235做为STA时可以连接手机、电脑、路由器的AP,但是当我使用一个Linux开发板做为AP时,CC3235确无法找到该AP(信道和国家码有排查过),我能确保Linux开发板上的AP能被手机或电脑正常连接,所以我想问请教一下,是否有遇到过该问题,是否有解决方法或者我应该如何进行排查。谢谢。

  • CC3235S: 冷启动后DCDC_PA_SW_P&DCDC_PA_SW_N 电压为0 ; VDD_PLL 电压为0,射频性能不良。

    Part Number: CC3235S

    产品做老化测试——开机3分钟,关机1分钟循环往复,冷启动发现发射功率下降到只有-50dbm,刷测试固件后发现输出功率-50dBm,接收-30dBm,测试电源域发现 

    DCDC_PA_SW_P&DCDC_PA_SW_N 电压为0  
    VDD_PLL 电压为0
    数字部分电压都正常,也能正常通讯。
    ABA测试发现,不良跟着芯片走。
    造成芯片不良的原因可以通过哪些方面排查?
  • CC3235S: CC3235S PCB铺铜

    Part Number: CC3235S

    如下图所示,CC3235 Launchpad的PCB在蓝色线圈出的区域中并未铺铜,请问这里为什么不需要铺铜?

  • CC3235S: 程序下载到外接flash后,无法运行

    Part Number: CC3235S

    按照TI官方推荐的原理图设计PCB。PCB焊接完成后,将CC3235作为AP的程序下载到flash中,并没有观察到CC3235发射的WiFi信号。而将同样的程序下载到LAUNCHXL-CC3235S中,可以观察到发射的WiFi信号。推测程序没有正常运行。测试FLASH_SPI_DIN(13脚)的信号,观察信号高低电平的总时间判断程序是否从flash中加载成功。与LAUNCHXL-CC3235S相比,设计的板卡只加载了一部分程序。此时设计板卡的射频DCDC转换器输出电压不正常…

  • CC3235S: 射频DC/DC转换器工作不正常

    Part Number: CC3235S

    CC3235S上电后DCDC_PA_SW_P(40脚)无开关信号,DCDC_PA_OUT(42脚)无输出电压,数字和模拟DC/DC转换器工作正常。请问布线较细会影响射频DCDC转换器的工作吗?

  • CC3235S: 关于out of box例程,该例程中为什么读出的加速度x轴数据、加速度y轴数据、加速度z轴数据都是-1呢?

    Part Number: CC3235S

    尊敬的TI工程师您好

    我是LAUNCHXL-CC3235S,我烧录的使out of box 例程,我在代码中设置了断点,经编译查看,读出的加速度x轴数据、加速度y轴数据、加速度z轴数据为什么都是-1呢?

  • LAUNCHXL-CC3235S: 烧程序到99%,出现错误

    Part Number: LAUNCHXL-CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235S

    尊敬的TI工程师您好

    我在烧程序的时候,进度条到了99%后出现报错,如下图所示,想请教下您们怎么解呢?非常感谢

  • LAUNCHXL-CC3235S: 关于SDK中portable例程

    Part Number: LAUNCHXL-CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

    尊敬的IT工程师您好

    我的SDK版本号是simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06,前几天我试验SDK中的portable例程,例程包含两个两个线程,一个是串口打印温度、另一个温度检测并报警。

    我发现在按了CC3235S-LAUNCHXL的按键后,串口中打印不了当前温度数据。串口打印的内容总是:(h for help)

    如何操作能让它在串口中打印温度数据呢…

  • CC3235S: I2C通信波形存在问题

    Part Number: CC3235S

    在用CC3235S-LAUNCHPAD烧入例程i2copt3001_cpp时,虽然通信可以成功建立,但是在测量SCL波形时,波形存在以下问题:

    1、上升沿上升速度过慢

    2、被CC3235S拉低的低电平并不为0,存在一个250mV的半高电平。

    虽然这个现象并不影响通信,但是这是不是说明CC3235S控制I2C总线时引脚输出有一些问题呢?

    同时我又测量了SDA线,发现同样存在上述两个问题,但当从机发送ACK信号或向总线写入数据时,则可以将低电平拉到0V,这说明从机对总线的控制是没有问题…

  • CC3235S: 关于互斥锁和优先级的关系

    Part Number: CC3235S

    尊敬的ti工程师您们好

    我的需求是CC3235S开发板IIC上同时挂两个从机,并同时串口打印各自从IIC从设备上读到的数据,(说是同时也做不到同时,只能是一前一后打印)。所以我设置了两个线程,一个线程负责一个IIC从设备数据的读取和串口打印,

    为了保证各自线程的IIC通信正常且互不受干扰,这两个线程我设置了共用一个互斥锁,但我又有看到在主线程中还可以设置每个线程的优先级, 试问这个优先级和互斥锁冲突吗?是什么关系呢?

    非常感谢能给予解答。

  • CC3235S: GPIO输出模式的配置方法

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    TI工程师 您好

    我在调I2C通信时将PIN1,PIN2引脚配置成I2C总线引脚,但遇到了一些问题,因此我想要保证这两个引脚都是开漏输出

    但是syscfg中只给I2C规定了引脚,但没有给出引脚的配置接口,并且我没有找到想13xx,26xx一样的pin_table,只找到了power中与引脚有关的配置

    所以我想请问一下CC32XX关于引脚的配置是采用这种方式吗,如果是的话…

  • LAUNCHXL-CC3235S: 关于互斥锁功能的使用

    Part Number: LAUNCHXL-CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

    TI工程师您好

    我的CC3235S在IIC通信上挂着多个从设备,如何能保证这几个从设备同时工作,同时读取出来它们的寄存器的数据,互相不影响各自的线程,用互斥锁这个功能能实现吗?

    用互斥锁功能的话,具体调用什么哪个函数呢?引用文件在SDK里吗?

  • CC3235SF: 无线配网方式

    Part Number: CC3235SF
    Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, SIMPLELINK-CC32XX-SDK

    SimpleLink config 配置工具apk,从哪下载呢?AP和STA模式分别怎么配网呢?有没有参考文档?

  • LAUNCHXL-CC3235S: 关于编译报错的疑问

    Part Number: LAUNCHXL-CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, , UNIFLASH

    TI工程师您们好

    我从TI官方导入了一个例程(i2ctmp例程)并编译了一下,采用MCU+IMAGE的方式,结果报错,如下

    Description Resource Path Location Type
    gmake: *** [all] Error 2 i2ctmp_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs C/C++ …

  • CC3235S: provisioning例子搜索不到5G AP?

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD

    TI工程师

    您好。

    我目前使用provisioning例子在LAUNCHCC3235MOD评价板上运行,在SSID列表中搜索不到我的路由(DemoAP)。

    请问我要如何修改可以扫描到我的5gAP?

    AP设定如下

  • LAUNCHCC3235MOD: J-link SWD调试 失败提示 Cortex_M4_0: Error: Stat [ JLINKARM_IsHalted() call ] failed!

    Part Number: LAUNCHCC3235MOD
    Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, UNIFLASH

    TI工程师

    您好。

    下面事情寻求您的帮助。

    我是用J-link两线调试官方例程时出现下面错误。请问是什么原因?

    LAUNCHCC3235MOD35MOD评价板,调试方式两线SWD。SOP已经修改为【2:0】→ 001。

    连接方式如下:

    例程使用的是local_ota_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs。

  • LAUNCHCC3235MOD: UART2_read函数调用时失败

    Part Number: LAUNCHCC3235MOD
    Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

    TI工程师您好

    有两个问题请教一下。

    想在评价板上实现下面功能。

    问题1

    Uart0收到数据通过Uart1串口输出。但是在Uart0读入时,调用UART2_read,第二次时就没有返回值。请问下面的硬件设定有什么问题吗?

    引脚设定如下

    Uart0:TX→Pin55 RX→Pin57

    Uart1:TX→Pin01 Rx→Pin02…

1 2 3 4 5 »