• CC3235S: 用CC3235S做了个WIFI的中继器,但是中继器反复链接手机热点后,出现链接失败阻塞,程序不执行,OStimer停止的问题

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, , UNIFLASH,

    To:大家

       各位好,我现在使用的CPU是CC3235S,原有工程使用的是CCS10.4.0+simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06+sysconfig_1.8.0+xdctools_3_62_01_15_core,

    工程可以编译通过,程序可以用uniflash_6.4.0烧写到板子上并执行。但是板子链接自己手机的无线网络时…

  • CC3235SF: 有没有使用IAR时的配置文档

    Part Number: CC3235SF
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    有没有使用IAR时的配置文档,我编译时报错

    Failed to get command line from custom tool.
    Failed to generate node description for Custom Build tool and file(s): SysConfig_Generated_Files.ipcf
    Failed to generate…

  • CC3220S: 我使用官方範例 tcpecho build 的時候出現問題

    Part Number: CC3220S
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'build-67265087' failed
    Error: Exception occurred calling addInstance()

    **** Build of configuration MCU+Image for project tcpecho_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ticlang…

  • CC3220S: 官方範例at_commands build錯誤

    Part Number: CC3220S
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    我使用官方範例at_commands 進行建置然後跳出

    **** Build of configuration MCU+Image for project at_commands_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ticlang ****

    "C:\\ti\\ccs1200\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 all -O…

  • CC3235S: GPIO输出模式的配置方法

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    TI工程师 您好

    我在调I2C通信时将PIN1,PIN2引脚配置成I2C总线引脚,但遇到了一些问题,因此我想要保证这两个引脚都是开漏输出

    但是syscfg中只给I2C规定了引脚,但没有给出引脚的配置接口,并且我没有找到想13xx,26xx一样的pin_table,只找到了power中与引脚有关的配置

    所以我想请问一下CC32XX关于引脚的配置是采用这种方式吗,如果是的话…

  • CC3235SF: CC3235的IAR配置

    Part Number: CC3235SF
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG,

    我下载 的SDK版本为simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05

    XDC工具为xdctools_3_62_01_15_core

    配置工具为sysconfig_1.13.0

    IAR版本为IAR.9.20

    软件都安安装在D盘

    安装完成后用IAR打开实例工程D:\ti\CC3235\simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\examples…

  • LP-CC2651P3: rebuild all后出现此报错 Fatal Error[Su011]: More than one source file specified:D:\IARPJ\ti_radio_config.c (at line 1 of "D:\IARPJ\Release\Obj\SysConfig Generated Files\ti_radio_config.o.rsp")

    Part Number: LP-CC2651P3
    Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3

    开发板为LP-CC2651P3

    使用的工程为SDK中的project_zero_LP_CC2651P3_tirtos_iar,按照software-dl.ti.com/.../ble5-quick-start.html链接中的指导步骤进行操作,最后执行rebuild all后,出现如上如的错误。使用的IAR版本是EWARM-9.30.1。SDK为simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29…

  • CC3220SF: SPI传输数据时,片选信号异常

    Part Number: CC3220SF
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    使用sdk 5.3 中spi master的例程,使用SPI作为主机传输数据时,片选信号会每个字节拉低一次。

    参考论坛里之前的帖子LAUNCHXL-CC1310: SPI 发送与接收COUNT 会影响CS的波形 - 低于 1GHz 论坛 - 低于 1GHz - E2ETm 设计支持 (ti.com)也明白了这种情况出现的原因。但是当前数据传输的原因不管是大于Min DMA Transfer…

  • LAUNCHXL-CC3235SF: CC3235SF

    Part Number: LAUNCHXL-CC3235SF
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    IAR环境配置问题:

    1.按照“Quick start guideCC3235“设置环境;

    2.导入官方例程outofbox(freertos);

    3.make "freeourtos"项目OK;

    4.make ”outofbox“项目报错,如下图

  • [FAQ] SIMPLELINK-CC32XX-SDK: SDK 5.30 中对 GPIO TI 驱动程序的变更

    Part Number: SIMPLELINK-CC32XX-SDK
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    最新版本的 SimpleLink CC32xx SDK (v5.30) 对 GPIO 驱动程序进行了更新。在将现有应用程序更新为此 SDK 版本时,这些变更可能会导致编译问题。直接从 GPIOCC32XX.h 访问引脚名称的用户会发现,这些引脚名称已被删除。

    有两种权变措施可解决此问题。第一种解决方案(推荐)是删除任何从 GPIOCC32XX.h…

  • LAUNCHXL-CC3235S: 关于syscfg配置参数的疑问

    Part Number: LAUNCHXL-CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    TI工程师您们好

    我使用的是LAUNCHXL-CC3235S,每一个ti官方例程中,有两个syscfg,一个是“例程名.syscfg”,另外一个是“image.syscfg”,分别拉开发现下面各有菜单,

    “例程名.syscfg”如下图:

    “image.syscfg”如下图…

  • CC3235MODAS: LAUNCHCC3235MOD评价板调通的程序,如何匹配自制板的UART引脚?

    Part Number: CC3235MODAS
    Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, SYSCONFIG

    TI工程师

    您好。

    目前在自制板上,GPIO10(PIN3)作为UART1_TX,GPIO17(PIN8)作为UART1_RX。

    现在选择UART1时,P03是灰显。

    我在评价板LAUNCHCC3235MOD上调通的程序,怎么修改sysconfig的UART,可以在我自制板上运行?

    期待您的回答。十分感谢。

     

  • CC3235MODSF: UART 串口中断

    Part Number: CC3235MODSF
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    不大习惯TI Driver中的使用方法,现在需要编写自己的串口接收中断函数,以实现接收0x10 02开头,0x10 03结尾的数据包。

    是否可以按下面方式:

    1. 在Sysconfig中配置串口的引脚,再在.c文件中调用UART2_open()。显然,UART2_Params_init中的2个callback为NULL。

    2. 使用Hwi_create(INT_XX…

  • CC3235SF: 关于如何进行配置和使用DMA?

    Part Number: CC3235SF
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    请问我想要使用DMA资源来访问外设数据,我应该如何配置并使用呢?

  • CC3235S: 关于驱动代码的编写疑问

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    TI工程师你好

    我是自制板,我用common.syscfg 配置了IIC驱动后, 在Debug里的syscfg生成了一个ti_drivers_config.c, 

    接下来我能不能在debug-syscfg-中打开生成的ti_drivers_config.c继续编辑这个IIC驱动呢,比如更改下管脚定义,再增添些函数语句,是有效的操作吗? 这么一改肯定跟common syscfg初始配置内容不符了…

  • [FAQ] SimpleLink Wi-Fi 开发指南

    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

    这些指南旨在为使用 TI Wi-Fi 连接产品的所有开发阶段提供参考。

    这些指南包含以下主题:

    0 步:了解技术

    1 步:挑选器件

    2 步:下载必要软件

    3 步:开始软件开发

    4 步:深入了解文档

    5 步:设计硬件

    6 步:认证和生产

    另请参阅末尾的“常见开发问题”!

    不确定要选择哪种技术?请查看《无线连接技术选择指南》

    0 步:了解技…

  • CC3235S: 关于采用JTAG烧程序的疑问

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    TI工程师们您们好

    是自己开发的板子,MCU是CC3235S,烧程序的接口设计的是四线制JTAG(TCK、TMS、TDI、TDO),

    烧程序时只能再搭配一个单独的XDS100V3仿真器, 问题是下载程序时(SDK是CC32xx SDK 4.40版本以上),是否也可以采用 “MCU+Image” 模式下编译,使用SysConfig ImageCreator创建MCU…

  • LAUNCHXL-CC3235S: 调试OOB例程,在MCU+Image模式下编译错误的疑问

    Part Number: LAUNCHXL-CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, SYSCONFIG

    TI工程师们您们好

    我有两个问题

    一、有我正在用LAUNCHXL-CC3235S开发板调试OOB例程(从simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06中提取出来的),在MCU+Image模式下编译出现报错,

    由于错误截图粘贴过来不清晰,我单另写下这个错误:

       × Error(4 items)

             ×…

  • CC3235S: 从simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06中提取打开OOB例程的疑问

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200, SYSCONFIG

    TI工程师您们好,在OOB例程的代码中,和CC3200相比我总是感觉CC3235S的代码不全。

    一、

    在左侧的目录中,为什么没有管脚复用配置函数 pinmux.c和 pinmux.h呢?  也没有看到gpio_if.c中间文件, 请问管脚复用配置在哪里做的呢?

    二、

    该例程中有IIC功能,通过IIC连接一个温度传感器和一个加速度传感器,但是没有找到  i2c_if…

  • CC3235SF: 关于串口波特率修改问题?

    Part Number: CC3235SF
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    请问我在syscfg里修改了波特率之后会出现错误,请问应该如何修改串口的波特率呢?

  • CC3235SF: 关于SPI通信,

    Part Number: CC3235SF
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, SYSCONFIG, ADS1299

    请问我的SPI初始化和读写数据函数有错嘛,为什么我的程序执行到SPI_transfer就卡住了,望回复!

  • CC3235S: 串口用法

    Part Number: CC3235S
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    如题,我想了解下如何使用多个串口,硬件已支持,引脚配置如下:

    PIN_55 UART0_TX
    PIN_57 UART0_RX
    PIN_01 UART1_TX
    PIN_02 UART1_RX

    使用当前最新的SDK,所给例程中好像只有CONFIG_UART_0,如何才能自己添加一个串口?

  • CC3220SF: 使用TI sysconfig创建OTA的tar镜像时出现错误

    Part Number: CC3220SF
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

    您好,在使用TI sysconfig创建专门为OTA升级的TAR包时出现下面的错误。请问应该如何解决?

  • CC3220SF: 使用TI SYSCONFIG软件出现的问题

    Part Number: CC3220SF
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    您好,我在使用TI SYSCONFIG生成OTA使用的TAR文件时,出现如下的错误:

    我使用的是locat_ota的工程,我按照这个project里面的image.cfg里面的设置设置好了TI sysconfig。但是当我点击creat Image的时候出现了如上图所述的错误。

    此外,当在编译的时候会弹出这个WIN命令行窗口,但是如果编译完成后不按照里面所说的请按任意键继续…

  • CC3220SF: TI SysConfig无法创建Image Creator Mode

    Part Number: CC3220SF
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    你好,我的安装包是使用simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06的SDK的tools->standalone_sysconfig中的sysconfig-1.6.0_1498-setup。但是当我按照software-dl.ti.com/.../sysconfig_imagecreator.html

1 2 3