Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2592
您好,
我使用TI官方的RFBasic程序,当我使用两个CC2530进行分别作为发射机和接收机进行通信时,近距离的情况下,接收机可以收到发射机的每一条消息,且我使用CC2531 USB Dongle也可以正常的抓取到数据包和ACK。之后我在发射机中加入了CC2592,我发现接收机无法收到发射机的绝大部分消息,且USB Dongle也无法正常抓包。后来我将发射机的CC2530的发射功率由4…
用smart rf烧录程序时,ccdebugger绿灯亮,smartrf软件显示检测到ccdebugger和cc2531,点击选择hex文件,点击下载就显示“could not access the hardware(it is possibly in use by other application)”,但是用CCdebugger烧录IAR程序就正常好使,卸载重装smartrf也还是一样,选择别的hex文件和别的cc…
使用Z协议栈,终端节点cc2531,在休眠后,从睡眠中醒来,程序入口在哪里?我想在CC2531自动醒来后去做一些事情,要如何处理?
你好
关于CC2531 Timer1 分频:只有2位,即不分频、8分频、32分频、128分频4种
问题来了:
我们的RGB灯产品(三路),在协议栈使用不分频后,调亮度时会有一路红色有几率亮不起来,后来知道是分频太高的问题,
设置成8分频、32分频、128分频后,三路正常,但是LED灯电源的电感响的很厉害,查出来是这三种分频都过低,
我们的灯电源需要20KHz的频率以内(15~20都可以),请问现在怎么解决…
大家好,
德州仪器推出了新一代基于ZigBee Light Link开发套件,能够提供一套全面的硬件和软件工具,增加LED照明产品的可互操作无线功能。
http://www.ti.com/tool/cc2530zdk-zll
TI的工程师及论坛的各位朋友你们好:
我用CC2531 USB DONGLE工具和Texas Instruments Packet Sniffer软件对ZigBee的无线数据包进行抓取,我发现当使用较低版本的协议栈(ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0) 时,APS层最后得到的数据就是我无线发送的真实数据,但是当我使用较高版本的协议栈(ZStack-MESH)时,APS层显示的数据并不是我发送的数据,而且每次都不同…
请问Z-Stack_Linux_Gateway_1_0_1_installer.run,可不可以使用PC Ubuntu虚拟机+ CC2531 USBDongle运行?我的Ubuntu是PC64位版。在USBDongle中在下ZNP。
还是必须使用BeagleBone platform?