• CC2652R: ccs如何把链接文件变成真实文件副本?

    Part Number: CC2652R

    大家好,

    我从get started界面进入,选择2652的例子,选择zc_sampleapp,添加完毕。但是文件全是链接,workspace都是空文件夹,如何把文件也复制过去?

    ccs的指南没找到相关内容,6.1有介绍添加文件和文件链接,但是没有我的问题

  • CC2652R:undefined symbol ECDSA_verif

  • CC2652R7: CC2652R7

    Part Number: CC2652R7

    CCS V:12.5.xx ,The following is the configuration information:

    Error info:
    Building file: "../project_config/app.cfg"
    Invoking: XDCtools
    "C:/ti/xdctools_3_25_06_96/xs" --xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29;…

  • CC2652R: End device can't sleep after ten minutes

    Part Number: CC2652R

    我是使用最新的SDk(simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24)编写一个低功耗产品,

    参考的是zed_sw_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang这个例子,现在是隔十分钟后再触发设备唤醒,然后不睡眠了

    电流是3.32mA

  • CC2652R: 用CC2530+ZStack-CC2530-2.5.1a作终端,CC26X2R1+simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24中的GAPP 做協調器.

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: CC2530, , Z-STACK, CC2538

    HI TI

    如題

    用CC2530+ZStack-CC2530-2.5.1a作 GAPP 终端,

    CC26X2R1開發板+simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24中的GAPP 做協調器.

    一開始還OK, 網路有開到, 終端也可以入網(協調器的TABLE也確實看到終端的短位址), 兩邊EP也都設定好.

    但終端要用AF_REQUEST傳DATA回協調器時…

  • CC2652R: 协调器断电后路由设备工作异常

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

    我现在有10个路由器,全部使用cc2652r这个芯片,sdk版本是 3.10 。现在我的协调器断电,我抓包发现我的路由设备会一直不停的发 network status 这个报文,有时候有的路由设备就工作不正常了。 link status 这个报文都不会发了,我确定协议栈应该是工作异常了…

  • CC2652R: 想用CC2530+z-stack 3.0.2作终端,CC26X2R1+simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02中的zc_light做协调器,不知道行不行。TC_LINKKEY_JOIN去掉了。

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530,

  • CC2652P: CC2562P与CC2530旧版本兼容问题

    Part Number: CC2652P
    Other Parts Discussed in Thread: CC2530, , Z-STACK

    大佬们好,

    最近在做版本更新,用CC2652P(simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29)替换CC2530(2.5.1a)

    应用概述:基于zc_genericapp_LP_CC2652PSIP_tirtos_ticlang以及zr_genericapp_LP_CC2652PSIP_tirtos_ticlang的串口透传…

  • CC2630: zstack_home_1_02_02a_44539示例无法导入CCS12.0.0

    Part Number: CC2630
    Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2652R

    在官网下载的zstack_home_1_02_02a_44539例程用CCS12.0.0打开时报错Import failed for project 'CC26xx' because its meta-data cannot be interpreted. Please contact support.,请问该如何解决呀。

  • CC2652R: SDK 下载

    Part Number: CC2652R

    SIMPLELINK SDK 哪个版本都下载不了,提示页面不存在是什么原因

  • zigbee产品区别

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540EMK-USB, CC2540, CC2650

    Hi Kevin, 

    另外我在貴公司的網站上有看到 CC2540EMK-USB 產品, 如下

    https://www.ti.com/tool/CC2540EMK-USB?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

    有幾個問題請教

    問題1. CC2540EMK-USB 是否也可以當成抓 ZigBee 封包的設備…

  • CC2652R: 能够实现DMM支持Thread与BLE Peripheral共存吗?

    Part Number: CC2652R

    请问CC2562能够通过DMM实现Thread与BLE Peripheral共存吗?

  • CC2652R: zstack_afDataReq_t 结构体中关于transID

    Part Number: CC2652R

    hello everyone,

    我在使用simplelink CC26xx sdk 5.30中发现zstack.h中transID使用了uint8_t *transID; 形式,而我之前使用home automation 1.2.2中关于这一项并没有

    使用指针,请问这么修改有什么用意?

    另:请问是否有相关transID的说明?

    谢谢!

  • CC2652RB射频问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2652R, UNIFLASH

    sdk版本:5.3

    工程为:ZNP工程,zr工程(只在syscfg修改信道选项,其他未修改)

    ccs11调试和生成的hex或out文件烧录到芯片后,射频不正常。

    ztool可以正常链接,开启 Network Formation 后,网络状态一直处于DEV_COORD_STARTING (0x8).

    使用smartrf studio 7 测试CC2652RB模块射频正常,烧录zigbee2mqtt的CC2652RB固件射频正常…

  • CC2652R: TI参考zigbee Linux gateway 的链接失效了,请问有新的zigbee Linux gateway的参考链接吗?

  • CC2652R: 父节点发送leave后,终端节点收到后不重新入网

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

    sdk版本:5_20_00_52

    使用官方参考例程修改部分代码:zed_sw_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    在试验参考例程,做终端超时试验发现子节点有概率出现无法重新加入的情况,且出现后,无法重新加入网络,需重启才可以重新加入网络。

    End Device Timeout 10s

    父节点发送leave给子节点…

  • CC2652R: 使用CC2652R1LAUNCH跑SDK中例程失败

    Part Number: CC2652R

    TI的工作人员你好,

    使用CCS V.11 调试simplelink cc13xx/cc26xx SDK 5.30中例程 nortos pwmled2时没有成功。

    使用的硬件是CC2652LAUNCHXL,没有改SDK以及CCS的安装目录。

    CCS中debug 显示是:

    之前在IAR 8.50.9中调式也出现过类似的问题,提示get alternative file 并且程序卡死在_iar_program_start,反汇编也卡死在

    NOROM_ThisLibraryIsFor_CC13x2_CC26x2_HwRev20AndLater_HaltIfViolated…

  • CC2538: cc2538用什么开发工具,最大支持多少个节点

    Part Number: CC2538
    Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC1352P, , CC2652R, Z-STACK, CC2652P

    cc2538用什么开发工具,最大支持多少个节点,以为CC1352P 没法和CC2530在zigbee协议上绑定,只能更换为CC2538了,采用CC2538作为协调器,cc2530作为路由器和终端

  • [FAQ] Thread 开发指南

    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    这些指南旨在为使用 TI Thread 连接产品的所有开发阶段提供参考。

    第 0 步:了解技术

    第 1 步:挑选器件

    第 2 步:下载必要软件

    第 3 步:开始软件开发

    第 4 步:深入了解文档

    第 5 步:设计硬件

    第 6 步:认证和生产

    另请参见末尾的“常见开发问题”部分。

     

    不确定要使用哪种连接技术?请查看无线连接技术选择指南

     

    第 0 步:了解技术

  • CC2652R: bim project open SECURITY define but build fail

    Part Number: CC2652R

    Hi

    In demo project we open  SECURITY define ,but in link was wrong,can you help me continue?

    Invoking: Arm Linker
    "D:/TI/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/bin/armcl" --cmd_file="D:/TI/TI_520_project/bim_offchip_CC26X2R1_LAUNCHXL_nortos_ccs…

  • CC2652R: CC2652R1 ZNP hex文件

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    1,如何自己自制CC2652R1  ZNP  hex文件,看到CCS里面有个例子znp_cc26x2R2_LAUNCHXL_titos_ccs,不知道如何配置和生成hex 

    2,直接调用那个例子运行也连不上ztool2.0

    请教问题谢谢

  • CC2652R: LAUNCHXL-CC26X2R1 CC2652R1F芯片烧录CC2652R1LP_GW_ZNP_UART.hex后ztool找不到设备

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, UNIFLASH

    LAUNCHXL-CC26X2R1 CC2652R1F芯片烧录CC2652R1LP_GW_ZNP_UART.hex后ztool找不到设备

    1,使用uniflash工具擦除,然后烧录校验。

    2,文件是网关C:\ti\Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1\Firmware\znp里面的CC2652R1LP_GW_ZNP_UART…

  • CC2652R: debug例程,程序卡死

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    你好,我烧录的是zc_genneriapp例程,在运行 BIOS_start()后程序卡死,提示“No source available for "macPwrVote() at C:/Users\zzc\workspace_v10\zc_genericapp_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\default\zc_genericapp_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs…

  • CC2652R: 使用CCS修改例程中syscfg相关问题

    Part Number: CC2652R

     你好,我使用的是zc_genericapp工程,我想在syscfg中修改CONFIG_GPIO_BTN1的上拉及中断触发方式。但是这些都不可以修改。是否只能重新选择一个未使用的引脚,来实现我想要的设置。

  • CC2652R: IAR编译simplelink的例程报错

    Part Number: CC2652R
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

    使用IAR程编译例程,出现错误。请问下是需要重新配置环境变量嘛

1 2 3 4 5 »