HI All
以下兩個問題請教各位。
1、目前是由兩顆2538一顆負責coodinate,一顆負責Router來跟多個end device組網,
google看來也是需要兩顆各司其職,但想確認一下為何不能僅用一顆2538 coodinate對
多個end device進行組網傳輸??
2、2538可使用zstack 3,請問如end device是較低版本的zstack 1.2.2a or 2.x,
請問是否能向下兼容連線傳輸? (走標準profile)
HI All
以下兩個問題請教各位。
1、目前是由兩顆2538一顆負責coodinate,一顆負責Router來跟多個end device組網,
google看來也是需要兩顆各司其職,但想確認一下為何不能僅用一顆2538 coodinate對
多個end device進行組網傳輸??
2、2538可使用zstack 3,請問如end device是較低版本的zstack 1.2.2a or 2.x,
請問是否能向下兼容連線傳輸? (走標準profile)
-DTP2_LEGACY_ZC
-DZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX=3
-DNWK_MAX_DEVICE_LIST=2
配置如上,重新测试了一遍,加到第10个就加不了zstack3.0.2添加设备有限制.rar
zigbee3.0网络最大节点数受限于ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX,那么如果网络加入的都是1.2协议栈的设备,是否也会有该限制?
1、Z-Stack Home 1.2.2a中协调器和路由器为什么没有网络状态连接帧,就是NWK Link Status这种类型的帧
2、一旦有新的版本出来时,应该怎样进行代码移植,既想利用新版本Zstack的功能,又不想重新敲代码的话。
我看到协议栈中有Many-To-One的路由方式,现在有一个集抄项目应用,中心节点需要通过广播方式发送采集指令,其他节点分别连接了很多设备,只有一个设备会响应,Many-To-One可以应用在这种情况下吗?谢谢!
卸载了协议栈,重新装了一遍再编译还是有那个错误
我使用ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0 做工程应用。各节点间的通信用的是短地址,网络短地址是随机分配的。也就是说短地址是无法事先知道的,而且系统重启也是会变化的。
现在遇到的问题就是
1:如果协调器下面的节点不主动上报数据就不知道节点的短地址,就无法与这个节点通信! 除非协调器广播一个查询短地址的信息,小面的节点收到后报上来, 或 , 用节点的IEEE地址查询对应的短地址,还有没有其他的办法?
2:这个短地址可不可以由用户配置? 因为之前用过别的厂家生产的zigbee模块…
怎么做到的,share....
如果你用的是TI Zstack的话,release note里面有说明内核版本和修改的bug。官网上新老版本的Zstack都有,按需下载即可。抓包工具说明你去官网找找说明。一般全英文资料
是想像蓝牙ibeacon那样,获取rssi计算位置,做zigbee的定位。zstack旧版本好似有个定位功能的说法,不知道是什么原理来着?
您好!
在Zstack协议栈进行组播发送数据时,协调器加入了某个组,但是路由节点没有加入组,当协调器发送组播数据时,路由节点可以收到组播数据且触发了消息事件,我的疑问就是路由节点没有加入组,为什么会收到组播数据,Zstack协议栈不会把不是自己的数据处理掉吗?还是必须要应用层去处理?
ZStack-1.4.3-1.2.1这个版本编译soft_start即可实现该功能,为什么后面的版本不支持了?现在使用zstark-2.5.1a,没有找到该功能如何实现。发现协调器在扫网后,如果空间内具有相同id的网络,则自动把panid+1后建网,尝试在这里改变器件角色,重新发起ZDOInitDevice,但是程序不能进入ZDO_NetworkDiscoveryConfirmCB(),求解答
设备终端开启的时候会自动搜索合适的网络进行入网,我们的协调器可以禁止终端设备加入网络。那么,我们的设备终端可以控制一开始的时候不搜索入网,等到需要的时候再搜索入网吗?
我现在用的协议栈版本是ZStack-CC2530-2.3.1-1.4.0,请问这个版本支持以下功能吗?
1.OTA或者OAD是否支持?我的协议栈安装目录document下都没有Z-Stack OTA Upgrade User's Guide.pdf文件。
2.能否同时使用双串口?我把一个串口设置成DMA方式,一个串口ISR模式,不能使用双串口,不知是否是版本问题导致的?
如题,协调器广播消息,广播过来的是一个无线数据包,
typedef struct
{
osal_event_hdr_t hdr; /* OSAL Message header */
uint16 groupId; /* Message's group ID - 0 if not set */
uint16 clusterId; /* Message's cluster ID */
afAddrType_t srcAddr; /* Source Address, if endpoint…
Hi, TI,
我目前正使用CC2538DK (ZHA)控制Philips Hue bulb.
基本的join/bind/ZCL commands都可以操作並從sniffer上觀察到protocol neogotiation.
之前在leave上遇到了些阻礙,不過在買入Philips Remote Control後強制將他reset至少先workout掉了。
第一個問題,接下來是想要觀察ZLL的protocol neogotiation…
我们在使用协议栈zstack home 1.2.2a开发zigbee程序,编译时定义了ZIGBEEPRO,并打开了Many-To-One,现在想获取路由节点到中心节点的路由路径,发现有个rtgSrcRelayList数组,但是发现该数组有时有路由路径数据,有时没有,不知道如何使用这个数组,请问应该如何正确的使用rtgSrcRelayList数组获取路由节点到中心节点的路由路径?谢谢!
协调器使用了NV_RESTORE, 路由与终端没有使用NV_RESTORE,每次路由与终端重启获得的短地址都不一样。
这样重启次数多了路由与终端会不会就加入不了协调器了???。
我在网上看了有人测试说以上的情况会出现不能入网的问题。我测试还没有发现。 如果有这种情况,这个问题如何解决的??
注:我们使用zstack 版本有:Z-Stack Mesh 1.0.0。 ZStack-CC2530-2.5.1a。…
ZigBee CC2530的建立组函数, aps_AddGroup( endPoint, group ),建立成功后是否把组保存在NV中, 断电有也没有关系?
你好!
我正在使用cc2530及zstack进行开发,在进行功耗测试时发现cc2530每隔65毫秒唤醒一次,峰值电流约为2.4mA,持续的时间约为200微妙,具体情况的截图如下图1、图2所示,请问这65毫秒的唤醒时间是zstack协议栈固有的吗?如果是协议栈固有的能不能将修改其唤醒间隔呢?或者将其禁止呢?我使用的zstack版本为ZStack-CC2530-2.5.1a。
图1 每隔65毫秒唤醒一次
图2 唤醒时…