按标记浏览

  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:结合睡眠/故障/DrvOffI DRV8243H 和 DRV8244H

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444972/drv8243h-q1evm-combining-sleep-fault-drvoffi-drv8243h-and…

  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:PSpice 模型 IPROPI 行为

    Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395555/drv8243h-q1evm-pspice-model-ipropi-behaviour

    器件型号:DRV8243H…
  • [参考译文] DRV8243-Q1:IPROPI 引脚上的驱动器负载电流模拟反馈在 n't 一致与实际负载电流之间的关系

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8243H-Q1EVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389693/drv8243-q1-driver-load-current-analog-feedback-on-ipropi…

  • [参考译文] DRV8243-Q1:请查看原理图

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8243S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381862/drv8243-q1-please-review-the-schematic

    器件型号:DRV8243-…
  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:电机驱动器即使额定电流为12A 但以7A 跳闸

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8144-Q1, DRV8245-Q1, DRV8244-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343768/drv8243h-q1evm-motor-drive-trips…

  • [参考译文] DRV8243-Q1:驱动器过流限制

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8243H-Q1EVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321539/drv8243-q1-overcurrent-limit-of-the-driv…

  • MCF8316AEVM: IIC驱动程序请问有无C语言版本的,我希望用ARM系列的芯片比如STM32来与MCF8316A系列芯片建立通信

    Part Number: MCF8316AEVM
    Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

    IIC驱动程序请问有无C语言版本的,我希望用ARM系列的芯片比如STM32来与MCF8316A系列芯片建立通信

    希望是i/o口模拟IIC信号通信协议那种的。

  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:输出信号中的压降

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8243H-Q1EVM, LM74610-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326708/drv8243h-q1evm-voltage-drops-in-output-s…

  • DRV8243-Q1: DRV8243 TEC驱动电路设计

    Part Number: DRV8243-Q1

    您好,

    我想设计一款可以驱动24V 5ATEC的电路,请问DRV8243可以实现吗,目标是可以改变TEC的电流方向,实现制冷、制热,如果可以实现的话,有参考电路设计吗

    谢谢

    LEE

  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:DRV8243H EVM

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302995/drv8243h-q1evm-drv8243h-evm

    器件型号:DRV8243H-Q1EVM

    我最近随 EVM 一起购买了 DRV8243H、但遇到了两个问题:

    1. 目前、nFault 会在 ITRIP…

  • [参考译文] DRV8243-Q1:驱动器会在占空比达到80%时发出噪声、并且不会使电机移动

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8244-Q1, DRV8245-Q1, DRV8243H-Q1EVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1292719/drv8243-q1-driver…

  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:电流精度

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8243S-Q1LEVM, DRV8243-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222166/drv8243h-q1evm-current-accu…

  • [参考译文] DRV8873:有一些问题和快速停止功能

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8873
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226070/drv8873-some-question-and-fast-stop-function

    器件型号:DRV8873

    嗨、大家好…

  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:DRV8243H-Q1EVM

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199283/drv8243h-q1evm-drv8243h-q1evm

    器件型号:DRV8243H-Q1EVM

    nFAULT 的上升沿是否只是 ClearFault 或  NSLEEP 脉冲期间唤醒的确定指示?
    提出问题的原因是为了最大限度地缩短…

  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:EVM 不工作

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1190170/drv8243h-q1evm-evm-not-working

    器件型号:DRV8243H-Q1EVM

    EVM 未连接到 GUI。 这里是否有任何跳线设置缺失或错误? 12V 直流连接在 J14上。 和电机在…

  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:输出电压会定期轻微下降

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8243H-Q1EVM, LM74610-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172423/drv8243h-q1evm-output-voltage…

  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:硬件运行所需的/睡眠脉冲

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1115803/drv8243h-q1evm-sleep-pulse-required-for-hardware-operation

    器件型号:DRV8243H-Q1EVM

    您好!

    我尝试将上面列出的 EVM 与外部控制器配合使用…

  • [参考译文] DRV8243H-Q1EVM:电压电源

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8256
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1116927/drv8243h-q1evm-voltage-supply

    器件型号:DRV8243H-Q1EV…
  • 基于DRV824X-Q1系列的TEC控制系统

    Other Parts Discussed in Post: DRV8245-Q1

    作者:Holly Hong

    在聚合酶链式反应(Polymerase chain reaction, PCR)设备中,需要通过控制试管内的温度使得管内的DNA进行高温变性(将DNA解螺旋为双链DNA)、低温退火(将引物与模板DNA进行互补配对)、中温延伸(在恒温的作用下进行扩增)。图1展示了NDA复制的温度控制周期。

    图1 PCR的温度控制曲线

    PCR设备中设备升降温速度和温度控制精度是很重要的指标。不同于传统的水浴加热…

  • [参考译文] DRV8873:当硬件启用&放大器时 DRV8873HPWP* 300mA 电流限制;PH/EN。

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8876, DRV8243-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1111204/drv8873-drv8873hpwp-300ma-current-limit…

  • [参考译文] DRV8873H-Q1EVM:铜厚度

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8243H-Q1EVM, DRV8873H-Q1EVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1107034/drv8873h-q1evm-copper-thickness

    器件型号: