按标记浏览

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:DRV8244S-Q1的默认模式

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401331/drv8244s-q1levm-the-default-mode-of-drv8244s-q1

    器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

    工具与软件:

    尊敬的专家:  

    DRV8244S-Q1的默认模式是什么…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:驱动器在 SPI 和放大器上返回错误数据;未启动

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1357568/drv8244s-q1levm-driver-returns-wrong-data-on-spi-no-startup

    器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

    您好!

    我一直在尝试 通过将 CLR_FLT…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:使用单个 SPI 总线来控制多个 DRV8244S

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1338586/drv8244s-q1levm-use-single-spi-bus-to-control-multiple-drv8244s

    器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

    您好!

    1. 我想知道是否可以使用单个…
  • MCF8316AEVM: IIC驱动程序请问有无C语言版本的,我希望用ARM系列的芯片比如STM32来与MCF8316A系列芯片建立通信

    Part Number: MCF8316AEVM
    Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

    IIC驱动程序请问有无C语言版本的,我希望用ARM系列的芯片比如STM32来与MCF8316A系列芯片建立通信

    希望是i/o口模拟IIC信号通信协议那种的。

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:低温触发热关断(TSD)

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8144-Q1, DRV8145-Q1, DRV8706-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323382/drv8244s-q1levm-thermal-shutdown…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:ADC 输入转换为电机工作电流

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8244S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320682/drv8244s-q1levm-adc-input-conversion-to-motor-operating…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:使用 Arduino 进行 SPI 控制

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1296796/drv8244s-q1levm-spi-control-using-arduino

    器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

    您好、我在设置电路板时需要支持。 我已经使用 Arduino 引脚连接了评估板…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:未找到基于云的 GUI

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1297504/drv8244s-q1levm-cloud-based-gui-not-found

    器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

    您好、TI 团队、基于云的 GUI 链接不起作用。 请参阅下面的屏幕截图。…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:评估板故障

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8244S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279938/drv8244s-q1levm-failure-on-evaluation-board

    器件型号:DRV8244S…
  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8244-Q1:如何评估 DRV8243-Q1、DRV8244-Q1或 DRV8245-Q1的 SPI (P)版本?

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276169/faq-drv8244-q1-how-do-i-evaluate-the-spi-p-version-of…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:它是否在 EVM 上使用了 DRV8244SQRYJRQ1?

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8244S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232540/drv8244s-q1levm-does-it-use-drv8244sqryjrq1-on-its-…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:SPI 电机控制

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213819/drv8244s-q1levm-spi-motor-control

    器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

    您好、E2E 专家!

    你好。

    我有一个 SPI 型号的 DRV8244SQRYJRQ1电机驱动器芯片…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:SPI 通信数据读取和写入

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226431/drv8244s-q1levm-spi-communication-data-read-and-write

    器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

    大家好、

    向驱动芯片 DRV8244S 写入数据时…

  • DRV8244S-Q1LEVM: SPI通讯数据读写

    Part Number: DRV8244S-Q1LEVM

    根据以上资料,还是有疑问,不太理解读写数据的具体要求。

    当给驱动芯片DRV8244S写数据时,先拉低nSCS,然后SDI写A1、D1数据。其中A1包含读/写标志位、数据地址,D1为需要写入的数据。

    当需要读取驱动芯片DRV8244S的数据时,先拉低nSCS,然后SDI写A1、D1数据。其中A1包含读/写标志位、数据地址,D1为空无效。然后再接着读取SDO上面的数据S1、R1。其中S1为故障状态,R1为读取对应地址的数据值。

    以上理解是否正确…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:GUI 软件安装

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185196/drv8244s-q1levm-gui-software-installation

    器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

    您好!

    你好。

    我的客户正在尝试下载 GUI 软件 (https://www…

  • [参考译文] DRV8244-Q1:如何通过 SPI 通信编写代码

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1115537/drv8244-q1-how-to-write-code-with-spi-communication

    器件型号:DRV8244-Q1

    大家好、

    客户希望了解如何使用 SPI 通信编写代码。

    您可以帮助检查此案例吗…

  • 基于DRV824X-Q1系列的TEC控制系统

    Other Parts Discussed in Post: DRV8245-Q1

    作者:Holly Hong

    在聚合酶链式反应(Polymerase chain reaction, PCR)设备中,需要通过控制试管内的温度使得管内的DNA进行高温变性(将DNA解螺旋为双链DNA)、低温退火(将引物与模板DNA进行互补配对)、中温延伸(在恒温的作用下进行扩增)。图1展示了NDA复制的温度控制周期。

    图1 PCR的温度控制曲线

    PCR设备中设备升降温速度和温度控制精度是很重要的指标。不同于传统的水浴加热…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:原理图和设计文件

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8244S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1092781/drv8244s-q1levm-schematics-and-design-files

    部件号:DRV8244S…
  • DRV8244-Q1: DRV8244-Q1

    Part Number: DRV8244-Q1

    如何用SPI通信来写代码

  • [参考译文] DRV8244-Q1:DRV8244-Q1有关电路配置过程中产生噪音的查询

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1, DRV8244S-Q1LEVM, DRV8243-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1081469/drv8244-q1-drv8244-q1-inquiry…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:电机驱动器

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8244S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1067969/drv8244s-q1levm-motor-driver

    部件号:DRV8244S-Q1LEVM

    它正在使用…