你好,
请问你说的经销商是Arrow么?
B版本的应该不是单板usb供电的。e2e.ti.com/.../915397
IWR6843ISK-ODS revC/D应该快要发布了。如果你不是特别着急,我建议可以等等。
您好,
我看到IWR6843ISK-ODS新发布了Rev. C版本,但是经销商说目前只能订到Rev B版本的设备,请问是否可以提供IWR6843ISK-ODS Rev. B版本的相关技术文档,Rev B版本与Rev A和C版本的区别是什么?Rev B版本是否可以不依赖carrier board独立工作?是否可以兼容所有可运行在Rev A版本上的demo?
谢谢!
你好,
我想在一台没有安装MATLAB和CCS的电脑上运行area_scanner_visualizer.exe文件,请问除了需要MATLAB Runtime以外,CCS是必需安装的吗?还是可以只安装XDS110 驱动就可以?
谢谢。
您好:
我按照下图接上硬件,在调试模式下中,选择加载xwr64XXODS_MMW_MSS.xer4f文件后运行出现错误,错误类型如下
Cortex_R4_0: Trouble Writing Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0x3c: (Error -1065 @ 0x0) Unable to access device memory. Verify that the memory address is in valid memory. If error…
您好,
想请问可否提供IWR6843ISK-ODS EVM Rev. C的设计文档? (包含schematic/Layout/Gerber)
谢谢!
更新-7/31/2020:该限时促销活动现已结束。感谢您对TI.com的支持,后续将推出更多不同产品折扣活动,请您持续关注。
TI.com 值购,便利直达。在这里,您可以获取海量正品现货并享受超值线上价格…
您好,
您好,
我想问一下,”mmWaveICBoost and Antenna Module “文档中,有提到”IWR6843ISK / IWR6843ISK-ODS (deprecated) “这里的IWR6843ISK-ODS是指ES1.0吗?那么IWR6843ISK-ODS Rev C是特指ES2.0吗?…
你好
IWR6843ISK 跟 IWR6843ISK-ODS 这个2个购买的时候,怎么选择E1版本 跟E2版本呢?