按标记浏览

  • RE: 建议TI增加高边mosfet驱动芯片

    你好,

    两个方式,

    1. 使用半桥驱动,从90v,100v,到600v不等,LM5109B, ucc27712等。
    2.使用隔离驱动芯片,如UCC21520等等,谢谢。
  • RE: LM5109B

     Hi

       前端有恒流源,后级采用级联mos来单控每个mos,每个mos前有mos driver。如图。谢谢。

  • RE: LM5109B

    如果单用HO,如何确认boot电容在开关过程中有充电回路?客户的问题应该就是单用时 boot电容没进行充电。谢谢。
  • RE: LM5109B

    Hi
    降压型LED driver, 高低边MOS驱动是都要的。如果你不要低边驱动,然后增加肖特基吗?
    级联具体是怎么个级联法?
  • RE: LM5109B

    请提供原理图。

    LM5109如果就HO需要驱动MOS管,你需要确认BOOT电容在开关过程中有充电回路(正常工作时,BOOT电容在下管导通时进行充电)。

  • LM5109B

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5109

    hI 

        目前用LM5109B级联驱动mos来做LED驱动,想请问下,

    1.LM5109B是否可以只使用单通道?亦即LI接地,LO悬空,HI接PWM,HO接mos?

    2.LM5109B做级联时需要注意什么?谢谢

  • LM5109B

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

    hI 

        目前用LM5109B级联驱动mos来做LED驱动,想请问下,

    1.LM5109B是否可以只使用单通道?亦即LI接地,LO悬空,HI接PWM,HO接mos?

    2.LM5109B做级联时需要注意什么?谢谢

  • RE: LM5109成本优化

    Hi
    在半桥驱动器中LM5109B已经是最便宜的,一次多买点,价格会更加便宜一些。
  • LM5109成本优化

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5019, LM34910C, TPS54160A

    原先产品一直在用LM5109B,目前有一款新产品,与老产品功能一致,但是电压和功率都要比之前的小,对成本要求更高。

    想重新选一颗TI的驱动,要求:

    1、功能类似LM5109B.

    2、耐压50V左右。

    3、驱动电流1A到1.2即可。

    请帮忙推荐性价比更优的产品。

« 3 4 5 6 7