按标记浏览

  • [参考译文] LM5109B:IC 不工作

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120708/lm5109b-ic-not-functioning

    器件型号:LM5109B
    主题中讨论的其他器件:L…
  • Interlock互锁电路在不同驱动器下的实现

    Other Parts Discussed in Post: SN74ACT244, UCC23513, ISO5451, LM5109B, SN74ACT08, SN74ACT240, LM5108, ISO6760L

    作者:Captain Luo

    在电机驱动、逆变电源等应用中,桥式电路是最基本的拓扑,典型三相桥式逆变电路如下图1所示。而桥式电路中的任一桥臂,其上下管一般采用180°导通方式,即上下管互补开关,为避免上下管直通,可采用插入死区的方式把上下管导通时刻错开。但是,实际应用中微控制器可能因为程序错乱或上电过程中IO默认高电平等原因…

  • [参考译文] UCC2.771万:关于低切换频率操作

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099603/ucc27710-about-low-switching-frequency-operation

    部件号…
  • RE: [参考译文] LM5109B:LM5109A和LM5109B的主要区别是什么?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjornar,

    LM5109B具有增强的UVLO功能,当主VDD电源电压在HB (自举)电压下降之前下降时,可保持高压侧FET关闭。 相关表格可在LM5109B的数据表 中的启动和UVLO 部分找到。

    基本上,如果VDD UVLO不满意,则不能打开高侧和低侧FET。  

    我希望此帖子能解答您的问题。 如果有,请按下面的"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔

  • RE: [参考译文] LM5109B:LM5109A和LM5109B的主要区别是什么?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bjornar,

    感谢您的提问。 我很快会收到应用工程师的评论。

    此致
    John
  • [参考译文] LM5109B:LM5109A和LM5109B的主要区别是什么?

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5109A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584932/lm5109b-what-is-the-main-difference-between…

  • RE: [参考译文] LM5109B:数据表中VHB-hs的UVLO不明确

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjornar,

    是的,这适用于LM5109A和ML5109B。

    此致,

    ——丹尼尔

  • RE: [参考译文] LM5109B:数据表中VHB-hs的UVLO不明确

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    又你好。
    此答案是否也适用于LM5109A?
  • RE: [参考译文] LM5109B:数据表中VHB-hs的UVLO不明确

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjornar,您好!

    感谢您对LM5109B的关注。 术语"禁用"是指将相应的输出(HO或LO)设置为低状态,而不是设置为高阻抗或开路状态。  

    如果此帖子解决了您的问题,请按下面的"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔

  • RE: [参考译文] LM5109B:数据表中VHB-hs的UVLO不明确

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bjornar,

    感谢您的关注。 我已就此联系了相应的产品组。 您应该很快就会听到他们的声音。

    此致
    John
  • [参考译文] LM5109B:数据表中VHB-hs的UVLO不明确

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109A, LM5109B
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584936/lm5109b-uvlo-for-vhb-hs-in-datasheet-ambig…

  • [参考译文] DRV8312-69M-Kit:具有TMS320F2.8069万MPZT的定制逆变器板如何运行带有6个独立PWM信号的lab01b

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, LM5109B, MOTORWARE
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655972/drv8312-69m-kit…

  • [参考译文] LM5109B:用作双通道独立驱动器

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069907/lm5109b-used-as-2-ch-independent-driver

    部件号:LM5109B
  • [参考译文] LM5109B:LM5109B 延迟匹配问题

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066209/lm5109b-lm5109b-delay-matching-question

    部件号:LM5109B
  • LM5109A与LM5109B有什么区别

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5109A


    1、我驱动同步驱动MOS升压用的

    2、LM5109A物料不好买,可以用LM5109B替代么

    3、这两颗物料有什么区别。

  • MOS驱动选型注意事项?

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5109, UCC27714

    TI Engineer:

    我想问一下MOS驱动芯片与输出电压总线电压有关吗?我个人理解为这个总线电压应该只会影响我MOS管VDS有关,怎么会对驱动芯片有影响?请给些建议,谢谢!如果我输出总线电压为600V时,我选择LM5109B是否合适?

  • LM5109B驱动H桥逻辑电路

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

    准备使用LM5109B设计一个H桥电路,设计了个逻辑电路,不知道是否可行,请大神们帮忙看下!TKS!

  • TI datasheet 上的rising/falling time是指的那一段

    Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

    TI datasheet上rising/falling time是10%VCC--90%VCC, 还是20%-80%?

    比如,LM5109B中的描述:

    谢谢

  • 电池测试设备 (Battery Tester) --- 功率变换篇

    Other Parts Discussed in Post: TL594, LM5106, LM5109B, UCC27282, LM5069, LM5060, TIDA-01041, LM5170-Q1, TIDA-01042

    Stanley Ho

    随着锂电池行业的兴起,电池测试设备的市场也变得庞大,其主要应用于3C电池与动力电池的化成分容。3C电池的串数少,实际使用对每串电池要求的一致性不高,而动力电池由于串数高达数百串,并且使用环境相对极端,为保证较长的使用寿命,相比3C电池在一致性上要求高的多…

  • RE: H桥驱动芯片推荐

    您好,

    没有可直接替代的,您可以看下UCC27710 、LM5109A、LM5109B、www.ti.com/.../lm5100c.pdf
    建议您到电管管理版块发帖咨询。
  • RE: LM5109B

    请问,您这个方案解决了吗?  有没有将HB接VDD,HS接GND的做法? 驱动2路功率LED

  • RE: TI公司有类似英飞凌IR2085S一样的芯片吗

    不对:LM5109B和IRS2085S差别大了、IRS2085S自激振荡输出PWM、LM5109B需要外PWM

  • RE: LM5109B

    你好,

    Q2:
    为什么需要级联,是因为电流不够吗?可以考虑LM5101X 系列,谢谢。
  • RE: LM5109B

    你好,

    Q1: 用作LOW SIDE 的可以单独用,谢谢。
  • RE: DC/AC逆变设计

    你好,

    功率不大,电压也不高,可以用CSD19534 mosfet 搭建一个H 桥电路,驱动电路用LM5109B, 电流采样用低边采样,运放用OPA2314, 电路参考用ref2930,控制器用 C2000, 28030等,谢谢。
« 3 4 5 6 7