工具与软件:
我正在汽车 VFD 应用中使用3个 LM5109BMAX/NOPB。
MOSFET…
1、前述,常规半桥驱动IC应用,一般都是工作在PWM状态下,且为了降低成本,高边浮动电源使用自举电路实现;但PWM占空比<100%;
2、如果高边浮动电源使用隔离电源,那么PWM占空比可以达到100%;
问题:如描述2所述,如果我使用了隔离电源给高边VB-VS进行供电,那么PWM占空比能达到100%,是否等效于高边输出HO可以一直输出;
目前我有个电路,需要用MCU的IO去控制板桥驱动IC控制高边MOS管;高边电源使用了隔离电源提供;但实际测试时发现,HIN…
对于我们的产品、我们必须确定(验证)最大(最小值、最大值)允许的存储和工作条件。 因此、我希望了解单个组件的允许存放和操作条件…
感谢您发表这篇文章、Richard。 可能还值得注意的是、LM5109在一段时间前设置为 NRND (不推荐在新设计中采用)。