按标记浏览

  • MPY634的SF增益问题

    在引脚SF和负供电引脚之间接入电阻可以改变SF的大小,但是为什么我接的电阻后的SF值和公式计算的不一样?

  • MPY634做乘法器问题

    直插封装形式中3、5、9、13引脚的NC是什么意思,需要怎么接?

  • MPY634做基本乘法器问题.

    我是按图所接.X2,Y2直接接地.但是乘法器输出波形会跳.示波器是用直流偶合.DC一时是正的一时是负的.怎么回事?

  • RE: pspice for ti 中查找器件

    您好,
    TI没有提供MPY634的pspice模型,在其产品主页下面没有找到。
    在PSpice® for TI软件中我也没有找到MPY634,因此无法调用,下面视频中1.2 PSpice for TI: Workspace Walkthrough讲解了怎样调用元器件模型:
    training.ti.com/pspice-ti-workspace-walkthrough
  • pspice for ti 中查找器件

    Other Parts Discussed in Thread: MPY634

    想在pspice for ti中找一个类似MPY634的模拟乘法器器件,应该在哪里找?

  • RE: 模拟乘法器

    您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    您可以看下TI的集成高带宽精密模拟乘法器MPY634是否满足您的要求
  • RE: MOS工作在deep triode区,可以作为压控电阻使用,有没有应用实例,具体MOS管的型号

    感谢回复。
    之前没用过乘法器。根据您的说法,我的理解是,乘法器的两个输入端,一个是可控输入电压(类似于管子方案的VGS),另一个输入端是放大器的Vo。输出端则是放大器的Vin,或者是串接另一个电阻再接到放大器的Vin。模拟乘法器,似乎只有MPY634这一个?
  • RE: 关于TINA 软件问题

    你好,你想要打在什么样的乘法器呢?你可以利用MPY634来实现简易的乘法器,可以在Ti官网搜索一下这颗料的datasheet参考一下,谢谢!

  • RE: Tina模拟乘法器

    MPY634 :www.ti.com/.../MPY634
1 2 3 4 5