我看到您在分隔器配置中使用MPY634,并且需要立即考虑一些事项。
1.您使用的电源为+-5V,但根据数据表,最小工作功率为+-8V。 您的+-5V电源在两个方面损害了设计。 您将更快地接近10V输出摆动限值,并且不会根据数据表操作零件。 考虑将电源升至+-8V。 请注意,MPY634的所有规格都是在+-15V电压下使用MPY634指定的,因此您可以使用此电源获得最佳性能…
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577108/mpy634-mpy634
部件号:MPY634我们尝试使用您 的MPY634组装宽带乘数,但发现其AFC的频率有所提高(见表1)。 然后,我们在原型板上组装了一个测试示意图…
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577106/mpy634-mpy634
部件号:MPY634我们尝试使用您的MPY634组装宽带乘数,但发现其AFC的频率有所提高(见表1)。 然后,我们在原型板上组装了一个测试示意图…
您好Oleg,
我正在与Thomas合作解决这个问题。 我们已收到该部件,我已使用 以下设置和数据测试并复制您的问题,但我有疑问:
“输出”信号只是一个直流电平偏移(无频率组件),它随 输入“A”信号的频率而增加 (这与您在参考 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/precision_amplifiers/f/14/t/52.8477…
你好,Thomas
振幅为 A=Peak_to_Peak/2
顺便说一下,Alex得到了非常相似的结果: 在100到2000 kHz的频率范围内,响应增加了10倍, 而 输入振幅则减少了3.5倍。
最佳
奥列格
您好Oleg,
MPY634是一种传统产品,近期 不太可能进行任何表征工作。 不过,我有兴趣了解你和另一位先生为何经常注意到这种增益的要求。
一种可能的解释可能是倍频的实际带宽定义。 带宽,在电气规格表中指定为小信号BW,VOUT = 0.1 VRMS。 这就是最小6 MHz和典型10 MHz的参考。 您表示应用于X1和Y1输入的A -振幅为1.55 V。该电压是峰值电压,峰间电压还是RMS…
您好Oleg,
似乎您正在使用输出后的超低频无源低通滤波器(-3 dB @ 16 Hz)在双倍频率配置中测试MPY634。 我建议在没有输入放大器和输出低通的情况下,自行测试MPY634。 您可以尝试交流耦合输出,如数据表图 10显示如何移除直流电平-如果这是问题。 然后,如果倍增器运行正常,则添加输入放大器并检查其工作情况。 最后,将低通量添加到输出中。 数据表显示了驱动电阻负载的MPY634…
www.ti.com/.../mpy634.pdf
接法如 Page8 FIGURE 9. Linear AM Modulator.
SF悬空
为什么测试SF电压为-13.8V,而不是手册给的是10V????
MPY634倍频电路如下,照这图用万用板焊了的电路,频率是倍上去了,但输出波形式一高一低的正弦波,输出波形如图片所示。这问题怎么解决??谢谢!!
测试图片
在使用mpy634做乘法的时候输入X=sin(t),Y=dc,out与Z1间接9.1k电阻,Z2接地,SF悬空,在X的频率从1MHz到5MHz的时候输出的直流偏移逐渐增大,从10mV变到150mV,求解。谢了!(输入的正弦波无直流偏移)
在使用mpy634做乘法时,X通道输入的共模电压范围只有3Vpp,而datasheet中给的是+-10V,Y通道的共模电压范围却没有问题,电路是按照datasheet中典型电路接的,求解释,谢谢!