尊敬的卢克:
INA138浮动电路不能作为直列式电流传感器正常工作、因为它是单向的。 数据表中提供了双向电流感应的电路示例。 您可能能够以类似的方式将它们调整为浮动值。
但是、从隔离放大器开始处理高电压可能是一种更清洁的解决方案。 以下是几个参考设计:
尊敬的卢克:
INA138浮动电路不能作为直列式电流传感器正常工作、因为它是单向的。 数据表中提供了双向电流感应的电路示例。 您可能能够以类似的方式将它们调整为浮动值。
但是、从隔离放大器开始处理高电压可能是一种更清洁的解决方案。 以下是几个参考设计:
Matthias、
请注意、这是一个隔离式 Σ-Δ:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1303m2510.pdf
我们还提供了一些参考设计、其中展示了控制器内部 ADC 的运算放大器的模拟感应方面
您好!
我想将集成式模拟至 PWM 转换器与独立 ADC…
尊敬的 Howard:
感谢您关注此参考设计。
没有为 TIDA-010025编写和发布特定代码。 只需 使用较低的 PWM 和电流控制构建级别、从 LAUNCHXL-F28379D 的 C2000ware 包中定制代码。
请参阅以下页面 :http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design…
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system…
大家好、Michael、
请看一下此参考设计。 我认为它能满足您的需求: https://www.ti.com/tool/TIDA-010025
大家好、感谢您的回复、
我们遵循了您提供的参考指南((https://www.ti.com/tool/TIDA-010025)、并更改了硬件(20mohms 内联、AMC1300的总增益加上运算放大器约为8)、如该用户指南所示。 我们通过施加来自直流电源的3A 电流测试了修改后的电流感应硬件、我们可以在 U、V 和 W 相的差分转单端运算放大器的输出端看到清晰的波形。然后、我们连接到电机…
您可以通过以下链接(https://www.ti.com/tool/TIDA-010025)查看该参考设计
根据 user.h 中的硬件板设置正确的参数,并 确保 hal.h 中 HAL_readAdcData()中电流系数的符号与电流感应电路匹配。
#define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (xx)
#define USER_VOLTGE_…
您好、Jerry、
我认为 TI 为您提供的最佳参考是您参考的 Dimitri 参考设计。
UCC23513 http://www.ti.com/tool/TIDA-010025
这可能是您的起点、然后您可以开发定制代码来执行不同的调制技术。
遗憾的是、我认为我们目前还没有为您提供更多服务。 祝您的项目顺利。
Jerry、
我们是负责栅极驱动器的小组。 我们无法像您要求的那样帮助您进行控制器和 PC 连接、这超出了我们的领域。
但是、我们仍然可以为您提供一些良好的起点。 您的设计中将需要(隔离式)栅极驱动器、我们有许多使用我们器件的参考设计、您可能会发现这些器件非常有用。
首先、我将推荐这款采用 UCC23513 http://www.ti.com/tool/TIDA-01002…
尊敬的 Arif:
我们的器件不仅用于驱动电机、还用于驱动 MOSFET 和 IGBT。 您可能对该 参考设计感兴趣 、如果您想驱动电机、该参考设计将为您提供帮助。
谢谢、
Krystian
作者:Captain Luo
在电机驱动、逆变电源等应用中,桥式电路是最基本的拓扑,典型三相桥式逆变电路如下图1所示。而桥式电路中的任一桥臂,其上下管一般采用180°导通方式,即上下管互补开关,为避免上下管直通,可采用插入死区的方式把上下管导通时刻错开。但是,实际应用中微控制器可能因为程序错乱或上电过程中IO默认高电平等原因…
1:UCC23513 在短路 如何 執行軟關
2:如圖應用(TIDA-010025),是用軟體方式,還是硬體方式,
軟體如何做?
硬體如何做?
謝謝
2:
驱动MOS管的吧?在栅极上有驱动信号通过R28,加大回路阻抗减小开通时候的震荡。关断时候通过二极管回路快速放电。加快关断速度。
直播结束:
讲义下载 & FAQ 获取戳这里:https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/other_analog/f/60/t/175218
---------------------------------------------------------------------------------------------------
电机驱动器是工业领域的常见设备,
系统的精确性、可靠性,高效性的需求日益引人注目。
在本次直播中,您将了解工业电机驱动器设计的最新资源…