尊敬的 Kai:
感谢您的回复。
是的、您提供的是 RJA (结至外壳)、可通过 PD 在数据表中计算得出。
但我需要的是 RJC 和 RJB:
θjc Ω(Rjc)=结至外壳的热阻、°C/W
θjb Ω(RJB)=电路板的热阻结点、°C/W
实际上、我可以从其他 TI 产品中找到这两个参数、我认为 TPA2000-Q1也应该具有这些参数。
Sam
您好!
我将进行软件热仿真、但我在数据表中没有看到 RJC 和 RJB、您能提供吗?
谢谢
Sam Chang
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736097/tas2505-q1-low-power-audio-amp
器件型号:TAS2505-Q1您好、Ben、
是的、TPA2000D1-Q1和 TPA2001D1是引脚对引脚兼容的。
为了在8欧姆负载下设置0.5W 的输出增益、必须考虑输出取决于输入信号和所选增益。 对于0.5W 输出、您将需要2Vrms 的输出电压。 因此、您需要具有以下组合之一:
你(们)好
TPA2000D1-Q1和 TPA2001D1是引脚对引脚? 我可以使用 TPA2001D1制造0.5W/8 Ω SPK 吗? 如何设置?
有更新吗?
你(们)好
我们需要0.5W 放大器、您有什么建议吗? 其他解决方案?
你(们)好
我无法控制我输入的信号振幅(200mV 时)、因为我正在执行一个将连接各种线路输出/HP 的开放式系统、您对此部件有其他建议?
您好、Ben、
TPA2000D1-Q1在8欧姆负载下能够达到1W、如电气特性中所示:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2000d1-q1.pdf#page=8
我建议使用 VDD = 5V、将增益设置为23.5dB、并使用振幅为200mV 的输入信号。 这应该足以达到1W 输出。
此致、
Luis Fernando Rodríguez…
您好、Ben、
遗憾的是、我无法提供有关 TLV320AIC3104的技术详细信息、因为它属于不同的组。 有关此器件的更多信息、我建议您开始一个新的 E2E 问题、选择 TLV320AIC3104器件作为相关器件型号。 我们在该设备上的专家将及时回复您。
感谢您的理解。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
尊敬的 Luis Fernando Rodríguez S:
感谢您的快速回复。
AIC3104能否将 MIC R/L 录制与 I2S 侧(SoC)分离?
您好、Ben、
如果您的 DSP 算法能够处理回波噪声消除、我认为您的应用将是可行的。 AIC3104和 TPA2000D1需要外部处理来消除回波。 因此、我认为您的解决方案能够正确地处理算法。
对于您添加的 RC 滤波器、看起来很好。 我没有看到任何有关组件值的问题。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Ben、
为了执行回波消除功能、我建议使用外部 DSP 进行信号处理。 回波消除需要一种正确的算法、该算法必须实时基于模拟输入和输出。 使用扬声器和麦克风时、必须考虑一些参数、如距离和信号振幅。 您正在使用的音频编码和放大器似乎没有集成 DSP 以进行进一步处理。
关于 TPA2000D1-Q1电路原理图、我只有一个建议。 当音频放大器输入被连接至一个音频编解码器输出时…
此外、TPA2000D1-Q1似乎没有提到 AEC-Q100?