按日期
降序
  • TM4C129X MCU如何有效应对晶振失效

    Other Parts Discussed in Post: TPS3820, TM4C1294NCPDT

    作者:Brian Wang

    TM4C129x系列是TI 推出的通用MCU 产品,该产品具有120Mhz Cortex M4F核,最大1MB的Flash 空间以及灵活多样的通信接口。同时该产品的内置Ethernet PHY,可支持高集成度、低成本的以太网通信。片上丰富的资源使其非常适合作为储能等新能源应用的House Keeping MCU 来使用,配合TI 的BMS采样AFE及实时控制芯片C2000共同完成储能系统所需要的采集、监控、控制等一些列功能。

    近年来,随着储能等新能源应用的飞速发展,各类行业标准不断发展和健全,对储能系统的安全性也提出了越来越高的要求。而作为储能系统的控制中枢,对于MCU 在故障状态下的安全也提出了新的要求。例如IEC60730最先对家储产品提出当MCU 晶振失效,系统需要能够安全地断电, 这就需要MCU…

  • MSPM0在指定Flash地址开辟模拟EEPROM

    Other Parts Discussed in Post: MSPM0G3507

    作者:Captain Luo

    在嵌入式系统中,诸如变频器和伺服驱动器等工业应用,乃至CD播放器等众多消费电子产品,都需要保存最近的用户设置,在下次上电后加载使用。如果使用MCU内置Flash,一般擦写次数限制在10k次,无法满足寿命和耐久性要求,所以只能通过外置EEPROM实现。

    TI新推出的MSPM0系列MCU支持使用Flash模拟EEPROM,在小容量存储需求的场合能节省外部EEPROM芯片,实现成本控制。MSPM0系列MCU的Flash容量覆盖16KB到128KB,其中低32KB的Flash区域支持10万次擦写,而剩余区域支持1万次擦写,如下图MSPM0G3507规格书所示。所以,在使用Flash模拟EEPROM时,应尽可能选择低32KB区域。

    当使用<=32KB Flash容量产品时,这时芯片的全部Flash区域都支持10万次擦写…

  • TI毫米波芯片普通帧波形配置介绍

    Other Parts Discussed in Post: AWR1843, AWR6843

    作者:Chris Meng

            TI的毫米波芯片采用的是FMCW(调频连续波),支持普通帧和高级帧。本文以AWR1843和AWR6843为例,介绍如何进行普通帧配置的配置,以及配置的注意事项。

    一. 普通帧波形配置

    图1 典型的chirp

    参数名称

    参数含义

    说明

    Idle time

    从上一个chirp结束到下一个斜坡开始的时间间隔

    最小Idle time取决于合成器斜坡下降稳定时间

    TX start time

    斜坡开始到发送器打开的时间间隔

    可以设置正数或者负数。设置为正数时,可以减少发送器使能时间,避免初期不稳定射频信号发出。

    ADC start time

    斜坡开始到开始采集数据的时间间隔

    这个参数设置的大小需要和采集的chirp开始时候的ADC数据信号质量做一个权衡

  • 借助实时微控制器优化可再生能源和工业系统的功率效率和功率密度

    Other Parts Discussed in Post: TMS320F28P650DK

    电力电子产品设计人员致力于提升工业和汽车系统的功率效率和功率密度,这些设计涵盖多轴驱动器、太阳能、储能、电动汽车充电站和电动汽车车载充电器等。

     

    这些系统的主要设计挑战之一是在降低系统成本的同时,实现更出色的实时控制性能。要应对这一挑战,常用的方法是使用拥有超低延迟控制环路处理功能的模拟和控制外设的高度集成的微控制器 (MCU)

     

    实时控制性能:延迟是关键

    在深入应用实例之前,先让我们简要看下“延迟”。在多轴驱动器、机器人、具有储能系统的光伏逆变器、电动汽车充电站和电动汽车中,控制性能与 MCU 对信号进行采样、处理和控制的速度直接相关。图 1 展示了实时信号链和信号延迟之间的关系,信号延迟指从模数转换器 (ADC) 测量信号,到 CPU 处理信息,以及脉宽调制器 (PWM) 控制功率的时间。这个时间需要尽可能小…

  • LokiStart -- CC2340R5 软件开发环境一键安装工具

    Other Parts Discussed in Post: CC2340R5, SYSCONFIG, UNIFLASH

    作者:Island Wei

    摘要

    这篇博客的目的是介绍 CC2340R5开发环境一键安装的脚本工具,帮助第一次接触 TI  SimpleLink CC2340R5 的用户快速安装在CC2340R5 上开发软件必备的软件工具。包括 Code Composer Studio(CCS)集成开发环境SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 软件开发套件,ARM-CGT工具链 以及 Free-RTOS

    本文包括如下几个部分:

    1. LokiStart脚本开发背景
    2. LokiStart 脚本设计思路
    3. LokiStart 脚本使用方法
    4. LokiStart 内容扩展建议

        该博客需要您具有在 Windows 平台下使用一些命令行语句(Command Line)的基础知识。但如果您只是想使用 LokiStart,那么只需要按照第三部分的描述进行使用即可…

  • 按摩椅中的有刷电机驱动

    Other Parts Discussed in Post: DRV8840, DRV8256, DRV8251A

    作者:Sirui Zhu

    近年来,随着人们健康意识的增强,亚健康、中国老年、商旅办公等人群的扩大,以及智能化按摩椅产品的不断更新升级,具有良好按摩保健功效的按摩椅正逐步获得广大消费者的认可。从电机的种类上来看,有刷电机因其简单的控制方式和优良的转矩控制特性,在调速领域一直占有主导地位。为了提高功率,按摩椅中的驱动往往采用12/24V有刷电机,考虑到电机运转中的瞬态电压,往往会采用40-50V耐压范围的驱动芯片。

    本文会着重介绍TI集成MOSFET的有刷电机驱动芯片的电流输出级特性,以及如何增强驱动峰值电流。

    有刷电机驱动芯片的电流输出

    图表 1:DRV8840输出级

    由于在按摩椅的使用场景中,经常会遇到重载启动或高转矩运转的情况,下面先对有刷电机驱动的输出电流部分进行分析:

    有刷电机的速度由加在电机电枢两端的电压决定…

  • 使用C2000™︎ DCC功能监控系统时钟

    Other Parts Discussed in Post: C2000WARE

    作者:Emma Wang

    简介:

    在MCU系统里,系统时钟的准确性及精度对于系统的安全运行非常重要,为保证系统可对时钟的准确性进行监控,从F28004X 系列开始,C2000 产品增加了一个新的功能模块Dual-Clock Comparator,简称DCC。DCC是一个可配置的,双时钟比较的模块,用于在应用程序的时间执行期间确定时钟信号的准确性。 DCC 使用另一个输入时钟作为参考来测量可选时钟源的频率。 时钟源以及精度由应用程序编程。可以实现对时钟信号提供时钟输入频率的自主、实时的监控,当输入时钟频率范围超出设定值时,DCC模块会触发错误,从而完成对输入时钟频率的监控。本文以F280049为例,介绍了DCC模块的工作原理和实际应用及相应的注意事项。

    1.DCC工作原理介绍和配置方法:

    顾名思义,DCC模块提供了两个时钟模块clock0 和clock1…

  • Wi-Fi 6®︎ 鲜为人知的功能如何帮助您放心连接物联网设备

    Other Parts Discussed in Post: CC3301

    从简单的家用血压监测仪到公司的设备网络和整个公用事业电网,Wi-Fi® 在当今许多领域中的应用越来越广泛,甚至是备受期待。通过使用 Wi-Fi,房主可以安全可靠地控制智能烤箱、电动汽车充电站或洒水系统,从而节约时间和能源。楼宇管理员能够实现远程照明和空调系统,以此来节约资源、提高舒适度和减少开支。电网运营商可以通过无线方式检测并解决与维护、电能分配和安全相关的问题。

    过去,Wi-Fi 以可控的成本满足性能需求;它无处不在、可互操作且为人们所熟知。举例来说,Wi-Fi 基础设施在许多领域都比较常见,因而产品设计人员无需担心桥接器和适配器的创建问题(在创建桥接器和适配器后,才能将他们的产品连接到互联网)。Wi-Fi 的另一项优势是技术提供商构成的广泛生态系统,他们不断改进电气与电子工程师协会 (IEEE) 802.11 标准,随后与 Wi-Fi 联盟

  • 如何利用视觉处理器在可视门铃和智能零售设计中扩展边缘 AI 功能

    Other Parts Discussed in Post: AM62A3, AM62A7-Q1, AM62A3-Q1, AM62A7

    随着“边缘人工智能 (AI)”的兴起,“在网络边缘拥有更高的智能性”也倍受讨论,拥有更高本地实时处理能力的好处就易被忽视,而这种处理无需依赖基于云的资源来运行 AI 模型。通过使我们日常交互的电子设备能够根据 AI 模型在现实世界中做出决策,我们可以提高其响应能力、安全性和整体效率。

    当然,一些 AI 驱动型系统可能一直都需要基于云的资源。利用诸如人员和物体分类、异常检测和人体姿势估计等处理功能,可以大大增强许多低功耗应用,特别是那些具有一至两个摄像头的应用。然而,由于成本限制以及此类处理水平的功率要求,在低功耗应用中实现这些功能颇具挑战。

    新的基于 Arm® Cortex® 的视觉处理器(例如 AM62A 处理器系列)可帮助设计人员在应用中扩展视觉和…

  • Arm®︎ Cortex®︎-M0+ MCU 如何优化通用处理、传感和控制

    Other Parts Discussed in Post: MSPM0G3507

    嵌入式系统中的微控制器 (MCU) 像是繁忙机场的空中交通管制系统。MCU 可以感知所在的工作环境,根据感知结果采取相应操作,并与相关系统进行通信。MCU 可以管理和控制从数字温度计到烟雾探测器,再到暖通空调电机等几乎各种电子设备中的信号。

    为了确保系统的经济性和使用寿命,嵌入式设计人员在设计过程中需要更大的灵活性。如果采用目前市面上的 MCU 产品系列,设计人员在当前和未来设计中可以重复使用的硬件和代码数量将很有限,并且计算、集成模拟和封装选项也很有限。这种有限的灵活性通常意味着设计人员必须向多家制造商采购 MCU,并需要花费额外的时间进行重新编程才能满足每个设计的独特需求,因此会增加开发成本以及整体系统成本和复杂性。

    MSPM0 Arm® Cortex®-M0+ MCU 为设计人员提供更多的选择、更大的设计灵活性以及更直观的软件和工具…

  • 使用C2000™︎内部比较器替外部比较器

    Other Parts Discussed in Post: TIDM-02002

    作者:Emma Wang

    1. 介绍

    C2000系列芯片在数字电源和电机控制中有着广泛的应用,在这些应用中,过流过压保护是必不可少的。传统的方法是使用外部比较器,但是会存在滤波电路不好设计,不同版本需要不同的BOM来提供不同的保护点等问题。本文针对所有第三代C2000芯片,比如F2807x/37x,F28004x,F28002x等,介绍C2000内部比较器的具体实践方法,并提供了与传统的外部比较器方法的比较,结果表明,使用C2000内部比较器的方法在效率和成本上都具备明显的优势。

    2. C2000 内部比较器的介绍

    TI 第三代C2000芯片全系列集成了带DAC的片内比较器,通过DAC设定阈值,与采样信号分别送到片内比较器的正负输入端做比较,由于DAC的集成,用户可以方便地修改比较的电压值。同时,C2000比较器内部集成数字滤波器,可以实现高性能的滤波…

  • 使用HRPWM的注意事项

    作者:Ke, Shaoxing 

    摘要

    随着新能源领域的发展, 在数字电源控制系统中要求功率密度高且转换效率高。其中,整机功率密度的提升,就需要提高开关频率, 大部分现有产品的开关频率在50k~200kHz。然而, 由于SiC/GaN器件的大面积推广与使用, 开关频率已经提升到500kHz,甚至1MHz。当系统的开关频率超过200kHz时,此时PWM脉宽的调节精度会变低, 这就需要使用高精度模式的PWM调制。我们把用于扩展传统ePWM模块的时间精度的模块, 称之为高精度PWM(High resolution PWM)。本文将对C2000片上HRPWM模块的工作原理、使用方法和注意事项进行详细讨论,并以实际案例进行展示。此外,HRPWM模块也可以作DAC输出用来实现模拟信号的观测。

    1.高精度PWM的工作原理 (HRPWM)

    1.1 高精度PWM的MEP技术

    C2000支持占空比、相移、死区和周期的高精度控制。HRPWM是在普通PWM模块上采用微边沿定位…

  • 推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势

    Other Parts Discussed in Post: TMCS1100, INA301, INA228, INA226, INA232, INA253

    在所有描述世界日益电气化的流行语中,有一个词十分亮眼:电流检测。如果电流检测技术不可靠、不准确且难以用于设计,那么在太阳能电池阵列、电动汽车 (EV) 充电站或机器人领域令人耳熟能详的创新几乎都不可能实现。

    本文将介绍随着电气化应用发展而出现的四大设计趋势,以及用于提高系统电压、增强系统保护、实现遥测监测和缩减外形尺寸的电流检测技术。总的来说,电流传感器监测电气系统中的一项重要参数,即电流,这能够使系统在安全范围内尽可能高效地运行。

    通过电流检测支持更高的系统电压

    随着对效率的要求愈加严格,系统电压也随之增加,从而有助于提高效率。根据欧姆定律,在较高的系统电压下,可通过降低负载的电流来得到等量的功率,这有助于减少系统中的 I2R 损耗。电压愈高,系统可以愈发高效地传输大功率…

  • 具有高性价比的无线 MCU 如何帮助您将低功耗 Bluetooth®︎ 技术应用到更多产品中

     

    环顾我们当前日常生活中的 Bluetooth® 应用,我们有理由期待未来世界能够实现更高程度的互联。据蓝牙技术联盟(SIG)估计,蓝牙设备的年出货量将在 2026 年超过 70 亿。在医疗设备、玩具、个人电子产品、智能家居设备等领域,市场需要更高的蓝牙集成度。为满足该市场需求,富有创新精神的工程师将有机会大展拳脚。

    蓝牙在医疗领域的发展趋势

    蓝牙功能在医疗方面的应用越来越多,包括血糖监测仪、医疗传感器贴片,甚至还有智能牙刷。对于设计者来说,需要满足消费者对以下特性的需求:

    • 尺寸小巧且便于使用。没有人希望在使用血糖监测仪或温度贴片时有诸多限制条件。
    • 电池寿命较长。较长的电池寿命有助于让消费者在危急时刻去安心使用一些设备。
    • 强大的性能。提供可靠的连接至关重要。

    蓝牙在个人电子产品领域的发展趋势

    尽管游戏产品、玩具或遥控器等个人电子产品与医疗救生设备大不相同,但对集成蓝牙的特性要求则较为类似,包括:

    • 时尚且实用的设计。不管是无线键盘还是鼠标…
  • 基于TI MSPM0 MCU的车载充电机插枪唤醒方案

    作者:Terry Liang

    摘要

             车载充电机(OBC)在整车下电后,为保证低功耗,包括主控MCU在内的绝大部分电路都处于休眠状态,此时需要一个低功耗的常待机唤醒模块,检测充电枪的插枪信号,来唤醒车载充电机主电路。本文将介绍基于TI MSPM0 MCU的唤醒方案,相对于传统方案,具有高兼容性,高可靠性,便于维护,更低功耗,以及小体积等优点。

    1.      GB/T 18487.1-2015

                在展开讲述前,我们需要简单了解一下国内比较通用的电动汽车的充电协议标准-GB/T 18487.1-2015(电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求)。

                主要的充电握手步骤可以简单拆分成以下几点:

    1. 车辆检测CC端口阻值,判断车端连接头的连接状态(断开/半连接/连接状态);
    2. 充电设备监控检测点1的电平,判断线缆是否接好,且本身无故障,如果一切就绪,则S1切换到PWM档;
    3. 车辆检测CP占空比,以及电压值,初步判断是否为有效值,判断S1是否已经切换到PWM档…
  • Matter 在家庭自动化中的两种无线趋势

    如今,许多消费者使用多种智能家居产品,包括智能锁、摄像头、传感器、智能家居中枢、照明设备、电器和恒温器。遗憾的是,不同制造商之间缺乏互操作性,导致很难通过单个终端或应用来控制智能设备。

    尽管实现可控型互联家居的目标似乎胜利在望,但家庭自动化市场的快速发展和制造商的数量陡增也致使出现了生态系统碎片化。虽然日益激烈的竞争有利于消费者选择和设备创新,但生态系统碎片化也带来了互操作性方面的挑战。

    幸运的是,全新的 Matter 协议可帮助应对互操作性挑战。不论智能家居设备在哪个生态系统内运行,使用 Matter 均可实现设备连接。此免版税连接标准由连接标准联盟开发,可在 Thread 和 Wi-Fi® 网络层上运行并使用低功耗 Bluetooth® 进行调试。本文将探讨 Matter 如何充分利用两大设计趋势为家庭自动化市场带来连接变革:通过互操作性改善消费者体验以及简化互联应用的开发。

    了解支持 Matter 的

  • 如何把IWR6843的CCS工程代码移植到IWR1843上

    Other Parts Discussed in Post: IWR1843, IWR6843, AWR1843, AWR6843

    作者:Chris Meng

            TI在毫米波产品上提供了非常多的例程供用户参考,但有些演示例程只基于某些器件,没有覆盖到全部的毫米波产品。例如level_sensing的例程就没有支持IWR1843的工程示例。本文就以level_sensing的例程为例,介绍如何把IWR6843的CCS工程代码移植到IWR1843上。

            IWR6843和IWR1843在硬件上是pin to pin兼容的,软件上也是基于同一个mmWave SDK。但是IWR6843工作的频率范围是60~64GHz,而IWR6843工作的频率范围是76~81GHz。两者pinmux定义,调用的库函数也有些不同。软件的移植主要就是基于上面几点的不同。

            本文介绍的移植基于mmwave_industrial_toolbox_4_9_0[1]里的level_sensing例程以及mmWave…

  • 电动汽车充电的三大注意事项

    Other Parts Discussed in Post: WL1837MOD

    用于商业和住宅用途的典型电动汽车 (EV) 充电站设计包括电能计量、剩余电流检测(交流和直流)、隔离安全合规性、继电器和接触器,还具有驱动功能、双向通信以及服务和用户界面。虽然充电站的目标是高效地将电力传输到车辆,但实现电力传输仅是其最初的功能。

    根据 IHS Markit 的最新报告,到 2030 年,估计有 2000 万个公共电动汽车充电站将连接到电网,小区充电站规模预计将大幅扩展以满足需求。电动汽车充电站设计包含独特的挑战。电动汽车供应设备 (EVSE) 必须结合通信、功能安全和信息安全功能,同时提供简单的升级路径,以便适应未来的电网集成。在本文中,我将在可扩展硬件和软件案例中简要介绍将TI SitaraTM AM625用于 2 级交流电动汽车充电站的三个设计注意事项。 

    设计注意事项 1:  了解未来的通信标准和电网集成

    未来的电动汽车有望成为能源来源…

  • TI Sub-1G无线SoC方案改善无线麦克风的工作距离

    作者:Albin Zhang

    进入智能时代以来,随着互联网、物联网、新概念教育/会议、直播经济等产业蓬勃发展,使用者对于麦克风的需求越来越多样。特别是对于麦克风的话音质量、便携性、通信距离、待机和使用时间、用户体验等都提出了一些新的需求。本文就着重给大家介绍一下基于TI的无线MCU芯片开发出的无线麦克风解决方案。

            无线麦克风将麦克风产生的音频信号转换为无线电信号,无线电信号由发射器通过空气发送到接收器。 接收器将无线电信号转换回音频信号,然后通过音响系统发送。 它们消除了对电缆的需求,因此您不再被束缚在音响系统上。 随着音质和可靠性的持续技术进步和改进,无线麦克风比以往任何时候都更经济实惠,更受欢迎。 市场潜力非常大。

            无线麦克风的最大优点就是便携性。但是,在有一些场景下,对于无线麦克风通信距离和抗干扰性要求很高,比如大型会议室、大型教室、演唱会现场等,另外,随着WiFi,蓝牙,zigbee等工作在2.4GHz频段设备的布置和使用越来越广泛…

  • C2000™︎ MCU提示“flash is not available on this device”错误的解决方案

    作者:JOHNSON CHEN

    在使用C2000 MCU产品的时候,有可能会碰到仿真器连上目标板以后报“flash is not available on this device”,详细报错信息如下,而事实上芯片本身是有Flash的。

    C28xx_CPU1: GEL Output:

    RAM initialization done

    C28xx_CPU1: GEL Output:

    Memory Map Initialization Complete

    C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Start ...

    C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Done ...

    C28xx_CPU1: Error initializing flash programming: Interface returned from…

  • TI 推出全新处理器,推动边缘AI普及并使其功耗减半

    Other Parts Discussed in Post: AM625, AM623

    借助高能效处理器,工程师既能满足外形尺寸要求,又能在任何地点部署智能设计

    德州仪器 (TI) 今日推出全新的 Sitara AM62 处理器,有助于将边缘人工智能 (AI) 处理扩展到下一代应用,推动了高度集成处理器的进一步发展。全新处理器的低功耗化设计可支持双屏显示和小型人机界面 (HMI) 应用。更多信息请参阅https://www.ti.com.cn/product/cn/AM625

    TI 将于2022621日至23日在德国纽伦堡的Embedded World展会(215号展位)上展出全新的AM62处理器,并演示适用于边缘AI和电动汽车充电HMI应用的系统级解决方案。更多信息请参阅TI.com/embeddedworld

    下一代HMI将带来与机器交互的全新方式,例如在嘈杂的工厂环境中通过手势识别来发出命令,或通过无线连接的手机或平板电脑来控制机器…

  • 下一代 HMI 的 3 个关键考虑因素

    过去,人机界面 (HMI) 包括一个物理控制面板,用户可通过其中的按钮、开关和指示灯与机器进行交流。随着技术的进步,用户能够监控过程、查看状态信息显示和发送命令。如今,HMI 应用随处可见,包括用于控制电视的智能手机应用程序、汽车内的语音命令交互、医院内的病人监护或智能工厂里的触摸屏控制面板。

    在日常生活中,我们发现与机器发生交互的地方越来越多。那么,HMI的未来如何?除了数据收集、控制和显示外,新一代HMI将抛开传统的人机界面,在多个应用场景下表现出更加智能和友好的交互,如图 1 所示。

    图 1:一名专业医疗人员使用手势识别与智能 HMI 系统进行交互

    步入人机交互的新世界,将需要交互式的智能应用,同时,用于支持实现HMI的处理器也面临一系列新的挑战。下面,我们来详细了解下一代 HMI3个考虑因素。

    考虑因素 1:采用边缘 AI 实现新功能

    新一代 HMI 设计将依赖于边缘人工智能 (AI) 来实现新功能。例如,机器视觉可通过面部识别来实现对机器的受控访问或通过手势识别来实现无接触操作…

  • 适用于TI mmWave sensor单芯片SOC平台的连续波点频模式设置方法

    Other Parts Discussed in Post: AWR6843, AWR1843, AWR1642, AWR1443, IWR6843ISK, DCA1000EVM

    作者:Wesley He

    TI mmWave sensor是高集成度的毫米波雷达传感器SOC,在开发过程中,SDK及TI DEMO均使用灵活的UART接口发送CLI命令进行射频参数配置及相关算法参数的配置。对于研发及测试认证过程中,往往都会有对连续波点频率模式设置的要求。本文介绍一种可以把连续波模式配置增添到应用代码中的实现方式,同时支持原有串口的CLI配置,仅需增加APP层代码,无需修改SDK驱动层代码,即可完成FMCW chirp模式或连续波CW模式的设置,旨在给用户提供一种简洁的配置方式,方便用户对毫米波雷达模块进行RF性能、天线方向图、频带内外性能、电源可靠性等测试。本文的测试环境如下:

    • 此方法适用器件型号:I/AWR1443, I/AWR1642…
  • 毫米波传感器如何为独立的“辅助”生活创造技术优势

    Other Parts Discussed in Post: IWR6843AOP

    随着医学和医疗保健的进步,人类的平均预期寿命不断增加。世界上几乎每个国家/地区的老年人口规模和比例都在增长,65岁及以上的人口总数预计到2050年将翻一番,达到15亿。与此同时,为了应对这一老龄化发展趋势,必须扩大居家照护或护理设施的规模。

    疾病控制与预防中心的数据显示,每年有近25%的老年人跌倒,老年人跌倒是美国创伤性入院的主要原因。了解跌倒或其他与健康相关的事件何时发生,并能够快速做出反应,有助于确保患者得到所需的护理。

    当前技术家庭健康

    医用传感器以及连接技术的创新正帮助老年人在家中过上正常的生活,并确保在发生意外时能够及时提供帮助。这些医用传感器通常基于加速计来检测跌倒等运动特征,并可自动呼叫家人或护理人员寻求帮助。

    老年人必须在脖子或手腕上佩戴这些由电池供电的传感器;将他们佩戴在身体上有助于传感器识别诸如跌倒等宏观运动,并使用连接节点联系家人或护理人员…

  • ADAS工程师需了解的新NCAP雷达要求

    Other Parts Discussed in Post: AWR2944

    Bhavin Kharadi

    2022年1月4日

    欧洲新车安全评鉴协会(NCAP)近期更新了其雷达标准,以便在新车中改善驾驶辅助功能。

    NCAP标准因地区而异;在美国,NCAP由国家公路交通安全管理局(又称为NHTSA)管理,而全球NCAP则是一个集中型组织。但是,所有组织都有着共同的目标:设定标准来提高汽车和驾驶安全性。这些组织提供0-5星的评级来帮助消费者在购买新车时做出明智决策。

    很多情况下,Euro NCAP都率先设定标准,进而推动全球汽车行业的发展。最新的第79号条例指定了雷达在盲点检测和车道变换辅助中的最小距离和最低运行速度。

    针对雷达,“最小距离和最低运行速度”一节(第5.6.4.8节)可方便您查找车辆最低运行速度(Vsmin)(ACSF C类功能允许用于执行车道变换的最低速度)以及雷达支持的最小距离(Srear)。…

1 2 3 4 5 »