• UNB(超窄带)远程通信适合智能化程度更高的城市

     如果您有一种使用寿命可达10多年却无需维护的互联型智能城市传感器,您会解决哪些问题?现在,射频(RF)连接方面的创新能为城市催生许多新方法以管理资源,从而使城市环保状况更佳、更高效、更便利。无数传感器正通过各种途径进入到城市的日常生活中,它们管理能源消耗、疏导交通、监测空气质量、改善废弃物管理、监视和控制街道照明等。大多数这样的传感器只有极少量的数据要发送,因此选用专为高带宽、流智能手机而优化的现有蜂窝系统往往不是很合适。对智能城市应用而言,远程超窄带网络可应对成功部署自主传感器网络需面临的三个关键挑战:必须易于安装,必须具备通信稳健性,电池寿命必须长。

    必须易于安装:“安装者不过是手拿工具锤的人”;对于重大部署,安装者通常在实际系统和节点功能方面知识极为有限,接受过的培训也相当少。他们中很多人都是短期承包者,习惯于快速按模板完成安装。因此,为实现低成本高效益的部署,第一遍安装成功的概率必须非常接近100%。…

  • 在全球任何地方均可控制超低功耗CC2650无线微控制器(MCU)

    通过使用结合全双工实时通信的Bluetooth Smart

     

    由XSockets.NET的创始人兼首席执行官(CEO)Uffe Bjorklund 所创。自2009年以来他一直致力于围绕实时通信的开发工作。

     

    来自德州仪器(TI)的SimpleLink™多标准CC2650无线MCU是一种令人惊奇的硬件,该硬件作为中央单元的外设,可通过蓝牙低能耗设备进行通信。基于CC2650的SimpleLink SensorTag拥有很多服务,能在全球任何地方访问套件,真的很棒。

     

    任务

     

    在本文中,我们将看看如何能扩展与CC2650无线MCU的通信(通过在蓝牙低能耗中央设备后面添加全双工通信层),以便我们能在全球任何地方对CC2650进行读取和写入操作。因为这可能让人感觉有点儿抽象,所以提供了下图,或许有助于让我们将要做的事情形象化。

     

    有许多连接到外围Bluetooth Smart设备的方法,但在本文中…

  • 使用 SimpleLink 超低功耗(ULP)无线 MCU 平台能让功耗创新低

      

    全新的SimpleLink™ CC26xx/CC13xx超低功耗平台适用于Bluetooth® Smart、6LoWPAN、ZigBee®、频率不到1GHz的ZigBee RF4CE™,在打造和设计时充分考虑到了低功耗。确保我们的解决方案能量消耗尽可能降低,从而支持更长的电池寿命、型号更小的电池乃至适合无电池应用的能量收集功能 —— 我们已察看了对实现这些目标而言至关重要的方方面面。

     

    应用

     

    与流行看法相反的是,无线电收发器本身很难成为无线微控制器(MCU)整体功耗的主要影响因素。由于各种技术都在进步,因此即使在较小的传感器中对计算能力的需求也越来越多;随着标准的演变,无线协议栈会带来更大的开销。

     

    在SimpleLink CC26xx产品系列中,有两种非常节能的MCU可提供给应用。

     

    ARM® Cortex®-M3

     

    ARM Cortex-M3是CC26xx器件内部的主系统中央处理器…

  • 用Smart-me简化您的智能家居

    Smart-me的联合创始人兼首席执行官(CEO)David Eberli在专访中回答的五个问题

     

    在今年的国际消费电子展(CES)上,智能家居是一个非常热门的话题,这使人们普遍猜测2015年可能是智能家居年。由于许多新创公司不断为互联革命提供动力之源,因此我们希望从奋战在智能家居新领域最前沿的人士那里获取内部消息。我们向Smart-me的联合创始人兼CEO David Eberli问了几个问题 —— 内容涉及互联型设备市场、Wi-Fi®的优势以及他本人与TI的关系。

     

    TI:什么是Smart-me?

     

    Smart-me是一种旨在控制和监视电子设备的多用途技术。它将许许多多的功能统统整合在一个设备中,可用作能量和功率计、遥控开关、计时开关、温度计等。它可连接到您的Wi-Fi网络,这就允许您通过自己的智能手机、平板电脑或普通电脑在任何地方控制和监视Smart-me。

     

    而且您拥有几乎无限的可能性来配置您的个别事件和动作…

  • 用AM335x简化太阳能逆变器网关

    我们在上周发布了一款特有AM335x的全新TI Design:太阳能逆变器网关开发平台参考设计。太阳能逆变器网关是整个太阳能逆变器解决方案中的一个重要部件;它们为系统所有者(也许是家庭用户或一家大型太阳能工厂)提供了一种方法。用这个方法,用户可以监视生产和电池板效率、接收与系统健康情况相关的警报、并且将制造商提供的固件更新推送到太阳能逆变器中。在不久的将来,太阳能逆变器网关甚至有可能通过IEC61850等协议(在最近一篇TI的电网互连博客中,我们曾讨论过这个协议)与电网进行通信。

    根据光伏系统总体架构的不同,太阳能逆变器网关常见于独立装置中,还可以被内置于逆变器中。对于支持多组太阳能电池板运行的传统太阳能逆变器,由于逆变器的总数会比较低,而且一个网关对应一个逆变器,集成式太阳能逆变器网关会更有用处。然而,由于能量生成的总体效率不断增加,很多光伏系统采用的是微型逆变器,在这种应用中,每块太阳能电池板都有一个逆变器。在使用这种模式时…

  • TI CC6678数字信号处理器 (DSP) 的50种用法

    与DSP的其中一位发明者,Gene Frantz一样,对我来说,了解客户如何将我们的处理器应用到实际环境中是再开心不过的一件事情了。然而,我发现基于KeyStone™ 的TMS320C6678,一款8内核C66x DSP特别有意思,这是因为这款器件是市面上较早的高性能多核DSP之一。虽然有超过100名客户已经在他们的产品中采用了C6678 DSP,但是我可以很肯定地说,对于定点和浮点C6678 DSP来说,至少有50种不同的使用方法!不过也别担心,我不会将这个冗长的列表直接抛给你,我只是想与你分享其中5个最常见的应用。

    加快回程速度—Keystone系列无线基站片上系统 (SoC) 已经充斥于无线市场,不过C6678 DSP也在无线回程领域内找到了用武之地。Sub10系统采用C6678 DSP作为其无线回程网络同步平台的基础,依赖这款基于Keystone的DSP实时算法处理和网络对接。

    进行全新扫描—由于图像处理是数字信号处理的长项…

  • 让电源管理不费吹灰之力:TI-RTOS 2.12在此尽显神奇!

    今天,我们推出了TI-RTOS 2.12 —— 我们用来加快开发物联网(IoT)应用的软件平台。对许多IoT应用而言,电池寿命均是一个关键的优劣区分因素,因此,TI-RTOS的最先进电源管理软件使开发人员能充分利用TI全新MSP432 LaunchPad(基于ARM® Cortex® M4F)和SimpleLink™超低功耗无线微控制器(MCU)的超低功耗性能 —— 无需任何编程工作。另外,TI-RTOS还与SimpleLink无线MCU提供的无线连接选项完全集成,使您能把自己的IoT节点轻松连接至云。

     

    以前的MCU电源管理解决方案仅仅是能实现不同断电模式的库集。这让不得不做出成果却时间紧迫的开发人员可在任何时候以任何方式使用它们,但往往不能获得最佳能源效率。该方法还使应用开发变得错综复杂。如果采用TI-RTOS方法,当中央处理器(CPU)没有工作要做时…

  • 您的智能手机可用近场通信(NFC)帮您控制重要数据

    在文章《未来智能城市之旅》中,我们举例说明了半导体技术领域的进步(结合了智能贴片上的生物传感器)如何能改善生活质量。同样,在文章《第六感 —— 您会利用这种神奇的感觉做什么?》中,我们介绍了医用传感器贴片的概念。现在,凭借可支持智能传感器贴片开发的RF430FRL152H近场通信(NFC)传感器应答器,我们离这个梦想又近了一步。

     

    有了智能传感器贴片,人们可自行控制体温、脉搏率、水合作用或血糖等重要数据,并可通过自己的智能手机将这些数据安全传输到远处的医疗保健中心,以获得进一步的分析和指导。这就提供了灵活性,不论何时您想控制参数都可以,无需直接去看医生。

    但此类医用贴片不仅可用于家庭医疗保健,还能有效地防止感染,因为它们是一次性的,仅限于一次性使用。

    目前在智能手机领域广泛采用的NFC技术使您可以直接给贴片供电,因此您总能当场进行测量。与电池结合使用,还可创建能全天为您提供趋势统计的数据记录仪…

  • MSP430和SimpleLink Wi-Fi在物联网(IoT)世界囊括全部奖项

    今年在旧金山召开的IoT世界大会上,TI是IoT世界黑客马拉松比赛的主办者。来自全国各地的制造商齐聚一堂,用连接互联网的硬件(由TI和各家云提供商生产)花费两天时间设计和实施物联网(IoT)应用。

    获胜团队来自5号房间,是一家总部设在旧金山的公司,专门帮其客户开发可连接到IoT的智能产品。5号房间的团队以Roomba® iRobot®为基础创建了一款连接互联网的智能型垃圾桶,名叫iTrash。该垃圾桶由TI的超低功耗MSP430F5529 LaunchPad和低功耗SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 BoosterPack以及适用于LaunchPad的Seeed Studio Grove入门套件进行控制。iTrash智能型垃圾桶能在装满垃圾时自行去路边,还能在倒空垃圾后自行回家。iTrash设计的另一特色是安装了来自Seeed Studio的Grove传感器。这些传感器使iTrash能检测漏隙…

  • 全方位详解——玩转德州仪器(TI)全新MSP432 MCU

    摘要:德州仪器(TI)的MSP430产品系列可谓是低功耗MCU的经典之作,然而TI近期推出的MSP432 MCU更是引起了业界的诸多关注。这款全新的产品将TI MSP430所具有的卓越特性引入到了ARM领域中,通过与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,现在就让我们一起来看看这款产品的全方位详解吧!

    不久前,德州仪器(TI)宣布推出全新的超低功耗MSP432 MCU,也为我们揭开了这款微控制器平台的神秘面纱。

    相较于经典的MSP430,MSP432的命名方式到底代表什么含义呢?有人认为这是一款32位的MCU,也有人猜测这款产品集成了ARM® Cortex®内核。的确如此, TI正在将其低功耗MSP430所具有的卓越特性引入到ARM领域中。试想一下,能够同时拥有ARM Cortex-M4F内核的性能以及MSP430 MCU所具有的低功耗优势将是怎样一种前所未有的体验?凭借FPU引擎…

  • 0.9V MSP430L092 MCU 使单电池供电的产品更轻巧更绿色

    作者:Kevin Song (MSP430)

    电子产业不断发展的趋势是开发功耗更低、支持更小电池供电的产品。但是目前单体电池供电产品的系统解决方案通常并未针对这一目标进行全面优化。德州仪器 (TI) MSP430L092 MCU 可通过 0.9V 工作电压提供超低功耗,帮助实现这类产品。

    对于采用单体 1.5V 碱性电池供电的产品来说有两种主要系统级解决方案。第一种系统使用多体电池,例如两节 AAA 电池。这样会直接导致最小物理尺寸限制,因为产品尺寸受电池尺寸限制。第二种系统只有一个电池,但需要外部升压电路或使用具有集成型升压转换器的 MCU。第二种系统由于需要额外升压电路,因此并非针对最低功耗优化,而且还可通过增加其它组件而增大尺寸和成本。总之,两种系统都需求进行利弊权衡,例如较大的产品与较低的功耗,或者较小的产品与较高的功耗。

    MSP430L092 MCU 的 0.9V 工作电压无需升压电路并可直接通过单体电池运行…

  • 采用 MSP430FR5739 实现应用至物联网的连接

    作者:Priya Thanigai

    我们在上周探讨了基于 MSP430FR5739 器件的移动信用卡读卡器。MSP430FR5739 是 MSP430 系列中首款基于 FRAM 的 MCU。

    这个星期,大家不仅可以了解 MSP430FR5739 如何满足大家的能耗预算需求,而且还能了解到其如何借助便捷的 Wi-Fi 实施来支持物联网。

    现如今,几乎任何家用电器都可冠以“智能”二字作为前缀。试想一下:智能冰箱能在门没有关紧时向您发送文本消息;自动调温器可以在您有事外出期间自动调节温度;而干衣机则可在小猫咪钻进温暖的衣服堆里时发出警告。看来我们需要随时与我们所有的电器保持通畅连接,若能无线相连就更好了:)。

    如果您的应用还不能实现上述功能,也许是时候让它变得更加聪明了!

    MSP430FR5739 能处理用户所有应用的常规事务,同时还能与TI Simple Link Wi-Fi CC3000 控制器等主机…

  • 思维要摆脱存储器技术束缚:采用基于 FRAM 的 MCU MSP430FR57xx 系列进行应用设计

    作者:Priya Thanigai

    这是三篇系列技术文章中的第一篇。请您下周一定继续查阅最新文章!:)

    您是否曾有看似超越现有技术好几年的想法?是否因为无法找到可满足需求的 MCU 而将草稿设计遗忘?请拂去设计方案上的尘土。MSP430FR5739 器件在这里可帮助您重新构思不可能的设计。

    MSP430FR5739 器件是 MSP430 系列中的首款 FRAM 嵌入式 MCU,于 2011 年发布至今已应用在大量独特应用设计中,其可帮助解决系统级问题、优化设计,充分满足低能耗的需求。

    今天我们将讨论移动信用卡读取器应用,在该应用中 MSP430FR5739 的独特差异化价值可帮助解决多种挑战。MSP430FR5739 器件配有 16K 嵌入式 FRAM、5 个独立定时器、硬件乘法器、DMA、ADC 以及串行通信端口。说到移动信用卡读取器,并非所有读取器都是同等的,它们都有一些不同的风格:

    (1) 简单的磁条读取器:其中该读取器仅支持一个模拟前端…

  • 使用集成型 LCD 的应用与优势

    <p>TI拥有广泛系列带集成型 LCD 且闪存高达 512KB 的 MSP430 器件组合。现在让我们深入细节,详细探讨一些该技术可带来优势的应用。</p> <p>现在几乎任何产品都带显示屏。大家可以看到家里的各种电子产品几乎都具备显示功能,如温控器、家用电器以及自动照明开关等。如果您有些像我,可能每天早上看到显示屏上显示离起床时间还早的时候,就会连续按下止闹按钮。另外,您也有可能佩戴时下流行的运动手表,上面的显示器可用来显示您的日常活动。如果您健康出现状况,也会需要每隔几个小时就看一次显示屏,如读取监测设备上的血糖水平等。此外,大家也可通过家中的电表来监测用电情况,而这个电表也带有显示屏。种种可能,不胜枚举!</p> <p align="left">带集成型 LCD 的 MSP430 系列产品可实现轻松编码,能够在不同解决方案中控制多部平板显示器。LCD 控制器可支持多达 8 个多路复用型平板显示器。例如,用户可以用小型 7…
  • 如何判断哪款MSP430适合您的LCD应用

    作者:Jennifer Barry, TI MSP430产品事业部

    2001 年,MSP430产品线推出第一款具有集成型 LCD 的微控制器。自此,TI相继推出强大的产品系列,现已发展到可支持具有 LCD 及高达 512KB 闪存的100多种产品。由此TI为客户提供了业界广泛且具有集成 LCD 及大容量存储器选项的MCU产品。这些产品可支持各种低功耗应用。(严格地说,如今哪里不使用显示器呢?)

    随着 MSP430 的发展,各种外设, 包括我们挚爱的 LCD 都获得了发展。在最新MCU中,段数、时钟分频器以及段可编程性等特性也都得到进一步扩展。与过去相比,现在可更简单地分别控制每一段的闪烁、双显示器以及 320 段 LCD_C 的中断。如果您难以判断哪种特性在控制显示器的应用中更为重要,请参见下表,您将详细了解我们产品组合中 LCD 外设之间的差异及特性:

    现在大家已明白什么特性对各自的应用最为重要,如希望对MSP430…

  • MSP430F415 在 LCD 空调红外遥控器中的应用

    Other Parts Discussed in Post: MSP430F415

    作者:MSP430 产品技术支持工程师   郭君 

     

    摘要

    空调红外遥控器是通常由两节碱性电池供电,通过 38KHZ红外载波调制与挂机或者柜机单向通讯的便携式设备。

    由于其成本低廉,低功耗等特点不仅在空调,还在其它家电及玩具等领域得到了广泛应用。基于便携及电池供电的

    要求,系统的超低功耗及可靠性设计是首要目标之一。本文针对应用中对低功耗,高集成度的要求,采用

    MSP430F415 超低功耗 MCU,实现按键扫描,LCD 显示,红外发送等完整功能。

     

    目录

    1 空调遥控器简介.............................................................................................................................. 2

    2 系统结构和整体方案…

  • 通过使用MSP430G2452微控制器的LaunchPad Value Line开发包实现基于心电图的心率监测

    作者:Abhishek Joshi, Sourabh Ravindran, Austin Miller  - TI MSP430系统工程师

    摘要

    这篇应用报告描述了一种低成本,基于 MSP430™ LaunchPad Value Line开发工具包(MSP-EXP430G2)的监测心率解决方案,此开发工具包使用MSP430G2xx微控制器(MCU)。心电图(EKG)信号在被送到微处理器取样和处理之前已

    经被一块子板放大和过滤。每分钟心跳数据通过Lanuchpad上的反向通道UART-overUSB传送给电脑。而且,可以通过一个连接在子板上的六排针的eZ430射频(RF)目标使用 SimplicitTI™网络协议来无线传输数据。此系统电源可来自USB电源,一个CR20323伏纽扣电池,或者两个AA/AAA电池。

    目录

    1 简介 ..............................…

  • 德州仪器推出新型"金刚狼"微控制器平台,相比于业界其他任何微控制器,可使功耗锐减 50%

    功能丰富的新型 MSP430TM 微控制器平台一如既往地挑战超低功耗极限,助力客户迈近"无电池世界"

    让我们设想一下这样的几种产品:可依靠收集能量无线监测生命统计数据的医疗垫片;嵌入在运动鞋中的传感器可在运动鞋的整个使用期限内跟踪使用者的体能状况;智能程度更高的水表或气表电池寿命长达 15 年(可提供无线升级以实现优化的节能)。随着德州仪器 (TI) 推出全球功耗最低的微控制器平台,这种更智能、更环保、"无电池"的世界很快就将成为现实。这款超低功耗 MSP430 微控制器平台因其运用了激进的节能技术而拥有了"金刚狼"(Wolverine) 的代号,其功耗与业界其他任何微控制器相比至少锐减了 50%(360 nA 实时时钟模式功耗和低于 100 μA/MHz 的运行模式功耗)。基于该平台的首批器件将是 MSP430FR58xx 微控制器系列,预计将于 2012 年 6 月供货。…

  • 全新MSP430Ware 软件套件, 让您轻松写代码

    全新 MSP430Ware采用便利套件的形式提供,囊括了代码范例、产品说明书及其它设计资源,适用于所有 MSP430™ MCU 器件。我们将所有内容打包成简单易用的软件套件,使用户能够更轻松地配置外设,启动生产。

    特性包括:

    • 全新 MSP430 驱动程序库(支持 MSP430 5 系列和 6 系列器件)
    • 全面综合的 MSP430 MCU 设计资源集
    • 时尚而直观的 GUI,便于浏览内容
    • 能够作为 Code Composer Studio™ IDE 插件或者独立可执行文件的方式提供

     

      

    立即下载!MSP430Ware