各位大佬,需要一个电流采集电路,要求电流采集范围是1uA--30mA,采样电阻不可以太大,最好选择10R或者1R,或者更小,单电源供电,求推荐一个运放,谢谢
请问这个芯片单电源怎么使用的,双电源仿真可以实现信号放大,REF脚接地或者接1/2VCC,放大信号就出错了,请问怎么使用的,我需要采集1uA至10mA的电流信号,采样电阻100mR,可以做到吗?谢谢
你好,关于仪表放大器的输入阻抗一般很大,此时说的输入阻抗指的是在什么情况的输入阻抗呢?是电路开路的时候还是?另外,如果我放大器前级有传感器时,输入阻抗应该是多少呢?如图:
(左图为前级传感器)
实际电路(R417、R418、R420短接;R419、R421、C817、C143、C814删除)
1、R416电阻为1K,运放放大100,当AVDD(电流表J15)电流小于1A时,运放输出(C点)电压(输入压差*100)是对的;当电流大于1A的时,输出电压就不对了,呈现负相关并且电压值也不对。运放测试时候,外围电路全都断开了,REF短接到地,VS+接到4.2V,不知道为什么负载电流不断增大的时候,运放输出就不准了?
继续测试,把VS+从4.2V改为5V…
问题一:如果我在输入端加入了1.65V的直流参考电压。是不是就相当于已经对运放加了1.65V的共模电压了?0-3.3V供电,vcc/2做参考。
问题二:在1.65V的直流偏置基础上,再额外加上1V 50Hz的共模信号(相对REF),我该怎么判断共模抑制比的大小才合理?
问题三:如果我对1.65V产生的共模信号进行软件校准清零,再叠加1V 50Hz的共模信号(相对REF)上去,测得的值是否为真实的1V 50Hz 下的共模抑制比?
如果不正确,那怎样才能测到正确的值…
您好,我将一个压力传感器接ina333,RG的为100R(增益为1001),5V的供电,如图,左侧接插件接一个压力传感器
问题:1、VIN+和VIN-用万用表测量一个是3V一个是1.5V,没压力时不是应该一样吗?
2、输出一直是个稳定的5V,没有变化。
压力大概是0.2mV
对于输液泵,有严格的法规来控制其安全特性,例如气泡混入检测和压力/遮挡传感器。还有许多不同类型的输液泵及其可能使用的位置。这可能会使设计输液泵系统的任务变得很困难。不过,凭借 TI 品类丰富的器件,我们将为您提供合适的解决方案。精密放大器最常见的系统包括:
气泡混入传感器用于防止向患者的循环系统中输送大量空气。该信号路径将使用光学或超声波传感器来检测气泡。该信号链中的放大器将用于 ADC 的信号调节。
技术规格 |
。现在输入端接的是扭力传感器,信号幅度从几十个uv到几个mv之间变化。目前扭力传感器波形比较正常。扭力触感器用来测量电机旋转时候扭力。现在问题是
只要连接上扭力触感器,电机堵转停止时候,INA输出立马变为0.只要电机不堵转,INA333的波形可以看到一个清楚交流信号叠加在1V左右的直流信号上面。DSP就可以采样这个交流信号。堵转停止时候我们也必须采样这个信号。现在INA333输出为0,没法采样了!
现在有一款扭矩传感器,输出信号幅值从几十个微伏到几百个微伏之间。我直接用INA333放大,然后给28034进行AD采样可以不?觉得信号太微弱了,很有可能被淹没在底噪或者失调电压里面。
INA333运放失调电压是25uV,我在测量10uV的差模信号时候 失调电压会不会将我的有用信号给干扰掉,我这是一个应变计的测量电路,计算理论1个微变对应的 电压是10uV的变化
有一个电流放大电路,只想对最大值得1/3部分以下进行放大,尽可能的达到仪表运放 的 输出轨。那么就存在 电流大了后,仪表运放输出饱和钳位问题(INA输入不钳位)。通常运算放大器都有一个输出饱和恢复时间,查看 数据手册 ,仪表运放似乎就不存在一个饱和恢复时间参数。
现在请问下,INA是不是本来就没有这个参数?还是INA就根本不允许饱和 ?饱和后有什么特性?
最近用INA333做一个产品,INA333数据手册里面给的是ZIN Differential 100 || 3 GΩ || pF,,,ZIN Common-mode 100 || 3 GΩ || pF
我的理解是有100G欧姆的输入阻抗,以前用普通运放的时候,我们使用的是给固定信号,然后加阻抗器,在测信号,通过信号衰减的幅值来计算出输入阻抗。
当时的阻抗在20M欧姆左右,这个方法还是比较适合的,现在阻抗到了G级别,再加阻抗器后输出信号就是一条直线…
大家好,请问使用INA333这款芯片要另外再加一个能提供稳定偏置电压的芯片吗,还是它内部已经集成了?谢谢!