• OPA855: 如何确定光电脉冲信号的带宽

    Part Number: OPA855

    请教一下专家,对于光电脉冲信号的带宽怎么计算?APD/SIPM这种光器件接收到激光脉冲后,形成了脉冲波形,这种波形不是标准正弦波形。请问这种脉冲信号的带宽是多大,如何选择后面放大器的带宽才能保证这个脉冲信号的不失真?

  • OPA855: OPA855带宽问题

    Part Number: OPA855

    使用OPA855放大器做跨阻放大器使用,仿真结果在1K增益电阻的情况下,带宽约为430MHz,但是实物测量时增益大约为900Ω带宽也只有180MHz,使用的PCB板材为FR-4,design layout均为Datasheet推荐。请问该如何解决?

  • 运放型号推荐

    Other Parts Discussed in Thread: OPA855

    目前在选一颗用于TIA(OPA855)后级的运放,推荐下型号【放大倍数4,信号带宽≥400MHz,供电±2.5或±5V(优先),运放输出信号直接用带SMA接口的射频线缆传输到主控】

  • OPA855: 在平衡零拍探测器的构件中,使用OPA855作为跨组运放时,电阻不知道如何选择

    Part Number: OPA855

    在使用OPA作为跨组运放时,选择了隔离电阻RISO,测试电子学噪声时,会出现自激振荡,通过更改隔离电阻的阻值,并不会消除振荡峰。目前想要实现带宽100MHz,高增益平衡零拍探测器,不知道如何修改。请指教

  • OPA855: Inquiry About Using Current-Feedback Operational Amplifiers in Optical Front-End Systems

    Part Number: OPA855

    Dear TI Technical Support Team,

    I hope this message finds you well.

           I am currently working on designing optical front-end systems. Recently, I have been exploring the use of current-feedback operational amplifiers (CFOAs) in the…

  • OPA657: 仿真的增益和实际差距过大

    Part Number: OPA657
    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA818, OPA855, OPA858

    您好!
    我用一个LED和PD、以及OPA657搭了一个测试光电流的链路,如图

    LED连接AWG给正弦波信号,然后PD接收,经过TIA放大后连接示波器看波形。OPA657电路设计原理图和PCB如下

    PCB中,信号线下面的电源和地平面都挖空了,在实际测试中,我并没有焊接反馈电容。

    由于我不知道测试中光电流的大小,我测试了AWG发出10Khz和1Mhz情况下的波形幅值做对比…

  • LMH6629: LMH6629

    Part Number: LMH6629
    Other Parts Discussed in Thread: OPA855,

           我需要将一个nA,GHz级别的信号放大到mV量级,目前的做法是用LMH6629组成跨阻放大器作为第一级电路,OPA855组成比例放大器作为第二级电路,但是使用LTspice仿真后发现在10MHz到1GHz间电路的总均方根噪声达到了2.7mV,我需要将其降低到0.5mV,请问可能的改进建议。

           

  • OPA855: 跨阻放大器调试,出现高频震荡,请帮忙找到原因,谢谢

    Part Number: OPA855

    Hi,

    我在使用OPA855搭建一个带宽200MHz的跨阻放大器,实测的时候出现了10mV左右,1.5GHz的振荡,像下图这样,我需要找到原因并消除掉,请帮忙给出指导。原理图和layput我附在下面,谢谢!

  • OPA855: 输入是正弦波 ,为什么输出是一条直流线?

    Part Number: OPA855
     IG1是幅值为1nA,频率为100HZ的交流电。为什么VOUT波形没有放大50K呢,反而是一条直流线,在2.23V附近震荡
  • OPA855: OPA855

    Part Number: OPA855

    各位好,
    我使用OPA855构成反向比例放大电路时,发现了输出端具有高频的振荡现象,使用的软件是LTspice,输出端是C3和R11之间的节点,请问这是什么问题。

  • OPA855: Multiple path amplification of SiPM

    Part Number: OPA855

    Dear fellows,

    I am trying to design a readout circuit of SiPM for ToF. The first stage is TIA circuit using OPA855 (gain 50ohm) and tested okay.

    The thing is, due to the application requirement, I need to get the signal amplified…

  • OPA847: 放大器选型问题

    Part Number: OPA847

    大家好,我想设计一个前置放大电路,输入信号为2.5MHz几十mV的正弦波,想将其进行10倍到50倍前级放大,OPA847的最小放大增益应该是是21.6dB,有点不符合我的要求。请问有合适的放大器型号推荐吗,谢谢

  • OPA855: 用opa855做跨阻放大器,放大光电二极管信号时,只有直流信号。

    Part Number: OPA855

    用opa855做跨阻放大器,放大光电二极管信号时,想制作带宽200Mhz的探测器,原理图和跨阻放大部分pcb如下图所示。电路在测试过程中,发现会直接输出一个4v的直流信号。后来在1处测得0.689v的直流电压,2处测得2.609v的直流电压。后来将R5拆掉之后,发现1和2处的电压还是0.689和2.609v。请问这是什么原因导致的呢?

  • 芯片推荐建议

    Other Parts Discussed in Thread: OPA838, OPA855

    我想将一个叠加在已知直流偏置上的正弦波幅值进行放大,但是因为传统的放大电路会将直流偏置也进行放大而超过我运算放大器输出的电压范围,想请教有什么好的方法?

    如果直流偏置已知,可以利用仪表放大器做这样的尝试,但是我的信号是几M的,现在的仪表放大器带宽最大只有20多M,请问还有别的推荐的方法吗?

    对于直流偏置位置的电路,请问有什么好的建议吗

  • OPA855: 作为跨组放大电路的仿真问题

    Part Number: OPA855
    Other Parts Discussed in Thread: OPA350

    选用OPA855作为BPD双平衡的光电转换模块,调制信号三角波为10k,0-1.94V,对应激光器的调制电流为80mA至80+97mA,请问在使用TINA进行仿真时时选用被调制的电流源代替光电二极管(pd的响应度0.9A/w)吗?如果是的话请问电流源的参数如何设置?能否给我一个对应的参考仿真设计电路?谢谢

  • OPA855: OPA855空载FFT频谱存在突起问题

    Part Number: OPA855
    Other Parts Discussed in Thread: LM27761

    在激光雷达应用中的BPD双平衡探测器选择OPA855作为跨阻放大器,基本电路如下图:

    1.电路上电不接光,PCB空载R32输出的FFT频谱如下图在150MHz存在突起,目前无法消除

    针对上述现象,请问有什么解决办法吗?

    2.论坛中关于OPA855的TIA电路设计中补偿电容似乎十分重要,但是我在实际应用过程中添加1pF的电容,OPA855输出就会产生振荡减小电容值振荡现象依然存在…

  • OPA855: 高频运放输入输出的相位差由哪个性能参数决定

    Part Number: OPA855

    最近想用运放做一个能通过高频正弦波的电压跟随器和TIA电路,我在选择芯片进行仿真时,发现输入信号和输出信号会存在相位偏差,我想知道运放的哪个参数会影响这个相位偏差?而对于输入信号和输出信号的幅度差,我想大概是与带宽增益积有关,因为我这是小信号

  • OPA855-Q1: 请教下怎么用LTspice做OPA855的压摆率的仿真

    Part Number: OPA855-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: OPA855

    OPA855用作电压跟随器工作不正常。。。

  • OPA855: OPA855使用的时候对供电电压和偏置电压的稳定性要求高吗?可以用电阻分压的方式提供偏置电压吗?

    Part Number: OPA855

  • OPA855: OPA855:如何增加 TIA 的增益带宽

    Part Number: OPA855

    你好! 

          我有一个项目需要用PD接收强度为0-1uA,频率为2.5M-500M的正弦空间光信号,现在选定的PD型号为滨松光电的G11193-02R,其参数如下图:

    我想用OPA855作为跨阻放大电路和二级放大路的核心元件来实现该空间光的接收与预放大,希望得到的信号幅度理想800mV,最小200mV,我的电路形式如下图,

    希望大咖帮我指导分析一下电路形式是否可行?参数如何修改?

    如果不可行,希望推荐一个可行的方案。

    谢谢!

    谢谢!

  • OPA855: 基于OPA855的TIA和二级放大电路设计存在饱和震荡的问题

    Part Number: OPA855

    您好,我现在需要设计一款输入电流为0-1000uA的APD前放电路

    当输入电流超过OPA855的3VPP的幅摆的时候,会出现如下图所示的震荡,请问该如何解决

  • OPA855: 我是运放的初学者,自己摸索着设计了一个跨阻放大电路不知道该电路是否稳定麻烦各位帮忙看一下需要改进的地方

    Part Number: OPA855

    主要用于APD激光测距的接收模块,包括一级的TIA电路和二级放大电路

  • OPA855: 用于TIA电路时,当输入电流为0,OPA855存在70mV左右的输出

    Part Number: OPA855

    电路如图所示,当PD无光输入时(暗电流1nA以内),电路的输出output存在70mV左右的直流输出。理论上输出应该是uV量级,没有找到输出存在偏置的原因。

  • OPA855: OPA855和OPA858器件如何选型,目标为20 nA 100MHz的光电信号,探测器电容10pf。

    Part Number: OPA855
    Other Parts Discussed in Thread: OPA858,

    我的目标是20 nA的电流在100 MHz带宽上放大到至少10 mV级,探测器的电容为10pf。为了提高带宽,我使用了T型电阻网络和两个运放构成AFE。我想提问

    1. opa855为双极性输入,opa858为cmos输入,似乎使用opa858会有更好地信号的质量,尤其是在电流仅为nA量级的情况下。但是opa855有着更高的带宽,我该如何取舍这些因素。
    2. 目前我只在TINA上大概实现了50…
  • I-V转换电路及opa选型

    Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA859, OPA657, OPA847, BUF634A

    在激光雷达链路里,我们需要采集BPD端的电流,范围±10mA,正弦信号,输出电压±2V,电路带宽希望能到200M-300MHz,推荐下OPA型号

1 2 3 4 5