• OPA847: 反馈电容该如何选配,1K放大,想实现300M的平稳带宽是不建议使用吗?

    Part Number: OPA847

    我使用OPA847作为放大器一级,使用的光电二极管为5V偏压,0.8pf。在使用opa847作为一级放大电阻选用的为1K,目前使用的反馈电容为1.2pf,想实现300M的平稳带宽。但在实际测试中,发现使用的cf总是与芯片手册上的理论电容值对不上,只能盲调来将输出的S21图像调的略微平坦?请问这个主要是什么问题导致的,还是opa847放大1K的信号不稳定?

  • OPA847: JFE150与OPA847搭建的电路震荡,如何解决?

    Part Number: OPA847
    Other Parts Discussed in Thread: JFE150

    小电流放大器原理图如下,制作了PCB后发现无输入情况下输出振荡,请问如何解决,是不是需要加去耦电容或者其他的改进方法? JFE150的Vds=2.5V,Vgs=-0.3V,输出如下图所示

  • OPA847: Pspice for ti 无法使用这个器件

    Part Number: OPA847

  • OPA847: OPA847的频率衰减问题

    Part Number: OPA847

    我想要用OPA847放大一个40Mhz 200mV左右的正弦波,然而照图焊上后频率衰减很大,或者说基本没有放大作用(2.1M时看不到波形了)。我不是很了解高频下的匹配阻抗,但仿真是能够放大的。电阻是按照仿真图焊接的,反馈电阻为471+331 = 800R

  • OPA847: 如何在仅有+3.3V供电的情况下,通过DC-DC电源芯片为OPA847供电

    Part Number: OPA847

    之前调试跨阻放大器的时候,考虑通过3.3V转5V,再通过电荷泵(TPS60403DBVR)转为-5V。

    但是在测试中发现电荷泵输出电压实际为-4.7V,与实际的-5V不符,整个跨组放大器电路无法运行,我是用辅源串接给出-5V后才能正常工作

    想请教一下如何使用现有的芯片和模块在单极性电源供入的情况下给OPA847供电

  • OPA847: 放大器选型问题

    Part Number: OPA847

    大家好,我想设计一个前置放大电路,输入信号为2.5MHz几十mV的正弦波,想将其进行10倍到50倍前级放大,OPA847的最小放大增益应该是是21.6dB,有点不符合我的要求。请问有合适的放大器型号推荐吗,谢谢

  • OPA657: 我用OPA657,和OPA847分别做了个跨阻放大器,我想知道则两个运放的最大输入电流是多少?

    Part Number: OPA657

    我知道输出电压=输入电流*反馈电阻;

    假设反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗?

    芯片的最大输入电流我在手册里并没有看到。同理其他的运放芯片也没有这个参数。

    那我需要怎样来确定或者计算某个运放的最大输入电流呢?

  • OPA656: 噪声大;且随反馈电阻增大而增大

    Part Number: OPA656
    Other Parts Discussed in Thread: OPA847,

    如图,电路输出VM2波形如图1所示。输出的波形的尖峰噪声很大。随着反向比例运放的反馈电阻的增大,噪声和信号同步增大(从开始的看不见信号和噪声到信号饱和),但是从噪声明显到信号饱和的过程,噪声感觉有慢慢变小,但是还是明显。这里有2个疑问:

    1.这里的尖峰噪声来源是什么? 如果是来源于电源的纹波,那么应该算是共模信号,那么应该会被抑制,而不是和信号同步增大。

    2.如何减小这种噪声…

  • OPA657: TIA电路输出严重失真

    Part Number: OPA657
    Other Parts Discussed in Thread: OPA656, OPA847, OPA2227

      如图,当不加后面的同向放大时,输出VM1是正确的如图1所示;当加上后面电路后,电VM1的交流量变大了,同时当C1等于4pF时,VM1开始出现矩形失真如图4,继续增大C1的值如10pF,失真加重,直接输出方波。请问这是什么原因。之前在实验中碰到过类似的现行5023.TI_cum.TSC

  • OPA657: TIA电路仿真相关问题

    Part Number: OPA657
    Other Parts Discussed in Thread: OPA847

    如图所示,图一图二都家里2.5V偏移。但是图一的交流输出VM1只有20mV VPP,但是图二加上后级放大后,VM1交流电压有1V VPP,请问这是为什么。电流源参数两幅图一致如图一所示。

  • OPA847: 请问运放构成MFB或者SK型滤波器时怎么计算运放的噪声呢

    Part Number: OPA847

    在观看TI撰写的放大器噪声系数计算的文章中,只写了纯电阻构成的运放电路的噪声计算,但是当运放构成MFB型滤波器或者SK型滤波器时怎么计算运放电路的整体的噪声呢???

  • OPA847: 是自激震荡还是回拨反射

    Part Number: OPA847
    Other Parts Discussed in Thread: OPA227

    反向比例运放直接接SMA线接示波器,产生62Mhz的正弦震荡波(如图3,4),当讲输出的SMA线弯(不同角度弯折导致不一样的干涉波形)折或者用手碰触输出SMA口的地端(或者用手触碰变阻器R5上方的一字凹槽金属),波形会产生如图1所示的雷士干涉信号波形。请问这中现象是由于阻抗不匹配(图5的50欧姆电阻去掉了,没去掉好像也会这样)导致的吗?将R5短路该现象依然存在(之前一直怀疑是自激震荡…

  • OPA847: 使用tina 9模擬opa847之輸入電容Ccm, Cd

    Part Number: OPA847

    各位大神好

    我想使用tina模擬opa847之輸入電容Ccm, Cd

    opa847是從官網上面下載的

    模擬的電路是照AN-1516 SPICE Universal Test Circuits (Rev. F)第17頁所說的形式,如下圖

    而我的電路模型如下圖

    電源是使用+-5 [V](依照opa847的datasheet),其他的被動元件都沒有改變,模擬結果如下

    取了-3 [dB]的BW之後照第1 張圖的公式計算得到

    Ccm = 4.765e-13 …

  • OPA847: 失调电压导致输出饱和

    Part Number: OPA847
    Other Parts Discussed in Thread: OPA657

    如图,OPA847的输出直流偏置导致高电平到达输出上限电平3.5V,导致信号出现平顶。问题是:为什么不是上面的信号全部出现削顶,例如对于信号的最小值,都是平齐的;感觉上面的峰值,只要有一点超过3V就会直接拉到3.5V的平顶上面去(跳变),请问这是什么原因?

  • OPA657: 结成反向比例运放,运放烧毁

    Part Number: OPA657
    Other Parts Discussed in Thread: OPA847

    如图,两个芯片均为OPA657, 下方未ITA电路;上方未反向比例运放:Rg=1K,Rf=62k,Cf=0;原本反向比例运放是用的OPA847,由于它产生直流偏移,所以想用657来代替,但是焊接好后,发现芯片冒烟了;不知是什么原因。测试过芯片电源引脚电压正常。

  • OPA847: 单电源电路放大信号噪声大

    Part Number: OPA847

    按芯片手册搭建的OPA847单电源放大电路(图左到右:芯片手册、实际电路、调试示波器),实际传感器的输入信号为幅值-200mV左右,脉宽300ns的脉冲信号,实际调试中芯片放大倍数正常,但是噪声大,信号小幅震荡(图中黄色曲线为输入,绿色线为输出),更改了电路中的电容容值也没有明显改善,C1电容接入会产生更大噪声,请问为何发生这种情况,该如何改进呢?

  • OPA847: OPA单电源放大信号

    Part Number: OPA847
    Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA387, TLV376

    目的是利用OPA847做一个脉冲信号(100mV,脉宽200ns,频率5K,)的放大电路,电路图已贴上,由于没有负电源,想用5V直流单电源。

    调试结果是没输出,TP1处电压是0.12V左右,TP2处电压2.7V,无信号。

    硬件菜鸟,请问各位老师,如何更改,如何调试呢

  • I-V转换电路及opa选型

    Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA859, OPA657, OPA847, BUF634A

    在激光雷达链路里,我们需要采集BPD端的电流,范围±10mA,正弦信号,输出电压±2V,电路带宽希望能到200M-300MHz,推荐下OPA型号

  • OPA847: SMA输出的高频信号通过一个镊子滤除掉了

    Part Number: OPA847

    如图信号通过SMA接口送到虚拟采集卡测量,带有很大的高频噪声如图1,此时用一个镊子如图4按在SMA的信号脚上,噪声消失如图2、3; 镊子的尖头和手握的部分并不导通(有绝缘涂层);若戴着手套操作则无法去除效果消失;将镊子换成一段杜邦线,一头连接SMA信号脚一头用手握住也可。不知到这个时什么原因;电路采用OPA847高速运放,反向比例放大电路。

  • OPA847: 接入传感器后效果异常

    Part Number: OPA847

    我利用OPA847搭建了一个同相比例放大电路,放大100倍,当输入为信号发生器产生的信号时放大效果正常。目前我需要对一个传感器件做检测,利用矢量网络分析仪S21模式,将放大电路串接在传感器件之后,经矢量网络分析仪发现增益反而由-20dB降至-70dB。请问这是为什么呢?

  • OPA847: ADS仿真文件使用咨询

    Part Number: OPA847

     您好!我下载了OPA847的ADS model并且想在ADS中使用该器件,但不知道该如何导入,压缩包中有一堆文件,不确定是选用哪个文件以及如何操作。请问有人可以解惑一下吗?感谢

  • OPA847: 输出波形出现交越失真

    Part Number: OPA847

    使用OPA847构建反向放大电路,增益为-15,在频率超过5K时出现明显的交越失真,增益也下降很大。请问这 是什么原因?

    图中是输入为100mV,频率 20K时的输出波形。

  • OPA847: 《zhca479-跨阻型放大器应用指南》中公式2的由来

    Part Number: OPA847

    实际上此问题与器件型号无关,因为要填一个,所以填了。

    问题1:关于《zhca479-跨阻型放大器应用指南》这个手册中的公式2的由来。

    为了推导此公式,我找下TI相关的文献,我的理解如下:

    达到 2 阶 butterworth 频响,即Q=0.707,当存在补偿电容CF时,根据跨阻放大器的传递函数,Q值可化简为《sboa122-Transimpedance Considerations for High-Speed》的公式10

    带入到Q=0.707,得出的结论与公式不符…

  • OPA847进行跨阻放大震荡,无法理解其中奥妙,求高人指点

    Other Parts Discussed in Thread: OPA847

    如图所示是使用OPA847进行跨阻放大的电路,在测试中发现跨阻放大在无光照情况下会输出一个500Mhz,300mV峰峰值的正弦波,按照官方手册计算公式这个跨组放大带宽在68Mhz左右,为啥有反馈电容还是震荡?后来去掉APD,将输入直接接地不震荡,将输入悬空继续震荡,后来将反馈电容去掉之后悬空和加上APD都不再震荡(测试时断开后级连接,直接测输出),这是什么原理?希望有人帮忙分析一下。

  • OPA847电路输出

    已经焊好了,一个两级运放,放大倍数20*5.但是不能正常工作,在没有输入的情况下,第一级输出有3点几伏。经检查,电源供电正常。是个4层板,中间两层是正负电源,外面两层是地。求问为什么?原理图和手册中的电路图如图所示

1 2 3 4 5 »