• XTR111: 4-20ma放大到0-160mA输出,负载共地的恒流输出电路

    Part Number: XTR111

    需要设计4-20ma放大到0-160mA输出,负载共地的恒流输出电路,能推荐一款类似XTR111的电流发送芯片吗?

    要求电流输出范围0-160mA,恒流输出,负载共地

  • XTR111: XTR111无输出

    Part Number: XTR111

    你好,请问问下

    1.图中标黄的这句话意思。是直接理解为OD没有什么用吗?

    2.如下图

    这个典型应用中,有一块板子无输出,我维修时找不到问题。

    查的情况如下:供电电源正常,焊接目视无问题,IC输出的基准3V在误差范围,Q1\Q2型号焊接正常,但是EF上的断线故障灯LED1常亮,实际上Iout对地接100R电阻着,即使直接对地短路,也不会灭,

    另外3脚VG测试14V左右,关键2脚IS电压对地为0V,有点怀疑是IC关闭状态。

    还能排查什么?

  • XTR111-2EVM: 目前遇到问题,当Vout触碰24V,VTR111烧毁,去除D1则XTR111不烧毁,撤销上面干扰后,系统正常运行,不知道是为什么?

    Part Number: XTR111-2EVM
    Other Parts Discussed in Thread: XTR111

    目前遇到问题,当Vout触碰24V,VTR111烧毁,去除D1则XTR111不烧毁,撤销上面干扰后,系统正常运行,不知道是为什么?

  • XTR111: 随着输入电压从0-5v变化时,输出电流一直是16ma左右,没有任何变化,哪里电路出错了吗?

    Part Number: XTR111

    原理图如下,是按照官方给的图做了一点简化:

    上电之后,pin5可以输出5.0v电压,比较正常。

    但是当我再j2端调节电压从0-5v变化时,j1段测量到的电流一直是16ma左右,没有任何的变化。

    请教一下是什么原因吗?

     

  • XTR111: 在设计实现XTR111应用电路图1时,我发现当输入5V时并没有电流输出,我想知道这个电路能否实现如图2中的仿真电路,还有一个小问题就是OD引脚是否需要接地,如有回答感激不尽!

    Part Number: XTR111

  • XTR111: 在设计实现XTR111应用电路图1时,我发现当输入5V时并没有电流输出,我想知道这个电路能否实现如图2中的仿真电路,还有一个小问题就是OD引脚是否需要接地,如有回答感激不尽!

    Part Number: XTR111

  • XTR111: 使用DAC8568+XTR111组成多路4-20mA输出电路,多路输出时电流不稳定

    Part Number: XTR111
    Other Parts Discussed in Thread: DAC8568

    使用DAC8568输出0-5V,电压通道接XTR111输出0-25mA

    单路输出精度可满足使用,但是8路全都输出20mA时,整体电流会下降0.3-0.4mA。

  • XTR111: VSB输入12v vin5上电测量set5v regs5v Is5.几v vg11.5v J1没有电流

    Part Number: XTR111

  • RE: XTR111: 输出保护电路设计相关问题

    Other Parts Discussed in Thread: XTR111

    在输出端进行信号线浪涌试验,会使得XTR111损坏(尤其是负电压浪涌),请问有什么好的方法在输出端进行保护吗?

  • XTR111: 输出保护电路设计相关问题

    Part Number: XTR111

    XTR111外部电流限制电路的工作原理是什么?

    R6,R7电阻阻值为什么是15Ω,是否可以选择其他阻值?

    实际应用中如何根据情况选择R6,R7电阻和C3电容的大小,以及合适的过压保护电路,谢谢

  • XTR111: XTR111AIDRCR

    Part Number: XTR111

    AO不连接负载时,AO输出对地电压24V正常吗

  • XTR117: 8路DAC连接8个XTR117,输出电流异常

    Part Number: XTR117
    Other Parts Discussed in Thread: XTR111,

    XTR117不能这样使用吗?   针对多路输出,用XTR111可以吗

  • XTR111: xtr111 无法输出电流

    Part Number: XTR111

    这里是我的电路图 当vin不输入时,ef为4.3v,当vin输入1v时,ef就被拉低了。是不是我电路原理图哪里画错了。

  • XTR111: 静态功耗大

    Part Number: XTR111

    电路图如图,目前遇到的问题是静态电流大约6mA,大概会是什么问题导致的

  • XTR111: 输出做隔离的话,是不是需要把OD及EF两个信号与MCU之间做数字隔离

    Part Number: XTR111

    如下所示电路设计,XTR111引脚的信号是不是共地的,如果我想要做隔离,是不是需要把OD及EF两个信号与MCU之间做数字隔离?,这边有什么建议吗

  • XTR111: 如下电路设计24V供电,0.5~2ma可调恒流源设计,带载能力怎么计算,有多大

    Part Number: XTR111

    你好,请问使用XTR111做电压到电流的转换,能否实现平滑可调,范围0.5-2mA,精度优于±0.005mA的恒流源输出,参考设计如下,负载能到20kohm吗,能否帮忙计算一下并提供计算过程

  • XTR111: 24V供电的话,电流0~2mA, 它能带动多大的负载

    Part Number: XTR111

    如下设计,如果VSP是24V供电,想知道能接多大的负载,如果0~2mA它能带动10kΩ的负载吗,从Vsp到下面会有多大的压降

  • XTR110: 设计4-20mA输出

    Part Number: XTR110
    Other Parts Discussed in Thread: XTR111,

    1、XTR110KU 进行4-20mA电流输出设计,支持HART信号吗?

    XTR111输出4-20MA设计相对更简单,根据经验,它不支持HART信号,是吗?

    2、 XTR110进行ZERO 与Span设计时,需要使用到可调变阻器,可否设计时使用固定阻值的电阻,后面调试根据目标输出值调整合适的阻值,找到符合输出的电阻阻值后批量生产时,这样对应位置的变阻器就使用固定阻值的电阻。不想使用变阻器的原因是…

  • XTR111: XTR111 0-5V输入4-20mA输出问题

    Part Number: XTR111

    您好,我想请教一下根据公式Iout=10(Vin/Rset) 如何能使0-5V转换成4-20mA,我输入0V怎么才能变成4mA ,不太明白,如下图原理图,是否需要改进让它能从0-5V转换成4-20mA,还是说只能通过DAC电压输出0.8V-4V能确保输出4-20mA 谢谢!

  • XTR111: 不能输出电流

    Part Number: XTR111

    电路图如上,现在已经去掉L8和C230,电源直接供给芯片,负载接的100欧姆电阻,测量A点的电压电流都是0,REGF  3V,EF  4.1V ,Q1三个脚都是13.5V,TP10和VEST是1.8v,电路无输出

  • XTR111: PIN6,Vin未接输入电压,测得输出电流34mA

    Part Number: XTR111

    问题:Vin未接输入电压时,芯片输出电流34mA,使用万用表测量了以下电压:

    1、测量PIN6 Vin电压,发现该引脚电压1.2V-1.5V,此时Vin未接输入信号,应当为0V

    2、PIN4、PIN5分别为3V和5V,没有问题

    3、PIN7,电压为8-9V,有问题,应该等于PIN6:0V

    测试时,我将R9断开了,原理图和PCB如下:

  • XTR111: XTR111只是一款支持三线制的4-20ma变送器芯片吗?能否支持二线制?

    Part Number: XTR111
    Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR106, XTR101, XTR105, XTR112, XTR108, XTR116, XTR115

    XTR111只是一款支持三线制的4-20ma变送器芯片吗?能否支持二线制?我目前的应用是要设计二线制的电流变送器。但是看手册好像XTR111只支持三线制。请问还有其他芯片支持二线制吗

  • XTR111: 输出电流信号地与电源供地问题

    Part Number: XTR111

    1)以上电路,开始5引脚VREFG输出正常5.4V, 4引脚3V左右,6引脚从DAC给3.00V,输出12ma没有问题,板子电源和信号、加热供地,开启加热后,电流输出12ma正常,5引脚VREFG输出变成3.6V,电流输出12ma正常;片子稍微发烫;

    2)以上电路,能不能直接用电流表测量输出电流 I1和AGND之间不串电阻,直接测试输出电流。

  • XTR111: 输出线性度不够

    Part Number: XTR111

    我设计的XTR111电路,在低输入时线性度很差,VIN为0-10v输入,Rset为5K,对应输出0-20ma,但结果是输入在0-2v时线性度极差。例如输入1.25v信号时,输出只有不到1ma,此时测量Is电压为22v左右,EF输出高电平,Vset也约为1.25V.

  • XTR111: 输出为电流,但是不受输入Vin控制,而是恒定偏高的输出,还请予以解答

    Part Number: XTR111
    Other Parts Discussed in Thread: DAC7562

    问题描述:在“仅短接电流表”或再“200Ω电阻+电流表串接”两种情况下,电流输出均为28mA(即不受负载阻值影响,且这个电流大小似乎是接近芯片输出极限了已经),并且也还不随输入电压Vin变化(人为用程控电源提供,0~5V下均是28mA输出)

    背景描述:整体设计参照贵司的xtr开发板,基本仅在参数细节上略有差异。在系列测试后…

1 2 3 4 5 »