我想用两块AWR2243作为雷达的发射机和接收机使用,请问AWR2243能否支持单独的收发功能?如果可以的话应该如何设置?
user6601938 说:没有做过校准;请问校准对实验结果影响大吗?
你可以在一个空旷的环境下,用角反测试一下。走廊的墙壁反射也是很大,而且有多径效应。
user6601938 说:这段注释(图中红线已圈)是不是有误啊,这个64是循环次数吧,Number of chirps per frame应该是12*64=768吧。
是的。
user6601938 说:另外我看手册上户外实验是9TX,我现在按照lua脚本是12TX,16RX,请问怎么改参数,然后改了参数后续MATLAB处理相关数据怎么修改…
您好,现在用的是MMWCAS-RF-EVM和MMWCAS-DSP-EVM,目前都是按照手册步骤操作的,能采集到数据。但有如下问题
但为什么还会报错(如下图)
2 我的实验场景是走廊过道,两侧都是墙壁(瓷砖墙面),前方站了两个人(静止相邻的),MATLAB处理的结果如下
跟手册上户外检测结果相差很大,想请问有哪些原因造成的…
你好,
如果硬盘上数据是全的,你可以参考下面的章节直接读取硬盘上的数据:
mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf
8.1.2 Using WinSCP
十分感谢您的耐心回复,目前能正常工作,还想请教一下关于后处理的问题:可以直接使用cascade的matlab例程吗?还是说需要另做修改,TI官方给出的后处理程序是否考虑到用户会随意配置收发天线的数量?还是cascade的例程只针对12发16收的情况?
TI的工作人员您好:
还是针对AWR2243 4芯片的级联DSP+RF板子中的BF模式参数配置问题。
在TI的手册里面,针对nchirp_loops(number of per frame)这个参数是可以配置最大到255这个数值的,并且手册上也给了相关案例:如图
我在实际配置板子的时候,发现一个奇怪的现象,在板子给的matlab配置例程里面 nchirp_loops(number of per frame)一直是64…
您好,我使用您提供的配置脚本后,运行默认的capture脚本,还是出现了问题,以下分别是出错时mmwave studio的界面、winscp中捕获数据的情况、运行报错日志,此外我还将使用的脚本8686.4T16R.zip上传,方便您检查,期待您的回复,十分感谢
TI的工作人员您好:
我在AWR2243 4芯片级联板子调试BF模式时发现了一些问题,想请教一下解决方法。
问题是这样的:matlab在进行BF参数配置时,如果使用TI的参数,可以配置成功,并且传输后PC文件里面包含idx,bin文件,如图:
当我对matlab中BF参数修改时,配置和抓捕脚本均可以执行,查看SSD内部,数据完整。但是传入至PC端的文件中数据文件缺少idx.bin文件,导致matlab后处理无法正常进行…
该雷达对人的最大探测距离
你可以在下面的文档找到相关信息:
4.2.3.2 Pedestrian Long-Range Detection
In this test a pedestrian jogging from 30 m to 140 m. The AWR2243 Cascade RF board is running in 9-TX
beamforming mode.
The range profile shows the pedestrian at 120 m with 20-dB SNR…