• TLV320ADC3101: 输入1kHz,输出变成了2kHz,并且有其他频段的噪声

    Part Number: TLV320ADC3101

    1.输入1kHz的正玄波,输出变成了2kHz。并且有其他频段的干扰。

    2.不接任何输入的时候,有大约25db的噪声信号,频率大概在45Hz-100Hz。

    I2S模式,MCLK=12.288M fs=48k BCLK=1.536M,16位

    寄存器配置如下:

    I2CWRITE(I2C_ADC31, 0, 0X0);
    I2CWRITE(I2C_ADC31, 1, 0X01);

    I2CWRITE(I2C_ADC31, 4, 0X03);//use…

  • TLV320ADC3101-Q1: TLV320ADC3101-Q1采集波形有不平滑,请帮忙看下是哪里配置有问题

    Part Number: TLV320ADC3101-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

    配置了32000采样率,时钟有bclk提供(Generating Master Clock from BCLK

    reg配置如下:

    采集数据波形不平滑,如下图所示,(输入信号159Hz,340mV vpp)

    请帮忙看下这个配置有什么问题,谢谢。

  • TLV320ADC3101: 在linux系统下,TLV320ADC3101可以在设备运行过程中,可以实时修改CODEC的采样率吗?

    Part Number: TLV320ADC3101

    请问:在linux系统下,TLV320ADC3101可以在设备运行过程中,可以实时修改CODEC的采样率吗?

    采样位数,增益这些呢

  • TLV320ADC3101: 音频论坛

    Part Number: TLV320ADC3101
    Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

    声音经过3.5头从TLV320ADC3101的IN2L,IN2R进,PAG->ADC i2s 到soc,测试i2s总线,发现只有一路数据输出

    如果模拟音频信号从IN2进来,配置寄存器17为0xf,寄存器18为0xf0,右路没声音输出,发现配置右路进,ADC出无论左或右都没
    还有一个现象,寄存器11的值为0x41(右侧ADC溢出标志),如果把寄存器18改为0xff…

  • TLV320ADC3101: TLV320ADC3101 两路音频差分输入,linux驱动移植

    Part Number: TLV320ADC3101

    如下图示,现在是要配置TLV320ADC3101 两路音频差分输入;问下linux下TLV320ADC3101音频这块驱动怎么配置、移植。

    需移植到i.MX 8M Mini平台

  • TLV320ADC3101: 想要把TLV320ADC3101当成ADC用,获取到采样值后需转换成信号输入电压值。

    Part Number: TLV320ADC3101

    想要把TLV320ADC3101当成ADC用,获取到采样值后需转换成信号输入电压值。

    查看了下ADC3101的数据手册,ADC位数是设置的吗,在哪个寄存器设置,以及ADC的基准电压是多少,数据手册没有看到?

    ADC输出之后经过内部mini DSP进行信号处理了,能否配置内部mini DSP旁路出来;

    我只要获得采到的信号值对应转换成输入信号电压大小,当成普通应用的ADC器件。如何换算?

  • TLV320ADC3001: TLV320ADC3001声道号对应不上

    Part Number: TLV320ADC3001
    Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

    问题描述:调试音频CODEC,通过arecord进行声音录制验证。通过信号发生器产生正弦波信号(模拟声音信号)接入设备,使用arecord -D hw:0,0 -c 3 -d 5 -r 44100 -f S16_LE test.wav,生成的test.wav文件用软件“cool edit Pro”打开。测量波形频率,声道一文件波形频率实际对应设备声卡的左声道接入信号频率…

  • TLV320ADC3101: 提供一下DTS配置模板,或者相关的DTS文件路径

    Part Number: TLV320ADC3101

    Linux/TLV320ADC3101:Linux/TLV320ADC3101:提供一下DTS配置模板,或者相关的DTS文件路径

  • TLV320ADC3101: 基准和转化公式

    Part Number: TLV320ADC3101

    Dears:

      我想用TLV320ADC3101做AD转换,请问其基准和转化公式是怎样的呢?

  • TLV320ADC3101: 的ADC转换位数和基准电压

    Part Number: TLV320ADC3101

       打算用TLV320ADC3101采集3路MEMS加速度的电压信号,查看了下ADC3101的数据手册,ADC位数是设置的吗,在哪个寄存器设置,以及ADC的基准电压是多少,数据手册没有看到。

  • TLV320ADC3101: 如何实现立体声-双声道

    Part Number: TLV320ADC3101

    你好!

          1、项目中,我们只接一个模拟MIC(IN2RP),IN2LP不接MIC-悬空。

           2、ADC3101做slave

          问:我们录音后,播放录音发现只有右边喇叭有声音,我们想实现立体声-双声道,请问如何实现?

    谢谢。

  • TLV320ADC3101: TLV320ADC3101: 电压测量传递函数

    Part Number: TLV320ADC3101

    https://e2echina.ti.com/support/audio/f/audio-forum/215070/faq-tlv320adc3101/676081?tisearch=e2e-sitesearch

    这个帖子上的 电压传递函数中,1.35V对应输出0,这个1.35是根据什么确定的呢?是任何时候输入低于1.35都输出负值adc吗?

    这个传递函数在手册中并未见到,能提供相应文档吗?

  • [FAQ] TLV320ADC3101: 电压测量传递函数

    Part Number: TLV320ADC3101
    Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100

    问:施加到 TLV320ADC3101 和 TLV320ADC3100 器件的输入电压与产生的输出代码之间的传递函数关系是什么?

  • TLV320ADC3101: TLV320ADC3101 这个Fs跟 mclk的频率关系

    Part Number: TLV320ADC3101

    TLV320ADC3101 fs 跟mclk频率是什么关系,

    这里描述的  filter mode 是什么东西,怎样配置才是filter mode =0

    when filter mode (page 0 / register 61)
    equals zero; otherwise, N equals the instruction count from the ADC processing blocks (see
    Table 6). The
    master…

  • TLV320ADC3101: TLV320ADC3101 pll_clk 输出倍频参数跟频率是什么关系(x(RxJ.D)/P --手册上写的这个是什么意思?)

    Part Number: TLV320ADC3101

    TLV320ADC3101 pll_clk 输出倍频参数跟频率是什么关系(x(RxJ.D)/P --手册上写的这个是什么意思?)

    我配置了pll,

    PLL_CLKIN输入bclk 1.536M

    输出pll_clk 为41M,修改了如下几个寄存器的值,pll_clk没什么变化,请问这是为什么呢?

    P0:0x05(5) [PLL P and R -VAL ] (11h)
    P0:0x06(6) [PLL J -VAL ] (4h)
    P0:0x07(7)…

  • TLV320ADC3101: TLV320ADC3101 pll_clk怎么输出,配置参数应该怎么配呢?

    Part Number: TLV320ADC3101

    您好,我想把pll_clk时钟输出看下,配置了:

    0x34  0x10( Page 0 / Register 52,DMDIN output = CLKOUT output

    0x19 0x01 (CDIV_CLKIN = BCLK,配置成PLL_CLK没输出,想尝试bclk是否ok

    BCLK是外部输入,这样配置后,从GPIO1并没有时钟输出,请问这样配置正确吗?

    另外也尝试配置了 0x35 0x06(DOUT = CLKOUT output…

  • TLV320ADC3101-Q1: TLV320ADC3101这个ADC的采样率如何配置成96kHz的,我看手册上写要用dual-rate mode 这个怎么配置寄存器呢?有没有手册说明,谢谢。

    Part Number: TLV320ADC3101-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

    TLV320ADC3101这个ADC的采样率如何配置成96kHz的,我看手册上写要用dual-rate mode 这个怎么配置寄存器呢?有没有手册说明,谢谢。

  • TLV320ADC3101: 您好,我想了解文档中滤波增益的条件,是怎样设置的?具体含义是什么?谢谢

    Part Number: TLV320ADC3101
    Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

  • TLV320ADC3101: 我们公司买了EVM,申请pure path 一个月了,没有任何答复确认是通过还是不通过,能不能帮忙解决?

    Part Number: TLV320ADC3101

    我们公司买了EVM,申请pure path 一个月了,没有任何答复确认是通过还是不通过,能不能帮忙解决?项目年底要上线,我这ADC还没调好,很着急

  • [FAQ] 【分享】如何配置音频CODEC和ADC上的PLL

     

    为CODEC和ADC配置PLL或时钟方案似乎是一项艰巨的任务。由于PLL的设计是为了接受广泛的输入时钟,无论是常见的还是不常见的,有很多方法来配置它,这样做很容易迷失方向。这就是为什么我们有一个PLL CODEC/ADC Calculator,帮助您确认您的PLL配置!

    Audio CODEC/ADC PLL Calculator可以在这里找到:

    www.ti.com/.../slar163

    要开始使用这个工具,里面有一个Table of Contents,它提供了设备系列及其各自的PLL/Clock…

  • [FAQ] 【分享】音频CODEC和ADC:常见噪声问题


    在一个系统中产生噪音的原因有很多,下面列出了最常见的原因(不按特定顺序排列):

    1、带外噪声

    2、PLL配置不正确

    3、ASI(音频串行接口)配置不正确

    4、地平面噪声耦合

    5、电源

    带外噪声是一个非常常见的问题,通常不考虑。带外噪声是由CODEC/ADC内的数字切换产生的高频噪声。当将模拟输出连接到D类放大器时,这种噪声会被混叠到音频频带并影响输出。带外噪声可以通过在模拟输出端增加一个截止频率约为30khz的低通滤波器来解决。

    在CODEC/ADC中错误地配置PLL和ASI也会导致噪声问题。PLL和ASI总线都提供了以多种方式配置的能力…

  • TLV320ADC3101使用AGC功能的问题

    Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

    Dear TI Expert,

    我们有个客户,产品上使用了TLV320ADC3101,不使能AGC功能时,使用固定PGA增益已经实现了录音功能。

    但是,噪声较小时灵敏度不够;而灵敏度足够时噪声很大。开启AGC功能时,不知道如何实现抑制噪声并保证灵敏度。

    能否调整target level,noise threshold,debounce等参数来达到较理想的噪声抑制效果?或者有其他的建议?多谢。图片在楼下贴上

  • TLV320ADC3101_EVM差分配置问题

    Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

    如图中的红框中的是差分输入吗?

    TLV320ADC3101_EVM有没有差分的配置例程?

  • TLV320ADC3101配置问题

    作为从,输入BCLK=256K,配置NADC=MADC=1;AOSR=32,得ADC_FS=8K,

    IN2L 2N3L 差分输入,IN2R IN3R 差分输入

    配置如下,大家看看有什么问题,请指正!

    w 30 00 00

    w 30 00 01

    #ADC_FS=8K

    w 30 04 01 // CODE_CLKIN =BCLK

    w 30 12 81 // NADC = 1

    w 30 13 81 // MADC=1

    w 30 14 20 // AOSR=32 

    w 30 35 12  //

    w 30 51…

  • IIS数据还原1KHZ波形

    Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

    ADC:TLV320ADC3101  FS=44.1K

    音频:1KHZ正弦波

    MIC录音经过ADC转换,通过IIS获得音频数据还原出的波形如下

    请问:如何是还原的波形更加平滑(目前采集到的数据连续4个都是同样的值)

1 2 3 4 5 »