• LMK04828: 零延时规则疑惑

    Part Number: LMK04828
    Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

    零延时规则要求输入时钟频率等于输出频率的最小值(GCD)。我需要进行多板同步,并且保证每次上下电时钟相位相对于参考时钟不变,所有有以下几个疑惑。

    1.想问一下这里的输入时钟频率是指的是CLK_IN还是经过R分频器后的PLL1输入频率。

    2.sync信号可以复位R分频器吗。

    3.多板同步时,需要在Setup of SYSREF Example流程中等待外部触发信号到来之后…

  • RE: ADC12DJ5200-SP: 数据转换器论坛

    Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2594, LMK04832, USB2ANY, TUSB3410

    谢谢,Danie!

    LMK04828输出时钟能实现上面的框图吗?有两路SDCLKoutput7和9输出40.625M,DCLKoutput输出260M,看规格书SDCLK和DCLK是一样的输出频率?

    TICS pro能导出功能文件直接烧录芯片吗?还是在线操作寄存器?

    时钟原理图帮忙review,能方便提供联系方式吗?我是上海橙科微王小秋,13917788754…

  • LMK04832: 您好 我想问一下咱这提供damo例程吗

    Part Number: LMK04832
    Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

    您好 我碰到了一个问题 就是用STM32F103VET6SPI进行发送数据时 从TICS PRO里导出来的文件 要怎么转换成LMK04832所需要的数据 因为它导出来的数据是 R0 (INIT) 0x000090
    R0 0x000080
    R2 0x000200
    R3 0x000306这样的 我是只需要叫0x000080这个直接全部发送过去还是拆分成寄存器地址和数据的 比如0x0003是寄存器地址…

  • LMK04832: LMK04832配置时钟输出时,IDL和ODL的配置一般怎么考虑

    Part Number: LMK04832

    为了优化相噪,LMK04832配置时钟输出时,IDL和ODL的配置一般怎么考虑,有没有统一的做法?还是说根据所研发产品的实际情况去调试,由调试结果决定是开启还是关闭改配置?

    比如245.76MHz需要优化相噪一般是否开启IDL和ODL,2949.12MHz一般怎么配置IDL和ODL。如果同一颗芯片中,245.76MHz开启了IDL和ODL,那么是否有可能对2949.12MHz的时钟产生更严重的干扰。

  • lmk04828数字延迟功能使用不了

    Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

    各位专家。我这边正在验证lmk04828的数字延迟和模拟延迟。输入为clkin1输入20mhz时钟,oscin输入为100mhz时钟。vco0为2500mhz。

    dclkout0为2500mhz,dclkout2为2500mhz。我使用示波器测试这两个时钟的延迟。

    关于模拟延迟。我在TICSPRO上设置clock output  select设置为analog delay + divider。在芯片配置完成后…

  • LMK04832: 杂散

    Part Number: LMK04832

    LMK04832在只用PLL2是输出无杂散,在使用PLL1后输出在8K处存在杂散。

  • LMK04828: LMK04828时钟无输出问题

    Part Number: LMK04828
    Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

    我用了LMK04828芯片,使用osc作为输入,需要输出2500mhz时钟信号。我现在设置好了后发现芯片输出通道上没有输出。这是我的硬件资料,由于LMK04832的引脚兼容。所以这里是lmk04832的原理图。

    这是我的TICS PRO配置

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    R0 (INIT) 0x000090
    R0 0x000000
    R2 0x000200
    R3 0x000306
    R4 0x0004D0…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • LMK04832EVM: LMK04832

    Part Number: LMK04832EVM
    Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

    LMK04832的时钟输出例如CLKOUT2_3两对时钟全部作为DEVICE CLOCK输出时频率只能是一致的吗?之前咨询过这个问题,得到的答案是可以分别控制,今天又看了下手册,发现CLKOUT2_3的VCXO的除法器的寄存器地址是一样的,这意味着作为DEVICE CLOCK使用时只能输出一样的频率,不知道我的这个想法是否正确

  • LMK04832EVM: LMK04832

    Part Number: LMK04832EVM

    LMK04832EVM开发板在设置0和1通道的时钟是只能输出一样的频率吗?手册上介绍是可以单独配置

  • LMK04832: 芯片的寄存器配置有顺序吗

    Part Number: LMK04832

    大家好,请问该芯片的寄存器配置有顺序吗?只要按照TICS软件中的配置顺序就行了吗?

  • LMK04832: CMOS输出衰减

    Part Number: LMK04832

    LMK04832用SDCLKOUT5输出两路CMOS时钟,想要把时钟频率调到1.25GHz或者2.5GHz,发现输出时钟超过11.1GHz之后就开始衰减,调到1.25GHz时衰减已经超过10dB,切换CMOS(Norn/norm)\CMOS(norm/inv)等多种输出配置,衰减程度均不一样,可能是什么原因,手头没有评估板,没法验证。

  • LMK04806: oscin悬空

    Part Number: LMK04806
    Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

    你好,如果oscin悬空,clkout可以输出时钟吗

  • LMK04832: SPI读时序问题

    Part Number: LMK04832

    tdv的意思是下降沿最多只能保持60ns才能读到读寄存器的值吗?如果超过60ns就不能正常读到了是吗?

  • LMK04828-EP: lmk04828寄存器配置信息写入后,无时钟信号输出

    Part Number: LMK04828-EP
    Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

    我们想通过LMK04828SNKDREP来实现对一个输入为100MHz的LVDS时钟信号进行分配,一共设计了5路输出,全为LVDS,100MHz的时钟信号,采用Distribution模式,电路原理图如下图所示,输入的时钟信号由一个100MHz的晶振提供,从芯片的CLKin1_P/N引脚输入,原理图上的OSCin_P/N端无信号输入。随后我们通过TICS…

  • LMK04832: LMK04832配置

    Part Number: LMK04832

    我采用single pll的模式配置,输入端采用的OSCIN和oscin*这个接口,配置软件采用的是TICS PRO这个,实际配置时,发现配置不了LMK04832,查看相关寄存器介绍,发现同一个寄存器,TICS PRO介绍的内容和数据手册的明显不一致,如寄存器0x0139,数据手册包含SYSREF_REQ_EN, SYNC_BYPASS, SYSREF_MUX这3个寄存器,而TICS却只有SYNC_BYPASS和SYSREF_TEMP_COMP_EN这两个寄存器…

  • LMK04828: LMK04832的RMS Jitter,在此选择的是Jee还是 Jcc

    Part Number: LMK04828
    Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

    想问一下,就是关于LMK04832的RMS Jitter,在此选择的是Jee还是 Jcc