• ADS1248: 采集四线制PT100,异常断线时,采集到异常值的问题

    Part Number: ADS1248

    采集四线制PT100,外部基准电压,恒流源250uA。当PT100正线输入电压断开时,ADC采集到的数是0x80000(负满偏);当PT100负线输入电压断开时,ADC采集到的数是0x7FFFFF(正满偏)。正线和负线上未加上下拉电阻,直连的。读到两种不同的值,是为什么

  • ADS1247: 使用ADS1247测温,有恒定误差,多次复位后偶发性正常

    Part Number: ADS1247
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

    您好,我使用四线制PT100测温,使用芯片ADS1247,使用100Ω标准电阻模拟PT100接入看测温是否准确,设置的恒流源电流为500uA,PGA增益为8,已经计算过共模输入范围是符合的,出现的问题是,有一个2.5℃恒定误差,多次复位会偶尔正常,复位20次左右会有一次正常值。

    正常值是多次复位偶尔可以得到一次,表格中是正常值与异常值对比,复位采取对板卡断电又上电…

  • ADS1248: 问题如下:

    Part Number: ADS1248

    在使用28PIN的ADS1248芯片时,25脚DRDY引脚,在什么情况下会一直不出现低电平,目前有出现过因为等待DRDY引脚拉低电平,导致单片机陷入死循环的问题,问题是极低概率出现,下图是ADS1248的电路图,是按照规格书的建议连接的,请帮忙给出一些排查问题的建议,非常感谢~

  • ADS1247: 关于ADS1247替代ADS1248问题

    Part Number: ADS1247
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

    我原来使用的是ADS1248芯片,现在想增加一个ADS1247的替代方案,在硬件差异是ADS1248使用了REF1通道,而在ADS1247只能使用REF0通道,其它硬件外部配置均一致。在代码调试阶段发现仅更改寄存器MUX1的[4:3]为00,ADS1247不能正常测试,用万用表测得Vrefout电压是5.02V,而不是内部基准电压的2.048V。芯片的AVDD=DVDD=5V…

  • ADS1248: ads1248测温与实际的温度有较大的偏差,

    Part Number: ADS1248

    1.此次生产的板卡在应用时发现,使用通用软件对ADS1248的信号进行采集时,数据有固定的差异,读取的温度存在3-6度的偏差。
    2.在板卡参数不变的情况下,仅更换芯片(从以前的板卡分别拆3个批次的芯片)后,读数稳定,温度偏差为0.5度以内。

    我们ADS1248是用来采集PT100电阻的数据的,然后将采集的数据转换为温度,这个批次的芯片在功能上看似正常的,但是,我们质量验证部门在做温度校准的时候,发现采集到的温度数据偏差很大。
    基于以上情况,我们对板卡进行了排查…

  • ADS1248: ADS1248AVSS引脚-2.5V疑问

    Part Number: ADS1248

    最近做课程设计想使用ADS1248芯片,看到AVDD和AVSS推荐使用正负2.5V的电源,请问贵公司有推荐的-2.5V的稳压器推荐吗?

  • ADS1248: ADS1248四线制PT100测温电路,初始化后有几率温度测试结果异常问题

    Part Number: ADS1248

    我在使用ads1248串联3路PT100进行测温时,电路板在手动上下电(冷启动)或者不下电复位主控MCU时,有几率性出现温度测试结果异常现象,温度比实际值相差较大,例如测室温在26℃左右,但测温电路测试结果达30甚至40℃。测温电路及其供电电路图如下图所示:

    PT100传感器及线路连接已确保没问题,PT100阻值随温度变化也正常,参比电阻精度0.01%。

    随后用示波器查看电路信号,发现在ads1248芯片供电引脚AVDD以及自IEXC1恒流源出来经PT100和参比电阻相关电路…

  • ADS1120: NMRR PSRR 如何测量

    Part Number: ADS1120

    您好  我目前需要测试NMRR PSRR CMRR 这几个参数,看您数据手册里的test condition,还是不太明白NMRR PSRR 是在什么条件下进行测量的  谢谢

  • AD采集值非线性问题技术支持需求

    Part Number: ADS1248IPWR

       我们有个项目使用的ADS1248IPWR采集传感器信号,传感器输出0~25mV,使用的PGA为64倍,使用ADC内部基准,电压是2.048V,使用内部PGA放大传感器时发现ADC值超过100万出现非线性了,是不是哪里设置的不对?麻烦技术支持下。

  • ADS1248EVM-PDK: ADS1248

    Part Number: ADS1248EVM-PDK
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

    你好,我这边用ADS1248调试,发现会报告下面这个错误,看了下驱动好像没有Generic Bulk Device这个驱动,请问下这个问题怎么解决呢?

  • ADS1248: 如何实现测量输入电压时候,也能判断输入电压是否开路,能区别出开路和0V输入

    Part Number: ADS1248

    有一版设计测量电压输入卡,目前要做个优化,就是如果输入电压在0V时候,增加个是否是开路的判断

  • ADS1248: VREF 跟随接入的电阻的变化而变化

    Part Number: ADS1248

     Dear,

    参考TI 的“www.ti.com.cn/.../tidrcg3.pdf

    的文件设计了4路NTC测量电路。

    发现VREF(REFP1=REFN1)的电压跟随接入的电阻的变化而变化,例如J7,2-3引脚接入固定的10K电阻,VREF 电压约为1.42V左右;接入1.5K的固定电阻,VREF 约为0.98V左右。(J6/J9短接,J8 NC)

    ADS1248的IEXC1/IEXC2 是恒流源,不应该不随负载变化而变化吗?

    ps:不接负载的话…

  • ADS1248: 改变增益,读取的adc数据变化较大

    Part Number: ADS1248

    同样的输入不变,改变PGA的增益设置,adc输出的数据变化较大。这可以怎么处理?

  • ADS1248: 压力传感器(电桥模拟差分输出)和此AD之间的电路设计

    Part Number: ADS1248

    压力传感器,1.5mA恒流源给内部电桥两端供电,另外两端输出模拟差分信号,此模拟差分输出和ADS1248之间的电路设计以及实现方案

  • ADS1248单端与差分输入公用的问题

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

    如题,应该如何设置,有没有相关说明的文档?1248有8个输入引脚,手册说有7路单端输入指的的是哪7个腿?

  • ADS1248使用读到的值很小,请问有可能是哪方面的问题?

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

    我用ADS1248的AIN0和AIN1测电阻,电阻阻值在15k左右,未进行标定,从芯片中读出的寄存器配置如下,

    其中02寄存器配置为0x30,

            0A寄存器配置为0x92

            0B寄存器配置为0x0f

    电路如下:

    可是读出的AD值非常小,也就200多,并在小范围内变动,标定后的数值会大一些,但是也明显不正确。请问有可能是哪方面的问题?非常感谢!

  • ADS1248,噪音的问题,望解答,谢谢!

    我利用热敏电阻(高精度线性)采集温度,在常温下,不断地切换四路热敏电阻,不会出现波动,在恒温60度时,也不会出现异常波动,异常波动为温度一下跳动大于0.1度,但是在持续加热或常温散热时,温度有时会出现异常波动,是不是在热敏电阻不断发生变化,四路采集通道的不断切换,恒流源的激进输出,造成噪音的干扰?如果是这样的话,那请问每一对采集通道的切换需要多长时间?谢谢!

  • ADS1248讀寫暫存器有問題

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

    ADS1248讀寫暫存器時,先寫入暫存器,想再讀出來檢查是否寫入正確,卻都只能讀到0

    以下是使用邏輯分析儀分析的結果

    指令為先寫入0x16(SDATA command) -> 0x40(WREG 1st command) -> 0x00(WREG 2nd command) -> 0x13(AIN2、AIN3)

    接著依同樣方式寫入MUX1和IDAC0暫存器

    之後想讀出00-0E全部的暫存器資料,所以寫入0x20…

  • ads1248的线性怎么那么差?望解答,谢谢!

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, TIDA-00110, TIPD120

    R60无焊接。参考电路如上,采用外部电压,设定仅设置AIN6恒流0.1mA,设置温度从常温升到60度,出现温度的变化非线性,有时上升直接跳动2度,有时直接下降1度,而温度不是线性稳步上升。

  • ADS1248如何实现4线制RTD测量

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1148

    ADS1248如何实现4线制RTD测量,由大神提供下参考电路吗?还有能实现4组RTD测量吗?

  • STM32F103 与ADS8331 SPI读写不通,求解答,谢谢!~

    Other Parts Discussed in Thread: ADS8331, ADS1248

    #include "stm32f10x.h"
    #include "delay.h"
    #include "spi.h"
    #include "ads8331_function.h"
    /***************************************************************************…

  • 关于ADS1248恒流源和参考电压选择的问题

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

    我用ADS1248测量PT100时

    我的电路设计是这样的,AIN0做为输入的+,并提供0.1mA的恒流输出,经过一个采样电阻到AIN1 -输入,然后AIN1和REF1+相连再连接一个18k欧姆电阻 到REF1-并接地。

    但是我程序设计的时候

    MUX1REFSEL

    T1:0

    11 = Onboard reference selected and internally connected to REF0 input pa…

  • ADS1248使用问题

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

    请问一下,ADS1248评估板是针对二线制的吗?

    如果做成四路温度测量的话,是否可以通过寄存器配置让IDAC0和IDAC1对AIN0、AIN1完成采集转化,然后再轮流依次对AIN2、AIN3,AIN4、AIN5,AIN6、AIN7这三组进行同样的操作来完成四路温度测试呢?

    谢谢!

  • 请教关于ADS1248的应用问题

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

    TI工程师,

          我想用ADS1248测7路Pt100的值,我想这么做不知方案对不对,就是用一个8通道2选1的多路模拟开关来形成4对温度传感器差分对,接到ADS1248的8个模拟量输入上,这样是两线的温度测量,不知这样的温度精度可以达到多少?可不可以这样接?还有,那个接在REFP0和REFN0间的电阻有什么要求?这样接法我可以每次检测4路Pt100的值,两次就可以采集到7路的了,这样做是否可行?

  • ADS1248 断连检测问题

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

    通道断连时,当采样速率设定为最高值2K时,能够检测到最大值及断连值;当速率降低到1K时甚至更低,ADS1248采样到的码值就很杂,有最大值还有其他怪异的值。请教下各位大神,这是什么原因导致的,有没有什么好的办法能够解决低采样速率时的断连问题?

1 2 3 4 5 »