你好:
我目前想理论计算整个模拟通路上的噪声,ADS1282前端接了程控运放,和二阶巴特沃兹低通滤波器16KHZ的截止频率,当ADS1282设置的带宽小于16KHZ时,那请问计算噪声时前面运放的等效带宽是用16KHZ还是用ADC的数字滤波带宽呢?
你好:
我目前想理论计算整个模拟通路上的噪声,ADS1282前端接了程控运放,和二阶巴特沃兹低通滤波器16KHZ的截止频率,当ADS1282设置的带宽小于16KHZ时,那请问计算噪声时前面运放的等效带宽是用16KHZ还是用ADC的数字滤波带宽呢?
我感觉每次采样数据偏差较大,于是用示波器抓了下drdy引脚的波形,我现在时钟是8mhz,osa设置的是16384,high-resolution模式,然后drdy引脚应该是4ms拉低,但是波形现在在1.5中间拉低了一下,这个回影响到我的中断函数,想问下这是什么原因,我不需要采数据还有很多上去立马下来的脉冲
请问同时使用ADS1282的两个差分通道进行采集,采用RDATA来通过命令读取数据,那么是会同时输出AIN1和AIN2的数据吗?输出顺序是什么样的呢?
另外,ADS1282的32位和24位输出应该怎么设置呢?
谢谢。
问:ADS1282数据采集问题,为何采集到的数据是0x80000000?
ADS1282默认寄存器设置,万用表实际测量输入-2.48,手册第26页说明范围在80000001——7FFFFFFF之间,,是否量程有误,需要校准????
你好,datasheet上写的ADS1282的sps是250-4000,请问有没有办法设置的更低?如何设置
ADS1282无DRDY信号,一直为高电平,检查了MCLK,PWD,SYNC,RESET和电源,都没有问题,是芯片坏了吗?
您好,我现在使用ADS1282这款芯片,它需要用命令去读写寄存器,我看了时序图,但是有点不明白:为什么写寄存器的命令是8位的,有两个byte的command需要发送,但是都出来的数据是4个8byte,一共32位的数据,您能给我解释一下,这个读写的位数怎么对应,顺便说一下怎么样通过SPI协议配置寄存器的读写?谢谢
我用ADS1282进行GPS的pps信号测量,AVDD = +2.5V, AVSS = –2.5V, fCLK (1) = 4.096MHz, VREFP = +2.5V, VREFN = –2.5V, VREF= VREFP- VREFN=5V, DVDD = +3.3V, CAPN – CAPP = 10nF, PGA = 1, and采样率4K,sinC和低通滤波,AINP 端接GPS的PPS信号(1秒钟一个3…