Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
用两个ADS1298连接采集ECG,根据数据手册中的FIGURE45 device1的连接,所有RLDINV相连,RLDIN引脚是否都不用同RLDOUT 和RLDINV相连接?两个器件的WCT具体要怎么连接,是否有一个器件的WCT可以悬空?
代码如图所示
1、将芯片断电然后上电,复位。
2、将pwdn引脚和reset引脚都拉高。
3、
4、
5、逻辑分析仪出来的波形(spi使用的是mode1,1Mhz,MSB)
6、
逻辑分析仪波形
7、
逻辑分析仪波形
8、对应的打印数值
1.在使用ADS1299测试ECG的时候,概率出现波形幅值变非常小的情况
2.在ECG波形信号出现非常小之后,通过接触主板任何器件或者触摸电池,均可恢复正常波形显示.
3.我实际佩戴两个通道(2&5通道)的ECG电极,但是有时候其他通道(8通道)也会出现ECG信号,会是哪里的问题?
您好!
我在用ADS1292R获取肌电信号的调试过程中,遇到一些问题,目前状况为:
1、可以正常测得内部1mv@1Hz的方波信号,如下图所示
2、Vrefp = 2.425V Vcap1 = 1.2V Vcap2=4.98V VRLDOUT= 2.92V,此时RLD_SENS=0x2C(如果RLD_SENS=0x20,VRLDOUT=1.485V,约为AVDD…
各位好,
目前使用ads1293做ecg心电信号采集,测量中发现环境干扰信号导致ecg信号失真,ads1293已经使用数字滤波器,但是对于偶发的大干扰无效,请求各位谁有好办法来处理掉这种偶发的环境干扰,环境干扰不是工频50hz信号。
采用单片机定时中断读取ADS1293数据,ADS1293设置为手册5导联方式,3.3V供电,200Hz采样频率,单片机定时器为40Hz。读取一通道数据出现阶梯状的ECG信号,就ECG信号不连续,出现阶梯状;通道二数据正常;通道三ECG信号出现较大高频干扰,请问这是什么原因呢?
原理图和PCB
这个是采用淘宝买回来的模块测出的通道一信号蕴含阶梯状,自己做的模块通道一也出现这样的问题。另外自己做的模块通道三数据高频干扰幅值比较大,有时候测又没有这个干扰而大部分情况下都会出现干扰…
您好,我在开发一个基于ADS1293的心电图机时遇到以下问题,希望能得到解答:
1. 当提高ODR过采样率时(比如400HZ),所得到的波形干扰仍旧很大(如下I导联),如何在保证高ODR采样率时,得到正确的波形?
2. 这是我的ECG原始数据转电压计算公式,不知是否正确
你好,我想使用lead off功能,目前是按照下面方式配置后,程序第一次运行可以读到0x19寄存器Lead off detected位有脱落指示,但是当程序循环运行时,就不提示脱落检测了,麻烦有没有lead off配置的例程代码提供下,我的配置代码如下:
HAL_Delay(10);
ecg_write_reg(0x00, 0x00);
HAL_Delay(10);
ecg_write_reg(0x06, 0x02);//0x00000010
ecg_write_reg…
Ti大牛们!想请教下几个问题:
一、ADS1293的脱落检测我这样配置寄存器是否正确:
TI_ADS1293_SPIWriteReg(0x06,0x00);//配置为直流导联检测
TI_ADS1293_SPIWriteReg(0x07,0x07);//配置PIN1,2,3 ,1和2为I导联,3为RLD;
TI_ADS1293_SPIWriteReg(0x08,0x05);//配置电流05
TI_ADS1293_SPIWriteReg…
ADS1293连接不上,总是提示驱动有问题。如图
ads1293有没有心电图的模拟输出接口,可以用示波器器观察的。调了好久没效果,求一份c语言测试代码,最好stm32单片机
我是一个单片机的初学者,在使用ADS1293的时候,用的是SPI时序,CPOL=0.CPOH=0;经过测试发现可以读取和写入数据,但是我配置了DRDY脚为输入模式,然后不管是配置上升沿中断还是下降沿中断,DRDY脚始终没有电平跳变。我想知道这是怎么回事?希望大神能够给予答复
我现在用的芯片是ADS1293,能够读出来24位AD值,但是读取出来之后我不知道如何把它转换成为电压值。有公式可以遵循么?我的参考电压时3.25V,用的是数据手册里面5联导的电路图
我最近买了几颗ADS1293,目前读取的波形工频滤波后,干扰信号依然比较严重,滤波滤的太重波形失真严重,请问TI官方可否提供心电信号波形相关的算法处理?
如黄线标出的,当ODR = 853 HZ时,实际采样率是多少?他们之间的关系是什么,ADS1293 datasheet有说明吗?谢谢