Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
Hello,
在TS3DV642-Q1的Spec里描述支持12通道单端信号,想咨询几个问题:
1. 12通道单端信号,是指包含了SCL\SDA\HPD\CEC这4个信号吗?即这4个信号所在通道带宽也可以达到6Gbps?
2. 如果上面的理解正确,TS3DV642-Q1是否可以支持4lane MIPI C-PHY的2:1多路复用,如下图,TS3DV642在手册C…
Hello,
在TS3DV642-Q1的Spec里描述支持12通道单端信号,想咨询几个问题:
1. 12通道单端信号,是指包含了SCL\SDA\HPD\CEC这4个信号吗?即这4个信号所在通道带宽也可以达到6Gbps?
2. 如果上面的理解正确,TS3DV642-Q1是否可以支持4lane MIPI C-PHY的2:1多路复用,如下图,TS3DV642在手册C…
TS3DV642芯片,可以作为纯单端高速信号(如Coax,速率12Gbps)的高速开关用吗?
HelloTI team
Would you be willing to help share the TS3DV642-Q1 IBIS AMI model and PKG S parameter model? The customer wishes to obtain them for SI simulation.
Hi TI team,
我这边有个应用场景是主芯片输出的LVDS信号通过Switch IC切换到不同的屏接口,总共有10组,但TS3DV642A0RUAR标识只有4组高速信号通道,这样的话,我起码要用到三颗IC,请问SCL/SDA能充当高速信号通道?
你好,能推荐一款不带CDA控制器USB2.0高速信号调节器型号,最好兼容TUSB215 Q1封装,直接替代TUSB215 Q1
麻烦提供下
Hi TI Engineer
想请问一下TS3DV642A0RUAR是否在功能上能够替代TS3DV642-Q1的功能?
共轨和车轨的主要区别在哪里?
请帮忙提供一下如下芯片参照IEC62380标准的基础失效率及失效模式信息
1.SN74LVC1T45QDCKRQ1
2.SN74LVC2T45QDCURQ1
3.TS3DV642RUATQ1
因TS3DV642A0RUAR缺货,想用TS3DDR3812RUAR来替代,但是看了规格书TS3DDR3812RUAR 主要是针对DDR3设计的单我们外挂用改的是DDR4不知道有没有影响,另外能不能提供TS3DDR3812RUAR的设计原理图??十万火急
Dear Sir/Madam,
Base on TS3DV642 document, it can support DP1.4(9.2.1 Display Port (DP) Application in link in below.)
您好。
请问ts3dv642 能不能过HDMI2.0认证?在产品里使用了这个物料,过HDMI认证有下面一些的问题。
因为其应用相当于二选一的功能,包括DDC、CEC、Hotplug,这样如果接在Switch上的两路端口都要过HDMI2.0的认证,
比如说:
1. 两个端口的CEC是经过了切换开关出去的,在选择其中一个通道的时候,无法起作用?这样认证报错。
2. 两个端口的DDC也是经过了切换开关出去的…
TI的专家你好
最近在TS3DV642模拟开关来切换两路4line 的MIPI信号,我想请问下该芯片引脚定义上怎么处理,这个片子的引脚名 SDA SCL只能当数据时钟来用吗?不能接数据 DO+ D0- D1+ D1- D2+ D2-吗? ?所有的开关我看了下它的两组信号直流导通电阻是不一样的,还有单租信号的SCL D0 D1 D2的也不一样。我的原理图如下,还请专家看看有什么问题,谢谢
ts3dv642 可以实现输入LVDS 输出是MIPI的切换吗
因PCB走线的原因,如果差分线的D+和D-交换使用的话,就是输入输出的D+信号接TS3DV642的D-的引脚和输入输出的D-信号接TS3DV642的D+的引脚,这样行不行?按理说是可以的,但希望确认下。
TS3DV642里可以切换4通道的高速差分信号,我能否将D0+和D0-分别用于独立的高速信号,这样我一片642就能切换8路高速普通的高速信号了
应用中有两路CameraLink输入,可以用TS3DV20812或ts3dv642这类的复用器进行切换吗?
另外,CameraLink发送端为芯片DS90CR287,若经过切换芯片后,再用DS90CR288A接收,对信号质量是否有影响?
请推荐合适的设计或芯片,谢谢!
最近有一项目,需要在智能手机方案之上另外增加一个eMMC芯片,
大概要实现的功能是实现双系统,即两个eMMC芯片中分别放不同的系统镜像文件,
在开机时通过组合建的方式来选择处理器加载哪一块eMMC,引导哪个系统。
因此,需要选一片能够切换两个8位eMMC芯片数据线的芯片。
了解到TS3A27518E可以实现此功能,但其只有4位数据线,与8位相比还差4位…