• LSF0204: open-source型 1-wire总线的1.2V--1.8V双向电平转换问题

    Part Number: LSF0204

    我需要做如此应用,实现一个单线总线的1.2V--1.8V双向电平转换。

    单线总线:
        1.只有1根信号线
        2.master和slave都只有驱动高的能力
            仅靠下拉电阻输出低电平
        3.下拉电阻<=10KΩ
        4.频率<=1MHz

    总线3个状态:
        1. master输出,slave输入,总线高电平
        2. master输入,slave输出,总线高电平
        3. master输入,slave输入,总线依靠下拉电阻拉到低…

  • LSF0204: spice模型报错,IBIS模型的series switch不能仿真得到预期波形

    Part Number: LSF0204
    Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, , LSF-EVM

    你好,我现在是1.2V转3.3V,I2C接口,想仿真下信号质量,使用hspice工具,目前LSF0204器件页面只能下载到spice模型,但是spice模型仿真报错,确定是spice模型的问题,因为使用你们其他器件的spice模型仿真不会报错。我又试着用LSF0101的IBIS模型仿真,使用里面的series switch(LSF0101_IO_33_S…

  • LSF0204: 能否使用LSF0204实现1.2V和1.8V信号之间的电平转换

    Part Number: LSF0204

    从datashee 首页可以看到,LSF0204支持1.2V和1.8V的信号电平互转。如下图所示:

    但是从datasheet 的page14可以看到:建议Vrefb的电压比VrefA的电压高1V以上,如下图所示:

    我的问题是:LSF0204是否支持1.2V和1.8V信号之间互相转换?

  • LSF0204: 电压抬升范围问题

    Part Number: LSF0204
    Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

    你好,我在评估LSF0204在我们电路设计中的可行性,该器件datasheet首页说明其支持1.2V向1.8V等电平升压转换,且7.9节Switching Characteristics给出了1.2V向1.8V升压转换时的开关特性,然而手册第14页Design Requirements却要求Vref_B ≥ Vref_A + 0.8V,并推荐Vref_B ≥ Vref_A…

  • LSF0101: 在实际使用中无法达到说明书中描述的最大传输速率

    Part Number: LSF0101
    Other Parts Discussed in Thread: LSF0204,

     说明书中描述的30pF负载,250欧姆上拉电阻的条件下,传输速率可以达到100Mbps。

    在实际使用中发现,在30pF,250欧姆负载条件下,进行1.8V至3.3V的电平,输入信号100Mbps时输出高电平只能达到2.2V左右。在输入信号下降到40Mbps时,才可以输出比较完整的3.3V高电平。

    请问说明书中所描述的最大传输速率是否未考虑信号的完整性?

    想要完整的传递信号…

  • LSF0204: SPI使用电平转换异常

    Part Number: LSF0204
    Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXB0104
    你好!
    用LSF0204芯片来转换SPI信号,现在B端电压无法到3.3V和A端1.8V电平一样?原理图如下,疑问如下:
    1、此芯片是否可以用来转换SPI信号?手册中写的是SPI.MDIO,此处是打印错误吗,这是什么接口信号呢?应该是SPI和MDIO?
    2、此芯片A和B端都需要加上拉电阻吗?只从A端调CPU上GPIO驱动能力是否可以?
    3、为什么从CPU端调大GPIO驱动能力到10mA…
  • LSF0204: LSF0204的Vrev_A端口电压不正常为2.3V左右而不是1.8V

    Part Number: LSF0204

     这个是电压转换的电路图,现发现A端口的电压是2.3V,而不是电源电压1.8V。一开始以为是电源芯片5907带载能力不行,查数据手可以输出250mA的电流,排除电源芯片的问题。后来将LSF0204的第1脚即Verv_A脚多线路板上断开,测量A端口电压恢复正常1.8V。用万用表直接测断开的Verv_A脚电压,有2.3V左右的电压,应是输出电压大于5907的输出电压,5907不工作导致。现这种情况不能用,因A口电压大于1.8V。请大家帮我分析下,这样使用对不对…

  • TXB0104: 最高速率负载电容条件咨询

    Part Number: TXB0104
    Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXB0304,

    Hi all,

    我是一名硬件工程师,目前在考虑使用该款双向电平转换芯片作为1.8V to 3.3V QSPI的双向电平转换,最高速率需要达到50MHz,需要启到隔离的效果,所以关于该器件我有几个问题想要咨询:

    1. 请问能否提供最大速率下对于电容的要求,我看到该器件建议最大负载电容不能超过70pF,请问这是什么速率下的电容?我还看到最高速率时的测试条件为15pF电容…

  • LSF0204: 电平转换芯片通道间延时等相关问题咨询

    Part Number: LSF0204

    Hi all,

    我是一位硬件工程师,目前在选型FPGA平台QSPI 1V8和3V3通道间的电平转换芯片,预计频率为50M速率的通信,在关注到LSF0204这款芯片的时候遇到了几个问题,在观看了相关视频以及论坛已有资料后还是不解,希望能得到大家的帮助:

    1. LSF0204该款芯片在datasheet中未提及电平转换芯片的一个重要参数:Channel to Channel skew,我理解即通道间延时,请问是内部结构保证四个通道做到完全同步了吗?

    2. 我想确认一下在VREFA和VREFB中有一个没电的时候两侧IO的状态…

  • LSF0204: failure mode for DFMEA

    Part Number: LSF0204

    Hi Guys,

    Could you support to share the LSF0204 failure mode report (or list all the failure mode) for DFMEA assessment?

    Thanks!

  • LSF0204: 芯片A、B信号中间的FET类型是什么?

    Part Number: LSF0204

    您好,请问LSF0204芯片中间的FET是否和TXS芯片中间Npass一样,是在工艺上将S和D做成对称的么?当有任一端是低电平,VGS或VGD>Vth,就会导通FET?若LSF中间的MOS是NMOS,则A作为S,B作为D极,MOS中间没有体二极管,那当B输出低电平MOS不会导通才对。这块是如何实现的?

  • LSF0204: 电平转换芯片内部是N-MOS么?是否存在体二极管影响?

    Part Number: LSF0204

    从视频中可以看出双向电平转换芯片内部逻辑应该是通过N-MOS来实现,MOS本身有体二极管,若存在体二极管作用,当A端是3.3V MCU输出时,B端1.8V电压域的管教为何会只能停留在1.2V?即使MOS截止,3.3V应该会通过体二极管将B端电压拉升。还是说其内部并非是N-MOS?或不存在体二极管作用?

  • LSF0204: 上拉电阻选择以及是否可以用于推挽的双向数据传输

    Part Number: LSF0204
    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, TXB0304

    我们有一个8bit 的60Mhz的信号(双向传输,两边的输入输出都是push-pull mode),需要在3V3和1V8之间转换,目前看到只有LSF系列可以满足;但是看到手册里一段话感到有些疑惑,LSF是对于push-pull的器件只能用于单一方向的传输吗?

    另外,对于推挽的双向传输,是不是只需要在B port增加pullup(200ohm)即可…

  • LSF0204D: S参数仿真模型诉求

    Part Number: LSF0204D
    Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

    对于多负载链路,需要有因果关系的S参数仿真模型,结合控制器及负载端仿真模型评估整个链路的走线及负载数量

  • LSF0204: GPIO可以直连吗

    Part Number: LSF0204

    如图,使用LSF0204RGYR这款芯片进行FPGA和MCU之间的1.8V和3.3V电压转换,需要双向转换,GPIO_MCU和GPIO_FPGA可以是输出,也可以是输入。我可以不加上拉电阻,两端都是直连吗?

  • LSF0204: LSF0204PWR/TXS0104EPWR,当用作1.8V和3.3V电平转换时,是否可以同时接一组UART和一组IIC?

    Part Number: LSF0204

    如题所示

    就是一组当做OD使用,一组当做PP使用?

  • LSF0204D: VCCA接1.8V,实测电压为什么被抬升到2.4V?

    Part Number: LSF0204

    请教一下,我用LSF0204应用于1.8V和3.3V的I2C转换,1.8V和3.3V均通过电源芯片转换获得,1.8V接设备端,3.3V接SMT32F103单片机,

    应用场景1.此时我需要通过机械继电器将LSF0204的An和Bn都悬空,但是实测1.8V被抬高到了2.4V,以至于其他1.8V供电的芯片不能正常工作,OE上拉电阻0/10K/100K都是这样,请教下该怎么解决电压抬高的问题呢?

    应用场景2.当An悬空,Bn接单片机IO,单片机IO未初始化时,实测1…