This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:DRV595进入故障状态

Guru**** 1944420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772156/drv595-the-drv595-go-to-fault-state

器件型号:DRV595

大家好、

我的客户使用 DRV595作为 TEC 驱动程序。

下面是原理图。

紫色表示不安装。

因此、在器件上电后、它们将使用 MCU 将 SDZ 拉至高电平。

如果 IN+和 IN-之间的电压为1V、当 SDZ 变为高电平时 、器件将进入故障状态。

如果 IN+和 IN-之间的电压为0.5V、当 SDZ 变为高电平时、器件运行良好、然后它们还可以将 IN+和 IN-之间的电压更改为1V。

您能否帮助分析这是否正常、以及在上拉 SDZ 引脚时是否需要考虑一些限制?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    您能否分享有关测试的更多信息? 此外、客户 的顾虑是什么?

    回到上海后、我将会研究这个问题。

    此致、

    Alix Wan

x 出现错误。请重试或与管理员联系。