• [参考译文] TAS5756M:仅反相

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5766M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335893/tas5756m-only-invert-the-phase

    器件型号:TAS5756M
    主题中讨论的其他器件: TAS5766M

    您好!
    我正在处理一个使用…

  • [参考译文] TAS5825M:过流/直流故障问题

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5825M, TAS5766M, TAS5828M, PUREPATH-CMBEVM, TAS5825MEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1241014/tas5825m-overcurrent-dc…

  • [参考译文] TAS5766M:询问 TAS5766M PVDD 功耗规格

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1195094/tas5766m-asking-for-tas5766m-pvdd-power-consumption-spec

    器件型号:TAS5766M

    大家好、

    客户希望设计…

  • RE: [参考译文] TAS5766M:TAS5766M PBTL 和 PurePath 控制台3.

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    如 TAS5766M 数据表9.2.2单声道/PBTL 应用所示、TAS5766M 通过硬件 INPL 和 INNL 直接配置为 PBTL 模式、然后针对正扬声器端子将 OUTNR 和 OUTPR 连接在一起、而针对负端子将 OUTPL 和 TNOUL 连接在一起、如下所示。

    此外、PBTL 单声道输出使用正确的通道信号、因此您可以使用与 PPC3窗口中 BTL…

  • RE: [参考译文] TAS5766M:TAS5766M PBTL 和 PurePath 控制台3.

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    Alix 很快就会回复您。

    此致、

    -Adam
  • [参考译文] TAS5766M:TAS5766M PBTL 和 PurePath 控制台3.

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677041/tas5766m-tas5766m-pbtl-and-purepath-console-3

    器件型号:TAS5766M

    PPC3是否可以用于在 PBTL 中创建 TAS5766M…

  • RE: [参考译文] TAS5766MRMTEVM:TAS5766MRMTEVM

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    我们通常建议在 TAS5766M 设计中使用 LC 滤波器、因为如果使用 LC 滤波器、则通过 EMI 测试会更容易。

    您可以在 TAS5766M 数据表的第48页找到有关何时使用铁氧体磁珠输出滤波器的以下建议。

    当扬声器与一起放置时、TAS576xM 可与小型低成本铁氧体磁珠输出滤波器搭配使用
    短内部导线和电源电压为12V 或更低、适用于导线更长或高于12V…
  • [参考译文] TAS5766MRMTEVM:TAS5766MRMTEVM

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM, TAS5766M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677060/tas5766mrmtevm-tas5766mrmtevm

    器件型号:TAS5766MRMTEVM
    主题中讨论的其他器件: TAS576…
  • RE: [参考译文] TAS5766M:配置 TAS5766 DRC 和智能放大器参数

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    事实上、TAS5766M 是智能 PA、不同于 TAS5717。 TAS5766的处理流程是固定的、这表示内置 DRC 是我们智能 PA 算法的一部分。 当您通过学习板获取所有特性参数时、可以转至 PPC3的"Characterization"部分来导入您的参数。 这样、您就可以获得 SOA (安全工作区)、包括功率限制设置和偏移保护。 在此过程中、DRC 的参数会自动设置…
  • RE: [参考译文] TAS5766M:配置 TAS5766 DRC 和智能放大器参数

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alix:

    TAS57xx GDE 的"设备"列表中没有 TAS5766。
    a.我应该选择哪个器件来配置 TAS5766?
    b. TAS5766是否具有1个或2个 DRC?
    c. DRC 是在 TAS5766信号链中的10x Biquad EQ 之前还是之后? (TAS5717在 Biquad EQ 之后具有 DRC。)
    d.假设 EQ 在…
  • RE: [参考译文] TAS5766M:配置 TAS5766 DRC 和智能放大器参数

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    关于 DRC 和音量控制调谐、请参阅应用手册: TAS57xx 动态范围控制;

    您可以使用 TAS57X_v3.2_build_7 GUI 设置(修订版 B) 生成相关参数。

    考虑到您使用了 TAS5717、我希望上面的内容对您有所帮助。

    谢谢、此致、

    Alix Wan

  • RE: [参考译文] TAS5766M:配置 TAS5766 DRC 和智能放大器参数

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK、

    Alix 很快就会回复您。

    此致、

    -Adam
  • [参考译文] TAS5766M:配置 TAS5766 DRC 和智能放大器参数

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5766M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678329/tas5766m-configuring-tas5766-drc-and-smart-amp-parameter

    器件型号:TAS5766M
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] PP-SALB-EVM:不再访问软件

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744498/pp-salb-evm-no-access-to-software-anymore

    器件型号:PP-SALB-EVM

    大家好、我遇到了与 PurePath Console…

  • RE: [参考译文] TAS5766M:TAS5766 SDOUT 延迟问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我已向您发送了一些有关音频延迟的幻灯片。   

    Andy

  • [参考译文] TAS5766M:TAS5766 SDOUT 延迟问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704579/tas5766m-question-of-tas5766-sdout-latency

    器件型号:TAS5766M

    您好、Sirs、

    您是否会告知 TASS5766的智能放大器 DSP 到 D 类输出 和 SDOUT (出现在 GPIO3上)的延迟之间的延迟…

  • RE: [参考译文] TAS5766MDCAEVM:PurePathConsole 3、申请 GUI 插件以获得评估板支持。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、


    我已为您提供了 TAS5766M 应用的访问权限。

    学习板不需要激光即可工作。 请参阅下面的应用手册、了解一些推荐的麦克风。
    www.ti.com/.../slaa625d.pdf

    Andy
  • [参考译文] TAS5766MDCAEVM:PurePathConsole 3、申请 GUI 插件以获得评估板支持。

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MDCAEVM, TAS5766M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696154/tas5766mdcaevm-purepathconsole-3-request-gui-plugins-for-eval-board…

  • RE: [参考译文] TAS5754M:TAS5754M 的工作结温

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    请参阅 TAS5766M 数据表的第6页、因为 TAS5766M 与 TAS5754M 非常相似。

    Andy
  • [参考译文] TAS5754M:TAS5754M 的工作结温

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M, TAS5766M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696363/tas5754m-operating-junction-temperature-of-tas5754m

    器件型号:TAS5754M
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] TAS5766M:有关上电复位时序的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    在您描述的用例中、我认为没有很大的风险。 只要将所有预期的时钟(SCLK、BCLK 和 LRCLK)应用于 TAS5766M、器件就可以播放了。

    Andy
  • RE: [参考译文] TAS5766M:有关上电复位时序的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    是否可以知道在内部“复位删除”之后提供时钟时会发生什么情况?

  • RE: [参考译文] TAS5766M:有关上电复位时序的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。

  • RE: [参考译文] TAS5766M:有关上电复位时序的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    从 DVDD>=2.8V 开始、内部复位大约需要8ms。 预算10ms 以确保安全。

    Andy
  • [参考译文] TAS5766M:有关上电复位时序的问题

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696497/tas5766m-question-about-power-on-reset-timing

    器件型号:TAS5766M

    尊敬的专家:

    我想与您再次确认上电复位时序。…

1 2 3 4 5 »