[引用 user="Minh Lam "]#10263闪存范围已指定 cc26x0f128.cmd /simple_np_cc2650lp_app 行78 C/C++问题
#10263 SRAM 存储器范围已指定 cc26x0f128.cmd /simple_np_cc2650lp_app line 80 C/C++ problem
查看这些消息、可以看到文件 cc26x0f128…
我觉得你把太多的事情弄混了。
我确实建议:
1.从工作区中删除 simple_np*
2.为 CCSv8创建一个新的空工作区并退出 CCS
3.删除您的 c:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_02_25
4.使用新创建的工作区启动 CCS 并使用 Project -> Import CCS Project 导入 simple_np
5.使用…
您好!
这次我导入了整个 CCS 文件夹、而不是像以前那样导入了每个项目。 令人惊讶的是我无法导入它;我得到的错误是:
错误:无法解释工程'CCS(1)'的元数据,因此导入失败。 请联系支持部门。
虽然我仍然无法编译应用程序项目、但导入每个项目还是可以的。 所有 simple_np 项目都已从当前工作区中删除。 这可能与我无法编译应用程序项目的原因有关?
…您好、Tomasz 和 AartiG、
感谢您的建议。 您是对的、上次我导入项目的方式不正确。 这次我按照您的建议、按照 CC2640 BLE 软件开发人员指南第2.6.3.3节中的步骤操作、但仍有错误。 请查看我导入和构建项目的步骤、以便找到我犯的一些错误。 我的 BLE SDK 版本是2.02.2.25。 CCS 版本是 7.4.0.00015。
1) 1)在 cc2650lp…
TI 18.x 编译器工具比以前的工具更智能一些。 18.x 标记不可访问的代码、而17.x 未标记。
此问题(由 XDCTOOLS-216跟踪)已在 XDC 3.50.05中修复。 XDC 3.50.05生成略有不同的代码以避免此编译器警告。
您可以更新到最新的 XDC 3.50 (所有3.50.0x 都与早期版本兼容)或抑制该警告。 可以安全地忽略该警告。 编译器有一个命令行选项可抑制特定警告…
您好、Antonio、
以下帖子中描述了该警告:
e2e.ti.com/.../1747862
基本上、它不一定总是引起人们的关注。
谢谢
Ki