你好、Takuya、
这是客户可以查看的一个示例。
但是、正确的 VIF 取决于所需的应用、并且必须修改此 VIF 以匹配这些规格。 我已附加了 txt 和 xml 版本。
谢谢、
哈里
e2e.ti.com/.../DRP_5F00_4PDO.xmle2e.ti.com/.../DRP_5F00_4PDO.txt
您好!
我已将此问题指派给相关专家、他们将很快答复您
大家好、
我有一项请求。
客户希望有一个示例 VIF 文件和配置。
您能给我提供一些示例文件吗?
此致、
Takuya
您好、Matthew、
1) 1)这个问题有点难回答、但简短的答案是否定的、不能回答。
2) 2)是的、TPS65988确实具有针对这种确切情况的反向电流保护。 有关详细信息、请参阅应用手册 TPS65987DDH 电源路径性能和保护的第4节。 以下是该文档的链接:
https://www.ti.com/lit/an/slva994/slva994.pdf?ts=1596823810865&ref_url…
您好、Matthew、
我已将此问题指派给相关专家、他们将很快答复您
您好!
一旦 VBUS 上的电压降至 UVP 阈值以下、TPS65988将发送 FRS 命令。 建议将此阈值降低至最低5%
还建议减小系统电容、以确保电压降低的压摆率更快。 这就是您的总时间如此长的原因之一。
也可以参考以下 E2E 主题
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/915967#pi320995filter…
尊敬的 Adam:
1.我已经创建并尝试了高级模板端口类型-"双角色端口(DRP)、首选电源和线缆"
2.请参见随附的更新的"使用 ADV_Cong TPS65988.ppt 进行 FRS 评估"演示。
3.记录 GRL-USB-PD-A1日志文件以显示 PD 消息和 CC1&CC2行为。
4.当充电器与 PD 端口1断开连接时…
您好!
否、没有示例代码。 您共享的应用手册很好地指导您了解如何在 TPS65987D 和 TPS65988中启用 I2C 主设备。 您在文档中遇到了哪些特别困难?
此外、请确保您使用的是高级项目模板、而不是配置工具中的标准项目模板
您好 Hari、
非常感谢。
Baghiya、
如果您已将 ADC_IN1配置为介于0.2-0.28之间且 SPI_MISO 为0、则可以将 USB 端口置于灌电流角色、以实现5V、900mA 能力、从而选择默认配置2、如果 SPI 上没有程序、则该配置将从一开始就发生。
谢谢、
哈里
您好 Hari、
在这种情况下、USB 端口处于灌电流角色。
因此、如果外部 SPI 闪存中没有配置文件。 TPS65988不允许为系统供电、也不会处于默认状态5V@500/900mA。
您好、Baghiya、
我不确定我是否理解正确、您能否像在电池电量耗尽的情况下或其他情况下那样稍微扩展一下?
启动时、将检查 PD 控制器的 ADC_IN1和 MISO 引脚、以查看要进入的配置、灌电流/拉电流、UFP/DFP 等。配置后、它将与另一个器件建立 PD 协议。在这之前不一定会发生 PD 协商。
谢谢、
哈里
您好 Hari、
这是初始引导配置。
我想问一下之前的事件。 在 SPI 闪存上写入任何内容之前、将进行什么协商?
您好、Baghiya、
默认配置将取决于 ADCIN1引脚和 SPI_MISO 引脚、具体配置在 TPS65988数据表的第8.4节中进行了概述。
谢谢、
哈里