• [参考译文] HD3SS460:HD3SS460

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046-DCI, TPS65982, SN65DSI86
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246807/hd3ss460-hd3ss460

    器件型号:HD3SS460
    主题中讨论的其他器件:SN6…
  • RE: [参考译文] TPS65982:TPS65982和 HD3SS460层级

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有用于'M'模式的上拉/下拉电阻器、但 HD3SS460数据表中的`9.2.2详细设计流程`指示源分配 C/D/E/F 不需要这些电阻器-感谢您清除了混乱。

  • RE: [参考译文] TPS65982:TPS65982和 HD3SS460层级

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 GPIO 的0和3、对于开漏输出使能、内部下拉使能、和内部上拉使能、将这些字段留空

  • [参考译文] TPS65982:TPS65982和 HD3SS460层级

    Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65982
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930076/tps65982-tps65982-and-hd3ss460-wirering

    器件型号:TPS65982
    Thread 中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] TPS65982:TPS65982 OSC 电阻容差

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    我建议使用0.2%容差。 电阻越精确越好

  • [参考译文] TPS65982:TPS65982 OSC 电阻容差

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930495/tps65982-tps65982-osc-resistance-tolerance

    器件型号:TPS65982

    规格 选择15K 0.2%

    但 EVB 选择 15K 1%

    我应该选择15K 0.2%还是15K 1%?

    谢谢…

  • RE: [参考译文] TPS65982:自动从 pjt/json 生成固件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、生成用于刷写外部 EEPROM 的二进制映像的唯一方法是使用 GUI。  

  • [参考译文] TPS65982:自动从 pjt/json 生成固件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930967/tps65982-automatically-generate-firmware-from-pjt-json

    器件型号:TPS65982

    您好!

    是否有方法可以从 pjt 或 json 文件生成固件映像而不调用 GUI (例如在命令行上…

  • RE: [参考译文] TPS65981:高速数据+ PD 充电拓扑帮助

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

      感谢你的答复。  我将使用 TUSB1042。  我正在查看评估板原理图、它将 TUBS1042与 TPS65982配对。   我在高速设计中使用了 TPS65982、因此我将在该应用中坚持使用该器件。  

    我看到 TUSB1042和 TPS65981之间连接了几条 GPIO 线。  

    这是正确的 GPIO 配置  

    TUSB1042              TPS65982

    I2C_EN (引脚 

  • RE: [参考译文] TPS65981:高速数据+ PD 充电拓扑帮助

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将这个问题分配给负责超高速多路复用器的团队、以便他们可以推荐最佳器件。  

    至于 GPIO 连接、没有涵盖此内容的应用手册、但大多数多路复用器 EVM 都装配了一个 PD 控制器、您可以参考该控制器。 例如、TUSB1042I 具有 TPS65982 PD 控制器。 所示的 TPS65982 GPIO 连接与 TPS65981相同

  • [参考译文] TPS65981:高速数据+ PD 充电拓扑帮助

    Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TUSB1042I, HD3SS3220, TPS65982, TUSB542
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932385/tps65981-high-speed-data-pd-charging…

  • RE: [参考译文] TPS65981:TPS65981与 TPS65982

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    数据表适用于 AB、它是一款早期符合 PD 2.0标准的 PD 器件。 较新的产品将在数据表中指定符合 PD3.0标准。

    其他器件是定制的、因此在 TI.com 中不可用。

    USB-IF 已停止认证 PD2.0产品、因此我们不建议在新设计中采用82AB。

    此致。

    Peter

  • RE: [参考译文] TPS65981:TPS65981与 TPS65982

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="pdjuandi"]

    (笑声)

    它们对于 AB 和 Dx 是不可互换的、DA-DC 是符合 PD2和 PD3标准的器件。

    (笑声)

    [/报价]

    您好 Peter。

    感谢您提供信息。

    我在 TPS65982数据表中找不到它。

  • RE: [参考译文] TPS65981:TPS65981与 TPS65982

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    它们对于 AB 和 Dx 是不可互换的、DA-DC 是符合 PD2和 PD3标准的器件。

    此致、

    Peter

  • RE: [参考译文] TPS65981:TPS65981与 TPS65982

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着它们不可互换?

  • RE: [参考译文] TPS65981:TPS65981与 TPS65982

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是定制器件、不推荐用于新设计。

    此致、

    Peter

  • RE: [参考译文] TPS65981:TPS65981与 TPS65982

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我有一个与 E2E 团队类似的问题。

    TPS65982AB、TPS65982DA、TPS65982DC 之间是否存在差异?

    我在市场上看到它们。 价格可能会有所不同。

    谢谢。

  • RE: [参考译文] TPS65981:TPS65981与 TPS65982

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    Q1: TPS65981和 TPS65982都集成了 SBU/USB 多路复用器、但 MCU 不集成。 请注意、这些器件符合 USB PD2标准、我们拥有符合 PD3标准但未集成多路复用器的 TPS65987/88。

    Q2:如果您需要 Thunderbolt、则 TPS65982是要使用的器件、TPS65981不支持 Thunderbolt。

    此致、

    Peter…

  • RE: [参考译文] TPS65981:TPS65981与 TPS65982

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快与您联系

  • [参考译文] TPS65981:TPS65981与 TPS65982

    Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930861/tps65981-tps65981-vs-tps65982

    器件型号:TPS65981
    主题中讨论的其他器件:TPS6598…
  • RE: [参考译文] TPS65982:Surface Go 2的 tps65982连接问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TPS65982没有 PD 状态机、您可以使用 TPS65987状态机、因为您会看到 TPS65987也存在相同的问题。

    但是、问题的原因仍然是表面工作电流不正确、我们无法为此更改 FW。

    您可以通知客户、Surface 未配置正确的工作电流、从而导致 PD 设备中的电流限制。

    当您说它可以与 TI TBT3扩展坞配合使用时、您知道其中包含什么 TI PD…

  • RE: [参考译文] TPS65982:Surface Go 2的 tps65982连接问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1.我在当前项目中使用 GUI v6.1.1、但在该 GUI 上看不到状态机功能。 因此、我必须使用其他版本(可能适用于 TBT、99x 或...) 运行状态机功能的 GUI?

    2.我觉得无法将 Surface 的灌电流设置为2.25A,因为它是 MS 的产品

     明天早上(台湾时间)我会拿到机器。 请帮助告知我必须对此案例进行测试的内容。 或者、我们是否对最终客户的故障状况有任何意见…

  • RE: [参考译文] TPS65982:Surface Go 2的 tps65982连接问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我与 Jeffery 交谈、确认 FW 根据 RDO 工作电流设置 OCP、因此您需要将表面灌电流设置为所需电流、例如2.25A 而不是0.75A。

    此致、

    Peter

  • RE: [参考译文] TPS65982:Surface Go 2的 tps65982连接问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这似乎是 FW 中 ILIM 配置的问题、我向 Jeffery Lee Copy Zoe Ko 发送了一封电子邮件、以帮助进行 FW 调试。

    您能否确认这些是您参考的文件?

    • 项目文件: v1p12p9_4p8a.pjt
    • PD 日志: surface_dud_fail.usb.

    这将有助于他们进行调试。

    我们需要 FW 状态机、您使用的是哪个 GUI…

  • RE: [参考译文] TPS65982:Surface Go 2的 tps65982连接问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     它与以前的 PD 日志/PJT 项目相同。  

     您是否知道如何在本例中加快调试过程? 我获取987 EVM、充电表面 GO 2的结果类似。 (笑声) 它是 MP 产品和终端客户、担心出现故障情况、因为我们无法解释发生故障的原因。 感谢你的善意帮助。

    此致、

    Gary

1 2 3 4 5 »