• [参考译文] ISOW7821:ISOW7821负载电流

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1300445/isow7821-isow7821-load-current

    器件型号:ISOW7821

    TI 人很好

    您能否 解释一下在5V 至5V/3.3V…

  • [参考译文] ISOW7841A-Q1:PN 建议 UART GND 隔离

    Other Parts Discussed in Thread: ISO6521, ISOW7741, ISOW7721, ISO6721, ISO7721, ISOW7821
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324418/isow7841a-q1-pn-suggestion…

  • [参考译文] ISOW7821:禁用以启用 OUTB 的行为

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISO7821, ISO7841
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1232605/isow7821-disable-to-enable-behaviour-of-outb

    器件型号:ISO…
  • RE: [参考译文] ISOW7821:在输入 VCC 上有噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    感谢大家分享详细的原理图和 PCB 布局。

    查看原理图后、我向您提供了以下建议。 谢谢

    1. LDO 输出端的电容不足以为 ISOW 提供所需的电流。
      1. 我建议添加一个100µF μ F 电容器。 这一点尤其重要、因为 LDO 正在为3个 ISOW 器件供电。
    2. 我还建议将所有3个 ISOW 的输入电容器从22µF μ F 增加到47µF μ F。
  • RE: [参考译文] ISOW7821:在输入 VCC 上有噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此讨论已移至电子邮件。 讨论结束后、我将尝试在该帖子中发布最新摘要。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • RE: [参考译文] ISOW7821:在输入 VCC 上有噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该尝试其他建议或测试?

  • RE: [参考译文] ISOW7821:在输入 VCC 上有噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,您可以通过我的电子邮件 ID 与我联系。

    10uF + 0.1uF 对于 ISOW7821、输入和输出均闭合、位于同一侧(顶部)

  • RE: [参考译文] ISOW7821:在输入 VCC 上有噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    很遗憾听到这个问题、并感谢大家分享原理图。 VCC 引脚上的输入纹波电压较高的原因有多种、如下所示:

    1. LDO 输出端的输出电容器不足。
    2. 如果 ISOW7821的 VCC 引脚上的输入电容器的放置位置不靠近数据表中建议的 VCC 引脚。
    3. 如果 ISOW7821 VCC 引脚上的输入电容器未与 ISOW 放置在 PCB 的同一侧。

    为了更好地帮助您解决该问题…

  • RE: [参考译文] ISOW7821:在输入 VCC 上有噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    感谢您分享此信息。 我们的 ISOW78xx 专家将通过与您 myTI 帐户关联的电子邮件与您联系、以获取有关此方面的更多信息。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • RE: [参考译文] ISOW7821:在输入 VCC 上有噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 输入用于从12V 交流/直流适配器输入生成3.3V 电压的 LDO。

    我更关心的是、一旦我连接 到 ISOW7821、输入 VCC 会产生500mV 噪声、如果我不连接、电源是干净的。

  • RE: [参考译文] ISOW7821:在输入 VCC 上有噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    您是否可以使用连接到 Vcc 输入的工作台电源或更清洁的电源来测试输出电压? 输出上的3.66V 可能是由于500mV 噪声造成的-如下面 ISOW7821数据表削波所示、在3.3V 至3.3V 运行期间、Viso 不应超过3.58V:



    我将等待您的答复。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • [参考译文] ISOW7821:在输入 VCC 上有噪声

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/928631/isow7821-having-noise-on-input-vcc

    器件型号:ISOW7821

    您好!

    我正在尝试使用 ISOW7821DWER…

  • RE: [参考译文] ISOW7821:TI 是否有类似的解决方案、如 ADUM5230?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您向我提供任何建议。 谢谢!

  • RE: [参考译文] ISOW7821:TI 是否有类似的解决方案、如 ADUM5230?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    正如 Koteshwar 所说、我们没有集成了直流/直流转换器的器件。

    下面是一个示例、说明我们如何使用 Koteshwar 提到的 SN6505B 来提供解决方案。  https://www.ti.com/tool/UCC5390SCDEVM-010

    根据客户的要求、我们可以将 SN6505B 与 UCC21540等其他驱动器之一配对。 如果您可以分享更多详细信息…

  • RE: [参考译文] ISOW7821:TI 是否有类似的解决方案、如 ADUM5230?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我认为我们没有一个类似于 ADuM5230的器件、它具有用于栅极驱动的集成直流/直流转换器。 我会将此主题通知栅极驱动器团队、以便更好地评论您的问题、并查看他们是否有任何其他解决方案来建议您。

    同时、基于 SN6505B 的解决方案具有外部推挽式变压器、是我们看到许多栅极驱动器客户使用的常用直流/直流解决方案。 请告诉我这是否符合您的要求、谢谢。

    此致…

  • [参考译文] ISOW7821:TI 是否有类似的解决方案、如 ADUM5230?

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, UCC21540
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/928717/isow7821-has-ti-similar-solution-likes-adum5230

    器件型号:ISOW7821
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] ISOW7821:ISOW7821-Q1何时上市? 谢谢。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们通常不会在 E2E 中分享产品路线图或时间表、在这方面、我将通过电子邮件与您联系。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • [参考译文] ISOW7821:ISOW7821-Q1何时上市? 谢谢。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/934282/isow7821-when-will-isow7821-q1-be-available-thanks

    器件型号:ISOW7821

    你(们)好

    ISOW7821-Q1何时上市? 谢谢。  

  • RE: [参考译文] ISOW7821:按顺序检查隔离器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    感谢您尝试为 UART2_DE 引脚实现隔离。 ISOW784x 可提供各种输入/输出通道配置。 通常、ISOW 的主要部分连接到 MCU、而次级部分连接到 RS-485收发器、因为这种用例 ISOW7841将提供正确的通道选项。

    由于您的应用在 RS-485收发器上具有 ISOW 的主要特性、而在 MCU 上具有 ISOW7842或 ISOW7843作为辅助特性…
  • RE: [参考译文] ISOW7821:按顺序检查隔离器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的提醒。 我已根据您的建议修改了原理图。 MCU 的引脚 UART2_DE (WSL309S)连接到 OUTB、而 INB 连接到 RE/DE。 但收发器的 RE/DE 是输入引脚。 OUTB 应连接到 RE/DE、反之亦然。 IC 可能没有足够的引脚用于此设计、因为只有1个通道与其他3个通道按信号方向(4通道单向)不同。

    我已检查您的 TI…

  • RE: [参考译文] ISOW7821:按顺序检查隔离器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    感谢您的输入和分享 TPS54040原理图、很高兴知道您确实在 RS-485侧提供了电源。

    请不要忘记将 UART2_DE 引脚从 WSL309S 隔离到 ST3485EIDT。 正如我之前提到的、您也可以使用4通道版本 ISOW7841来隔离 UART2_DE。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • RE: [参考译文] ISOW7821:按顺序检查隔离器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20190312_5F00_LUNA2_5F00_VERSION2_5F00_power.pdf

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的详细解释。 我们的器件(RS485)连接到太阳能系统。 太阳能系统可以通过 USB 或 RS485连接器供电、这正是我们使用直流插孔或 RS485连接器为器件供电的原因。

    对于电源电路设计、直流插孔和 RS485电压的输入通过…

  • RE: [参考译文] ISOW7821:按顺序检查隔离器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    感谢您对器件 ISOW7821的关注。

    我已经介绍了原理图、版本1和版本2。

    在版本1中、我看到 RS-485总线 A/B 通过 ISOW7821的 CMOS 通道 ChannelA/ChannelB。 请注意、RS-485总线电压电平与 CMOS 数字 I/O 不兼容。 这主要是使用 RS-485收发器 ST3485EIDT 的原因。 ST3485EIDT…

  • [参考译文] ISOW7821:按顺序检查隔离器

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISOW7841, ISO7821, TPS54040, ISOW7843, ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/784035/isow7821-check-the-isolator…

  • RE: [参考译文] ISOW7821:关于 GND 引脚

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San、

    感谢您的评论。

    正如您告诉我的、我们建议客户连接并使用每两个 GND。

    客户的 PCB 布局似乎不好。
    在客户之前的评估中、引脚8和9的未使用清除了 EMC 级别。
    因此客户希望这样做。

    此致、
    M. Tachibana

1 2 3 4 5 »