This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:VIN=12-16V、Vout=12V

Guru**** 1934100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027742/tps7b7702-q1-vin-12-16v-vout-12v

器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B7702

尊敬的团队:

我的客户申请条件如下所示、

VIN=12V-16V、VOUT=12V、Iout=600mA、单通道 因此、我们计划将两个输出连接在一起、这样我们就有600mA 的负载电流容量。 我的客户想要知道当 VIN=12V 时的输出是多少、他们想要知道最大压降。 我使用 TINA 对此进行仿真、如下所示。 VIN=12V、VOUT=11.14V。  这些数据是否可信?

e2e.ti.com/.../TPS7B7702_2D00_Q1.tsc

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我认为、如果您想将输出连接在一起、您需要将其视为将2个分立式 LDO 连接在一起、即每个 LDO 的输出端需要有一个镇流电阻器。 TINA 仿真看起来不错、因为在仿真中、输出可以完全相同、但在实际电路中、会有小误差导致输出不同。 如果没有镇流电阻器、LDO 将相互对抗、最佳情况是输出可能会振荡、在最坏情况下 IC 可能会被损坏。 请参阅以下参考设计、其中显示了如何正确连接 LDO 的输出以及如何调整镇流电阻器的大小:

    高电流、低噪声并联 LDO 参考设计

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复!

    根据本文档、我尝试计算镇流器电阻器、但结果约为4欧姆、太大。

    VIN-12-16V、Vout=12V、Iout=600mA。 请帮助检查以下计算结果吗?

    E_VOUT=E_VREF+2*(1-Vref/Vout_nom)* Erfb=1.233*1%+2*(1-1.233/12)* Erfb,但我不明白 Erfb 是什么? 是1%吗? 如果我将其设置为1%、则 E_VOUT=0.003。

    然后 R_dilot=Vout_nom*2*E_VOUT/(2*IoutMaxSingle-IoutMaxTotal),如果 IoutMaxSingle=0.4A, IoutMaxTotal =0.6A,则 R_dilot=3.6 Ω。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    当我按照您所述输入 E_VOUT 的数字时、我计算出0.03V、我认为这是一个拼写错误、因为在其余部分中使用0.03V 是合理的。 但是、我认为 Vref 的正确误差为2%、而不是1%。 对于 Erfb、我认为正确的方法是假设最坏的情况来计算最大误差。 例如、如果我们使用0.01%的电阻器、则最坏的情况是 R2过0.01%、R1欠0.01%、总误差为1.0001/0.9999 = 1.0002、或0.02%误差。  

    使用0.01%电阻器、我计算 E_VOUT = 1.233*2%+ 2*(1-1.233/12)*0.02%= 25mV

    这使得 R_v镇 流器= 12*2*25mV/(2*.4-.6)= 3Ω Ω

    我认为这是使 R_Ballast 过大的事情。 由于我们希望在两个通道的电流限制附近运行、因此术语1/(2*i_outMaxSingle - I_outMaxTotal)也很大。 我也不确定 I_outMaxSingle = 0.4A 是要使用的正确数字、因为最大电流限制为300mA。  

    即使 Erfb 为零、E_VOUT 在很大程度上受 Vref 误差的影响、E_VOUT = 1.233 * 2%= 24.66mV。 我们可能会遇到 Vref 的误差、但当器件在接近其电流限值的情况下运行时、R_v镇 流器会变得非常大。 我认为这可能不起作用、因为输出电流与电流限制之间缺少余量。  

    此致、

    Nick

x 出现错误。请重试或与管理员联系。