This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:当默认将 AUTO 位设置为1时、TPS23861是否支持符合 IEEE 802.3af 的 PD?

Guru**** 1935700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839403/tps23861-does-tps23861-support-pd-in-compliance-with-ieee-802-3af-when-auto-bit-is-set-to-1-as-default

器件型号:TPS23861

您好、TI 专家、

根据 TPS23861数据表第34页、7.3.12、在 AUTO 位置位时进行独立操作、"TPS23861在 AUTO 位置位时作为完全自动的 PSE 运行、符合 IEEE 802.3at 标准..." 问题。

设置 AUTO 位时是否支持符合 IEEE 802.3af 的 PD?

根据"传统检测模式寄存器中的 LEGMODn 字段设置为00、假设不支持"传统 PD"。 因此、传统 PD 器件不是

不会检测到符合 IEEE 802.3at 标准的设备。' 我的理解是正确的。

谢谢、

多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dora。

    是的、您的帖子已正确写入。  在完全自主模式下、TPS23861在使用"IEEE 802.3 af" PD 时不会出现任何问题。  简单地说、这是因为 IEEE 802.3at 标准取代了.af 标准-确保向后兼容。

    不符合标准(扩展名为.af 或.at)的 PD 负载将无法在完全自主模式下与 TPS23861进行互操作。

    最后,我建议您阅读有关互操作性和 PoE 标识计划的 E2E 常见问题解答,网址为: e2e.ti.com/.../724427 。

    查找此标识并在您设计的任何设备上获取此标识是确保电源和负载之间互操作性并与安装人员就正确连接进行清晰通信的最佳方法。

    感谢您使用德州仪器的 PoE 产品进行设计、

x 出现错误。请重试或与管理员联系。