This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:VGH 引脚无法达到22V。

Guru**** 1952220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848813/tps65150-vgh-pin-cannot-reach-22v

器件型号:TPS65150

您好!

我的客户需要支持。 请阅读以下内容:

"我目前正在使用 LCD 显示屏电源、使用 TI 的 TPS65150芯片从+2.5V 的源电压产生4个电压。 我制作了一个原型 PCB、电路主要工作、除了我需要的地方 VGH 电压不会达到+22V。 我只能达到+16V。 我尝试按照技术规格表第17页的建议添加另一个电荷泵级、但这只是导致不稳定的输出、最终导致芯片进入关断模式。 我随附了我正在使用的规格表和我已制定的特定设计。 认为您可以对此提供任何澄清吗?"

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的发帖。 我们将更详细地研究此问题、并在10月22日之前回复您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     

    从原理图中可以看到、VVS=8.2V、客户需要为 VGH 提供22V 电压、因此电荷泵倍压器肯定不会工作。

    对于电荷泵三倍频器(8.2X3=24.6V)、假设四个二极管的正向压降为2V、内部 FET 的 Rdson 上的压降更多、则几乎没有足够的余量来调节到 VGH =22V。 所以我认为,即使是三人,也可能没有足够的空间。

    要了解电荷泵三倍频器是否由于没有足够的余量而无法提供正确的22V VGH、您是否可以请求客户将 VVS 略微增加到8.6V、并查看 VGH 是否正确调节到22V? 在这种情况下、我希望它能得到适当调节。

    除了这种可能的余量问题之外,原理图没有任何其他问题。

    此致、

    辽卡特

     

x 出现错误。请重试或与管理员联系。